Skip to main content

Egentlig ingenting – men vidste du, at luft-til-luft varmepumper både kan varme og køle?

Værelse med et stort vindue, et træbord og en sort, vægmonteret klimaløsning.

Folk tror ofte, at luft-til-luft varmepumper og aircondition er to forskellige ting, men der er faktisk ingen forskel. Luft-til-luft varmepumper kan dog både levere køling og opvarmning. Her får du en kort gennemgang af, hvordan de fungerer.

De fleste ved, at aircondition køler luften ned og fordeler den i et område. Det er dog de færreste, der ved, at den også kan gøre det modsatte og fungere som varmeløsning i dit hjem og sikre god komfort året rundt.

Enheder, der leverer både opvarmning og køling, kaldes som regel for luft-til-luft varmepumper, hvorimod de enheder, der kun kan køle, kaldes aircondition. Der er en stigende efterspørgsel efter enheder, der både kan varme og køle, og mange synes, at luft-til-luft varmepumper er den perfekte løsning til deres hjem.

Hvordan får man kold og varm luft ud af den samme enhed?

Luft-til-luft varmepumper har et split-system, hvor en eller flere indendørsenheder er tilsluttet en udendørsenhed, som er placeret på bygningens ydermur eller tag eller på jorden. Systemet indeholder kølemiddel, som overfører varme fra én del af systemet til en anden.

Ved afkøling tager luft-til-luft varmepumpen varme fra luften i din bolig og leder den udenfor og fungerer på mange måder som et køleskab. Den frigiver kølig luft i rummene i din bolig via vægmonterede, gulvplacerede eller skjulte, loftsmonterede enheder.

Ved opvarmning tager varmepumpen varme fra luften udenfor og frigiver den indenfor via indendørsenhederne.

Hvis du har et såkaldt multisplit-system med én udendørs varmepumpeenhed, som er tilsluttet op til fem indendørsenheder, kan du indstille temperaturen individuelt i hvert enkelt rum. På den måde kan du have en højere temperatur i stuen end i soveværelset. Luft-til-luft varmepumper kan dog ikke levere varme og køling samtidig – du kan kun gøre det ene eller det andet.

Tre venner spiller et brætspil i en perfekt temperatur.
Stue med en sofa, der er placeret under en vægmonteret klimaløsning.

Hvordan vælger man den bedste løsning til sin bolig?

Hvis du vil have et system, der opvarmer og afkøler dit hjem til den helt rigtige temperatur hele året på en energieffektiv måde, skal du se nærmere på vores luft-til-luft varmepumper. De giver dig den bedst mulige fleksibilitet og ydeevne, uanset hvordan vejret er. Hvis du kun vil afkøle dit hjem, skal du vælge aircondition.

For at sammenfatte ovenstående, så er en luft-til-luft varmepumpe altså aircondition og varmesystem i én enhed. Du kan desuden koble den til en varmtvandsbeholder. Det er ikke så underligt, at folk har fået øjnene op for de mange fordele.