Quelle pompe à chaleur convient à votre maison ?
Découvrez quel type de pompe à chaleur est le mieux adapté à votre maison et réalisez des économies importantes sur votre facture d'énergie !
Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Une pompe à chaleur fonctionne en déplaçant la chaleur d'un endroit à un autre. Cela se fait en trois étapes.
Quelle pompe à chaleur convient à votre maison ?
Absorption de la chaleur
Un fluide frigorigène dans l'unité extérieure absorbe la chaleur de l'air, du sol ou de la nappe phréatique, selon le type de pompe à chaleur.
Compression
Le fluide frigorigène est mis sous haute pression dans le compresseur, ce qui le rend encore plus chaud.
Chauffage de votre maison
La chaleur libérée est diffusée dans votre maison par l'unité intérieure ou chauffe l'eau qui circule dans vos radiateurs ou votre plancher chauffant. Certaines pompes à chaleur Daikin chauffent également l'eau pour votre salle de bain et votre cuisine.
Quelle pompe à chaleur est faites pour vous ?
Faites le test !
Faites le test et découvrez en quelques secondes quelle pompe à chaleur est idéale pour votre maison.
À quoi faut-il faire attention lors du choix d'une pompe à chaleur ?
Le choix de la pompe à chaleur qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs. Les questions ci-dessous vous guideront !
Quel type de projet avez-vous prévu ?
Travaillez-vous sur une nouvelle construction ou une rénovation ? Ou souhaitez-vous simplement remplacer votre ancien système de chauffage ? Selon votre projet, un type différent de pompe à chaleur sera nécessaire.
Comment souhaitez-vous chauffer ?
Souhaitez-vous passer complètement à une pompe à chaleur ou la combiner avec votre système de chauffage existant ? Daikin propose à la fois des systèmes complets et des options hybrides.
Quelle est la taille de votre maison ?
Pour une grande maison, vous aurez peut-être besoin d'une pompe à chaleur plus puissante. Pour les maisons plus petites, un système compact est généralement suffisant.
Quel est votre budget ?
Une pompe à chaleur est un investissement qui se rentabilise avec le temps. Il est bien sûr important de choisir un système abordable. Chez Daikin, vous trouverez des solutions pour tous les budgets.
Type warmtepomp | Richtprijs |
| Pompes à chaleur air-air
| à partir de 2.000 euro |
| Pompes à chaleur air-eau | à partir de 7.000 euro |
| Pompes à chaleur hybride
| à partir de 8.000 euro |
Besoin d'aide pour choisir ?
Faites le test de la pompe à chaleur ou prenez rendez-vous ! Nos experts Daikin se feront un plaisir de vous conseiller.
Une réponse à toutes vos questions
Une pompe à chaleur fonctionne avec 75 % d'énergie renouvelable et 25 % d'électricité. Plus le rendement de votre pompe à chaleur est élevé, plus la consommation est faible. Pas d'inquiétude, chaque pompe à chaleur Daikin offre un excellent rendement (SCOP et SEER).
Vous voulez réduire encore plus votre consommation d'énergie ? Bien sûr ! Connectez votre pompe à chaleur Daikin à vos panneaux solaires.
Oui, aussi bien avec une pompe à chaleur air-air qu'avec une pompe à chaleur air-eau, vous pouvez également rafraîchir. Le fonctionnement s'inverse alors : le fluide réfrigérant circule dans l'autre sens, permettant ainsi de transférer la chaleur de votre maison vers l'air extérieur.
L'installateur installe les unités extérieures et intérieures. Les conduites sont posées et la pompe à chaleur est raccordée au système de diffusion (plancher chauffant, convecteurs ou radiateurs). Ensuite, l'installateur règle votre pompe à chaleur pour en optimiser le rendement. L'installation complète prend de quelques jours à une semaine.
Une pompe à chaleur est un investissement intéressant car elle permet de réaliser des économies significatives à long terme. Les coûts initiaux sont plus élevés que ceux d'une chaudière, mais votre facture énergétique diminue puisque vous utilisez principalement de l'énergie gratuite provenant de l'environnement. De plus, vous pouvez bénéficier de primes, et la valeur de votre maison augmente, car les logements économes en énergie sont très recherchés. Nous serons ravis de calculer si une pompe à chaleur est un choix financier judicieux pour vous.