Passer au contenu principal

Avec un climatiseur vous chauffez et refroidissez votre maison pour avoir une température agréable toute l’année. Avec leur design élégant, vous trouverez un climatiseur qui s’intègrera à votre intérieure.

  • Label énergétique A+++
  • Jusqu’à 8 ans de garantie
  • 30 % de consommation d’électricité en moins
  • Leader européen de la climatisation

Un airco qui s’intègre à votre déco

Climatiseurs : découvrez les différents modèles Daikin

Que ce soit en dessous du plafond ou au-dessus de la porte, nos modèles muraux s’intègrent parfaitement à votre intérieur et n’encombrent pas l’espace. Découvrez tous les modèles. 

Nos modèles sol sont très compacts et se fondent parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une niche. Découvrez tous les modèles.

Vous aimez les choses simples et le minimalisme ? Un climatiseur encastré s’intègre subtilement à votre plafond. Vous ne verrez que les petites grilles d’aspiration et de ventilation. Découvrez tous les modèles.

Quel climatiseur choisir ?

Besoin d’aide pour choisir le bon climatiseur ? Répondez à quelques questions et découvrez le modèle qui s’intègre parfaitement à votre intérieur. 
Vous pouvez également vous rendre dans notre showroom où vous pourrez voir les modèles.

Envie de voir, d’écouter et de ressentir le confort de nos climatiseurs ?

Visitez un Daikin Experience Center. 

Combien coûte un climatiseur Daikin ?

La climatisation est une solution sur mesure. Le coût d’un climatiseur varie en effet selon votre habitation et vos besoins. Voici les facteurs qui influent sur le prix :

  • le type de climatiseur ;
  • le nombre d’unités intérieures ;
  • le modèle des unités intérieures ;
  • la puissance ;
  • l’efficacité énergétique ;
  • les options supplémentaires éventuelles ;
  • les conduites et les raccordements ;
  • la TVA.

Les prix détaillés sont disponibles sur notre liste, mais vous trouverez ci-dessous une estimation du coût (hors installation et TVA).

Climatisation

Prix indicatif

Unité extérieure Split

à partir de 700 €

Unité extérieure Multisplit

à partir de 1 900 €

Unité(s) intérieure(s)

Prix indicatif

Modèle mural

à partir de 370 €

Console

à partir de 800 €

Modèle encastrable

à partir de 800 €

Une réponse à toutes vos questions

Un climatiseur fixe est équipé d’une unité extérieure et d’une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) où circule un fluide frigorigène. Celui-ci absorbe la chaleur de l’air ambiant pour la transporter vers l’unité extérieure, où il dissipe cette chaleur dans l’environnement. Le fluide frigorigène recommence ensuite son cycle et repart vers la/les unité(s) intérieure(s).

L’unité intérieure se place à l’intérieur de votre maison (sur le mur, flottant au-dessus du sol ou encastré selon le modèle choisi). L’unité extérieure peut être installée sur le toit, dans votre jardin ou montée sur un mur extérieur.

Vous avez le choix entre un système split et un système multisplit.

  • Un climatiseur split est composé d’une seule unité intérieure et extérieure. Autrement dit, vous ne pouvez refroidir qu’une seule pièce à la fois.
  • Un climatiseur multisplit est composé d’une unité extérieure et de deux à cinq unités intérieures que vous pouvez commander séparément à distance. Résultat : vous pouvez refroidir ou chauffer plusieurs pièces en même temps.

Plus le rendement d’un airco est élevé, plus il fonctionne efficacement. Grâce aux climatiseurs Daikin, vous n’avez donc aucun souci à vous faire, puisqu’ils sont réputés pour leur économie d’énergie. Nos climatiseurs disposent :

  • du label énergétique A+++ ;
  • d’un rendement (SCOP et SEER) exceptionnel ;
  • de la technologie inverter qui permet d’économiser jusqu’à 30 % d’électricité.

Envie de réduire davantage votre consommation énergétique ? Il suffit de raccorder votre climatiseur Daikin à des panneaux solaires, et le tour est joué !  

Les climatiseurs fixes Daikin sont en réalité des pompes à chaleur air-air à cycle inversé. Ils permettent donc aussi de chauffer votre maison. Lorsque le fonctionnement s’inverse, l’unité extérieure puise l’énergie thermique de l’air extérieur et la transmet aux unités intérieures qui soufflent de l’air chaud dans la maison.

  • En été, l’airco maintient votre logement au frais.
  • Au printemps et en automne, votre chaudière consomme moins, car l’airco fait office de chauffage d’appoint.
  • En hiver, vous profitez d’un grand confort grâce aux unités intérieures qui chauffent rapidement votre maison.

Bon à savoir : une pompe à chaleur air-air convient aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux projets de rénovation.

Nos installateurs agréés veillent à installer votre climatiseur de façon optimale. Comptez un à trois jours pour l’installation de votre climatisation. 

À l’instar du prix de l’appareil, le coût de l’installation dépend lui aussi de votre habitation et de vos besoins. Combien d’unités intérieures faut-il prévoir ? Où sera placée l’unité extérieure ? Quelle doit être la longueur des conduites ? Un installateur Daikin agréé se fera un plaisir de vous fournir un devis personnalisé, gratuit et sans engagement. Vous saurez ainsi exactement à quoi vous attendre.

Votre climatisation sur mesure

Naturellement, vous trouverez aussi des solutions sur mesure chez Daikin.

Vous savez déjà quel type de climatisation vous voulez acheter et souhaitez en connaître le prix ?