Passer au contenu principal

Vous voulez chauffer votre logement avec une pompes à chaleur ? Bonne idée, car vous profiterez toute l’année d’un climat intérieur optimal. Mais qu’en est-il du réglage d’une pompe à chaleur ? Quelles sont les règles à respecter ? Découvrez-le dans cet article.

Un bon réglage pour un rendement maximal

Le bon réglage de votre pompe à chaleur vous garantira un rendement optimal. Voici sept conseils pour tirer le meilleur parti de votre pompe. 

1. Chauffez de préférence à basse température

Pour obtenir le meilleur rendement, commencez par associer votre pompe à chaleur à un système d’émission adéquat. Une pompe à chaleur basse température, par exemple, se combine avec du chauffage au sol, des radiateurs basse température, des ventilateurs rafraîchisseurs d’air ou des convecteurs. 

Par ailleurs, veillez à ce que la température de départ de l’eau de chauffage soit aussi faible que possible, et de préférence inférieure à 35 °C. Certains installateurs la règlent à des valeurs légèrement supérieures aux niveaux requis, pour pouvoir garantir à tout instant une température agréable. Mais la pompe à chaleur consomme ainsi plus d’électricité que nécessaire, ce qui diminue le rendement.

2. Chauffez l’eau sanitaire à 50 °C maximum

Vous utilisez votre pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire ? Là encore, nous conseillons de ne pas régler la température trop haut. Une eau à 60 ou 70 °C n’a rien d’inhabituel pour un chauffe-eau classique au gaz ou à l’électricité. Mais pour une pompe à chaleur, 50 °C suffisent largement. 

Vous avez peur de perdre en confort lorsque vous prenez une douche ou un bain ? Rassurez-vous, le chauffe-eau d’une pompe à chaleur est aussi grand qu’un chauffe-eau classique !

3. Maintenez une température constante en journée

L’un des secrets d’un rendement optimal, c’est de chauffer sa maison à température constante tout au long de la journée. Ainsi, votre pompe à chaleur consommera moins d’électricité. Pour réduire au minimum la consommation électrique, tout en gardant une température confortable dans la maison, mieux vaut ne pas baisser la température ambiante de consigne de plus de 1 °C. Autre conseil : laissez votre pompe à chaleur allumée en votre absence.

4. N’éteignez pas votre pompe à chaleur la nuit

Même la nuit, vous avez intérêt à ne pas désactiver votre pompe à chaleur. Si vous éteignez le chauffage la nuit, la différence entre la température intérieure réelle et la température souhaitée le matin deviendra si importante, que le système demandera une température de départ plus élevée. Résultat : votre pompe devra soudain monter d’un cran, ce qui – nous l’avons vu – augmentera la consommation d’énergie et fera chuter le rendement.

La nuit, la température idéale pour le réglage de votre pompe à chaleur est de 18 °C environ. Si votre maison est bien isolée, vous profiterez d’une agréable chaleur à tout instant. 

5. N’utilisez le chauffage d’appoint qu’en cas de froid extrême

Les pompes à chaleur ont une résistance électrique qui peut servir de chauffage d’appoint par temps très froid. Bien sûr, l’activation trop fréquente de cet appoint affecte le rendement de la pompe. Pour l’éviter, il importe de régler votre pompe de façon à limiter ce scénario au strict nécessaire.

À cet effet, l’installateur devra calculer au mieux la puissance requise et régler correctement le système. Vous rénovez ? Dans ce cas, votre consommation de gaz ou de mazout des dernières années constituera un excellent indicateur.

6. Réglage d’une pompe à chaleur : avantages de la domotique

Régler la température de votre logement avec une pompe à chaleur est un jeu d’enfant. Et en intégrant la pompe à votre système domotique, vous vous simplifiez encore plus la vie. Il suffit en effet d’une appli sur votre smartphone ou tablette pour adapter la température en quelques clics, même à distance. Ainsi, vous rentrerez toujours dans une maison parfaitement chauffée. Pratique, non ?

7. Faites entretenir votre pompe à chaleur à temps

Une pompe à chaleur bien entretenue livre les meilleures performances. Suivez les consignes du fabricant ou contactez un installateur agréé pour faire entretenir votre pompe à chaleur dans les délais impartis.

Plus d’informations sur les pompes à chaleur

Notre site regorge d’informations sur les pompes à chaleur. Il vous reste des questions ou vous souhaitez un devis adapté à votre projet ? N’hésitez pas à consulter un installateur agréé près de chez vous.

Publié le :

2 décembre 2022