Laissez-vous guider et apprenez avec Daikin
Laissez-vous guider par le monde des pompes à chaleur Daikin : observez, apprenez et explorez comment nos solutions peuvent transformer votre logement
Intéressé par d'autres témoignages ?
Ce que nos clients disent
Observer et apprendre
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions, soigneusement sélectionnées pour vous.
Pour en savoir plus
Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, des Experts Daikin dans nos Experience Centers, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.
La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.
Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.
Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.
Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.
Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.
Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.
La durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.
Non ! De plus, nos pompes à chaleur air- air (également appelées climatiseurs) peuvent contribuer à réduire les symptômes des allergies. Daikin intègre plusieurs filtres dans toutes ses unités de climatisation : des filtres désodorisants en titane, des filtres allergènes en argent et des flash streamers éliminent la poussière et capturent les bactéries. Avec un bon entretien de la climatisation, et à condition qu'ils soient nettoyés régulièrement, ces filtres fourniront un air plus propre et plus sain pour tout le monde.
Quelle est la fonction d’un purificateur d'air ?
Un purificateur d'air peut éliminer les polluants, les allergènes et autres contaminants de l'air. Grâce à une combinaison de technologies telles que les filtres électrostatiques HEPA, les filtres à charbon actif et les ioniseurs, les purificateurs d'air permettent de capturer et de neutraliser les polluants, rendant ainsi l'air que vous respirez nettement plus propre.
Les 5 avantages de l'utilisation d'un purificateur d'air
L'installation d'un purificateur d'air chez vous ou au bureau présente de nombreux avantages :
- Améliore la qualité de l'air ambiant en éliminant les polluants tels que la poussière, le pollen, les squames d'animaux, les spores de moisissures et la fumée.
- Réduit les symptômes d’allergies et d'asthme en éliminant les allergènes de l'air.
- Réduit les odeurs telles que la fumée, les odeurs de cuisine et les produits chimiques grâce à l'utilisation de filtres à charbon actif et d'autres technologies de purification.
- L'amélioration du sommeil est l'un des principaux avantages d'un purificateur d'air. Il crée un environnement de sommeil plus propre et plus confortable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.
- Crée un espace de vie ou de travail plus confortable et plus agréable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.
Absolument. La pompe à chaleur est raccordable à des radiateurs. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en dire plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.
Articles
Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur nos solutions, sur la durabilité des logements et sur les moyens de gérer le climat de votre logement
Vous souhaitez en savoir plus ?