Climatisation réversible : pompe à chaleur qui refroidit aussi
Peu de gens le savent, mais la pompe à chaleur air-air est en réalité une sorte de climatisation. Ce type de climatiseurs vous permet en effet de chauffer et refroidir votre logement. Intéressé(e) ? Découvrez dans cet article le climatiseur split réversible sous tous ses angles !
Chauffer et refroidir son habitation avec une pompe à chaleur
Le climatiseur split est le système de pompe à chaleur air-air le plus répandu. Comme son nom l’indique, ce climatiseur se compose de deux parties : une unité intérieure et une unité extérieure. L’unité extérieure puise la chaleur dans l’air extérieur et l’achemine ensuite vers l’unité intérieure à l’aide d’un fluide frigorigène. Mais ce principe peut aussi être inversé ! Au lieu de transporter de la chaleur, votre pompe à chaleur inversera son cycle afin d’acheminer de l’air frais chez vous. Voilà le fonctionnement d’une clim réversible dans toute sa splendeur !
Découvrez aussi : comment fonctionne un climatiseur split ?
Climatisation réversible, quel type avez-vous besoin ?
Différents types de clim existent sur le marché. Pour choisir entre un climatiseur single split ou multisplit, vous devez savoir combien de pièces vous souhaitez refroidir ou chauffer avec votre appareil. Difficile de choisir ?
Climatiseur single split
Si vous ne souhaitez climatiser qu’une seule pièce, optez pour un climatiseur single split. L’unité extérieure est alors reliée à une seule unité intérieure.
Climatiseur multisplit
Le climatiseur multisplit permet de chauffer et de refroidir plusieurs pièces. Cette clim réversible peut accueillir jusqu’à cinq unités intérieures que vous pouvez contrôler séparément. Résultat : votre utilisation n’en est que simplifiée ! Les unités intérieures d’un climatiseur multisplit sont toutes raccordées à la même unité extérieure.
Les avantages du climatiseur split
La climatisation split offre plusieurs avantages intéressants.
1. Convient à toutes les pièces
Comme nous venons de l’évoquer, le climatiseur multisplit est capable de chauffer et de refroidir plusieurs pièces. Qu’il s’agisse de logements ou de bureaux, le climatiseur multisplit possède des unités intérieures dans différentes tailles afin que chaque pièce dispose d’une unité bien dimensionnée et qu’elle soit chauffée ou refroidie à la bonne puissance. Résultat ? Un rendement optimal !
2. Pour les nouvelles constructions et les rénovations
Les climatiseurs split et multisplit de Daikin conviennent tant aux constructions neuves qu’aux bâtiments rénovés. En effet, ces clims réversibles disposent d’unités compactes qui prennent peu de place. Grâce à la modularité du système, vous pourrez y rajouter des unités à n’importe quel moment.
3. Convient à chaque intérieur
Enfin, notons que les unités intérieures de Daikin ont été primées à plusieurs reprises pour leur design, qui s’intègre à merveille dans les intérieurs modernes. Notre gamme regorge de modèles d’unités murales, de consoles et d’unités de plafond. Vous y trouverez donc sûrement l’unité parfaite pour chaque pièce de votre logement.
Comment installer un climatiseur réversible ?
Mieux vaut faire appel à un spécialiste pour installer un climatiseur split. Découvrez-en plus sur l’installation d’un tel climatiseur dans notre article de blog.
Le prix d’un climatiseur split
Les climatiseurs split (équipés donc d’une unité extérieure) sont des solutions sur mesure. Autrement dit, le prix total d’un tel appareil dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre et le type d’unités intérieures, la puissance, les options, etc.
Retrouvez davantage d’informations sur les prix indicatifs et bien plus encore dans l’article de blog « Quel est le prix exact d’un climatiseur ? ».
Envie d’un climatiseur réversible ?
Les pompes à chaleur air-air (climatiseur split) de Daikin permettent de chauffer et de refroidir jusqu’à cinq pièces différentes. Vous ne savez pas quel climatiseur choisir ? L’un de nos installateurs se fera un plaisir de vous aider.
Publié le :
26 avril 2023