Passer au contenu principal

Les pompes à chaleur sont-elles un bon investissement ? Nous examinons les avantages et les inconvénients d'ajouter une pompe à chaleur dans votre logement.

Groupe extérieur d'un système de pompe à chaleur installé à côté de la terrasse

Le monde s'oriente vers l'élimination des systèmes à combustibles fossiles, et les pompes à chaleur deviennent dès lors une alternative populaire. Nous menons tous des vies différentes et il existe de nombreux types de pompes à chaleur qui répondent aux besoins de tous. Avant d’effectuer un investissement majeur, comme une pompe à chaleur, pour votre logement, il est bon d'en connaître les avantages et les inconvénients.

 

Polyvalence et flexibilité

Outre les raisons financières et environnementales, les pompes à chaleur constituent une solution polyvalente pour tout logement. Elles offrent le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement pour les maisons individuelles, maisons mitoyennes ou appartements, répondant à tous vos besoins en matière de confort selon vos besoins. En outre, la plupart des pompes à chaleur peuvent être gérées via une application qui vous permet de toujours garder le contrôle où que vous soyez.

Impact environnemental réduit

La nécessité d’alternatives à faible impact aux systèmes à combustibles fossiles est un facteur important de transition vers les pompes à chaleur.

Les pompes à chaleur fonctionnent principalement en consommant de l'énergie renouvelable. Elles consomment moins d'électricité et ne produisent pas de CO2 - et dans certains cas, pas d'émissions du tout, en fonction des sources d'électricité.

L'utilisation de sources renouvelables telles que l'air, le sol et l'eau permet aux pompes à chaleur de fournir du chauffage et de l'eau chaude de manière beaucoup plus durable que les systèmes traditionnels.

Maintenance et entretien réduits

Les pompes à chaleur sont de conception robuste et comportent peu de pièces mobiles. Elles nécessitent dès lors très peu de maintenance, d'entretien et de réparations, surtout par rapport à la maintenance d’une chaudière traditionnelle. Les pompes à chaleur ne nécessitent qu'un contrôle de maintenance général une fois par an.

Retour sur investissement

Pensez à la réduction des coûts énergétiques, aux subventions gouvernementales et à la diminution des besoins de maintenance. Il est clair que les pompes à chaleur offrent un bien meilleur retour sur investissement que les systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles. De plus, l'installation d'une pompe à chaleur peut souvent augmenter la valeur d'un bien immobilier et vous permettre d'obtenir un meilleur rendement à la vente.

Les inconvénients des pompes à chaleur

L'un des principaux défis d’une pompe à chaleur est le coût initial de l'achat et de l'installation. Le prix varie en fonction de l'endroit où vous vivez et du type de pompe que vous choisissez. Bien que de nombreux pays offrent des subventions pour aider à équilibrer les coûts initiaux, les pompes à chaleur peuvent nécessiter un investissement initial substantiel, plus important qu'un système au gaz. Le rendement final dépend des prix de l'électricité et du gaz ou du pétrole, qui varient d'un pays à l'autre.

L'investissement initial est compensé par un coût d'exploitation très faible puisque 75 % du fonctionnement est basé sur l'énergie renouvelable qui est gratuite. Cela en fait un système de chauffage intéressant si l'on considère la durée de vie totale du produit.

L'installation d'une pompe à chaleur peut s'avérer délicate. Avant d'installer une pompe à chaleur, votre installateur doit comprendre des éléments tels que le mouvement actuel de la chaleur ou le niveau d'isolation de votre logement, la géologie locale si vous envisagez une pompe à chaleur géothermique, et vos besoins uniques en matière de chauffage et de rafraîchissement.

Recherche et planification

L'un de nos installateurs vous assistera dans le processus de prise de décision après votre recherche initiale pour vous aider à faire le meilleur choix.

Vérifiez le niveau d'isolation de votre logement et envisagez de donner la priorité aux travaux d'isolation si nécessaire.

L'installation d'une pompe à chaleur nécessite une planification plus importante que celle d'une chaudière à combustible fossile. Il est important de définir la bonne taille de l'unité pour assurer un fonctionnement efficace et économique de votre chauffage. Un calcul détaillé et précis des pertes de chaleur permettra de définir la taille requise, en tenant compte du type d'émetteurs utilisés dans le logement. Un installateur Daikin s'en chargera pour vous. 

Article mis à jour le :

20 janvier 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency