Passer au contenu principal

Guide des avantages d'un système de ventilation

Un bâtiment énergie-neutre produit autant d'énergie qu'il en consomme. L'installation d'un système de ventilation efficace est un excellent moyen d'y parvenir dans votre logement.

Système de ventilation écoénergétique

Un logement énergie-neutre produit autant d’énergie qu'il en consomme sur une année. C'est donc bon pour l'environnement, pour vos coûts de chauffage et pour le confort de votre logement.

Comment faire en sorte que votre logement soit aussi neutre en énergie que possible ? Un système de ventilation résidentielle est une solution. Il y a plusieurs façons d'y parvenir.

  • Récupération de la chaleur

Beaucoup de systèmes de ventilation utilisent la technologie de récupération d'énergie ou de chaleur. Ils captent la chaleur de l'air à l'intérieur d'un bâtiment et l'utilisent pour chauffer ou refroidir l'air entrant. Cette technique permet de réduire la charge des systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Les systèmes qui utilisent la récupération de chaleur sont efficaces sur le plan énergétique et contribuent à réduire les coûts.

  • Étanchéité à l'air

Un logement bien isolé réduit les pertes d'énergie. Un système de ventilation professionnel et bien entretenu empêche l'air froid de pénétrer dans votre logement depuis l'extérieur. Il empêche également l'air chaud de s'échapper. Vous bénéficiez ainsi d'une température plus constante et plus confortable, et votre consommation d'énergie est plus faible et plus prévisible.

  • Énergies renouvelables

En augmentant l'efficacité, un système de ventilation peut vous aider à réduire la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer et rafraîchir votre logement. Cela peut également contribuer à rendre le logement plus adapté à l'installation de panneaux solaires, d'éoliennes ou d'autres sources d'énergie renouvelables - un excellent moyen d'accroître la neutralité énergétique.

Les avantages d'une bonne ventilation

La création d'un logement énergie-neutre n'est pas le seul avantage de l'installation d'un système de ventilation. Elle améliore également la qualité de l'air que vous respirez à l'intérieur.

Les gens sous-estiment souvent la mauvaise qualité de l'air dans leur logement et l'impact que cela peut avoir sur leur santé et leur vie quotidienne. Un système de ventilation efficace élimine toutes sortes de polluants et d'allergènes de l'air. Il réduit le risque de réactions allergiques, d'affections cutanées et de problèmes respiratoires.

Les systèmes de ventilation contribuent également à éliminer l'excès d'humidité et à créer des niveaux d'humidité stables. Cela présente plusieurs avantages, notamment un environnement de vie plus confortable et un meilleur sommeil. Un air trop humide peut être à l'origine de moisissures ou de bactéries qui nuisent à la santé et à la qualité du sommeil. En revanche, un air trop sec peut dessécher la bouche ou la gorge et perturber le sommeil.

L’essentiel pour maximiser ces avantages est de s'assurer que votre système de ventilation est correctement conçu, installé et entretenu. Découvrez la gamme Daikin ou contactez un installateur pour voir comment un système de ventilation pourrait améliorer votre santé et votre confort.

Vous vous demandez quel serait l'impact de la ventilation sur la construction d'un logement énergie-neutre ? Prenez contact avec un installateur et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.