Passer au contenu principal

Sans doute consacrez-vous beaucoup d’énergie à la recherche de la meilleure pompes à chaleur pour votre logement. Mais saviez-vous que 90 % du rendement de votre pompe à chaleur dépend de la qualité de l’installation ? Il est donc particulièrement important de choisir un installateur de pompe à chaleur agréé. Mais où trouver un tel professionnel ? Daikin est le bon endroit !

Installateur de pompe à chaleur

Si vous choisissez un installateur Daikin, vous pouvez être sûr qu'il est bien formé et agréé. Nous sélectionnons nos installateurs selon des critères stricts. Nous les évaluons notamment en fonction de la qualité de leurs installations et de leur approche commerciale. Nous insistons par ailleurs pour que nos installateurs Daikin suivent méticuleusement l’ensemble des travaux. 

Vous cherchez un installateur agréé pour votre pompe à chaleur ? Contactez-nous vite via le bouton. Nous vous communiquerons une liste d’installateurs Daikin agréés et fiables. 

Trois raisons de choisir un installateur pompe à chaleur agréé

Si vous faites installer une pompe à chaleur, il existe au moins trois bonnes raisons de choisir un installateur agréé.

    1. Il garantit un rendement maximal 

Lorsque vous faites installer votre pompe à chaleur par un installateur agréé, celui-ci commencera par examiner de près vos besoins en chaleur. Ensuite, ce spécialiste procédera au dimensionnement correct de la pompe, afin qu’elle dégage exactement la quantité de chaleur requise. Vous éviterez ainsi de gaspiller de l’énergie. Vous serez ainsi certain d'avoir une pompe à chaleur vous garantissant un rendement maximal.

    2. Votre pompe à chaleur ne nécessite pratiquement aucun entretien

Dès que la pompe à chaleur est en place - généralement, un professionnel peut déjà effectuer le travail en un jour - votre installateur Daikin réalisera un contrôle de qualité supplémentaire. Enfin, l'installateur sélectionnera les réglages nécessaires afin que vous puissiez profiter de votre nouvel achat en toute sérénité. Après une installation professionnelle, votre pompe à chaleur ne nécessitera pratiquement aucun entretien.

    3. Vous pouvez peut-être obtenir une prime pour la pompe à chaleur.

Si vous faites installer une pompe à chaleur par un installateur agréé lors de vos travaux de rénovation, vous avez peut-être droit à une prime. Le gestionnaire du réseau des pompes à chaleur n’octroie cette prime qu’à condition que votre appareil soit installé et facturé par un installateur agréé qui possède un certificat RESCERT pour les pompes à chaleur ou les systèmes géothermiques superficiels. Mais attention, car tous les installateurs agréés ne disposent pas d'un tel certificat. La liste des installateurs certifiés peut être consultée sur le site www.rescert.be. 

N’hésitez pas à demander à l'installateur son numéro de certification et mentionnez-le sur le formulaire de demande de votre prime. 

Trouvez un installateur de pompe à chaleur étape par étape

Étape 1 : remplissez le formulaire

En remplissant le formulaire, vous serez mis en relation avec un installateur agréé pour votre projet.

Étape 2 : nous vous mettons en relation avec un installateur près de chez vous

Génial ! En remplissant le formulaire, vous avez fait le premier pas vers le chauffage et le rafraîchissement de votre logement avec une pompe à chaleur. Voici les prochaines étapes.

Tout d'abord, nous vous mettons en relation avec un installateur près de chez vous. Tous nos installateurs sont des experts dans l'installation des produits Daikin.

Nous sélectionnons un installateur sur la base de ces critères :

• Il s'agit d'un installateur expérimenté et certifié pour le produit que vous avez en tête

• Il parle votre langue

• Il est proche de chez vous

Laissez-nous quelques jours pour que nous puissions vous mettre en relation avec l'installateur.

Étape 3 : l'installateur vous contacte

Quelques jours après avoir reçu le nom de votre installateur, celui-ci vous contactera pour organiser une visite à votre domicile. (Bien entendu, si vous préférez, vous pouvez contacter l'installateur vous-même, une fois que vous avez reçu ses coordonnées).

Étape 4 : la visite

Une visite à votre domicile permet à l'installateur de comprendre vos besoins et les configurations de votre logement. Sur la base de ces informations, nous pouvons vous proposer le produit le plus adapté à vos besoins.

L'installateur vérifie :

  • L’efficacité énergétique de votre logement. Quelle est la qualité de l'isolation ? Quel type de vitrage avez-vous ?
  • Votre système de chauffage central actuel et vos besoins. Quelle est la taille de votre logement ? Quelles sont les pièces qui doivent être rafraîchies et/ou chauffées ? Combien d'éléments produisent du chauffage (comme des radiateurs) dans votre logement ? Quelle est leur puissance ?
  • Votre mode de vie. Combien de personnes vivent sous votre toit ? Quelle est la température que vous préférez à l'intérieur de la pièce ? Quelle est votre consommation d'eau chaude ?

Étape 5 : le devis

Peu après la visite sur place, l'installateur vous enverra un devis pour la solution souhaitée.

Dans le devis, vous trouverez :

• Le prix des produits Daikin : prix du groupe extérieur, unité intérieure et des télécommandes

• Le prix des autres matériaux nécessaires pour l’installation

• Le prix de l’installation : la pose de votre pompe à chaleur

En outre, l'installateur peut vous proposer un contrat d’entretien

Étape 6 : l'installation de la pompe à chaleur

Une fois le devis accepté, vous pouvez enclencher le décompte jusqu'au jour où votre nouvelle pompe à chaleur sera installée.

Astuce : Commandez votre pompe à chaleur à l'avance. En particulier à l'approche de l'hiver, nos installateurs certifiés peuvent être très occupés. L'installation de votre pompe à chaleur même est rapide : il ne faut généralement qu'un ou deux jours pour installer la pompe à chaleur et la mettre en service.

Étape 7 : VOTRE POMPE À CHALEUR EST PRÊTE À L'EMPLOI

Vous pouvez désormais profiter de températures intérieures optimales tout au long de l'année.

Félicitations, vous êtes maintenant l’heureux propriétaire d'une pompe à chaleur ! Vous n'avez plus besoin d'énergie fossiles pour chauffer votre logement. Vous participez désormais à l'avenir du chauffage.

Les différents labels

Mais comment choisir ? Entre un Stand By Me Certified Partner, un Daikin Dealer et un Daikin Super Dealer, chaque label représente un niveau d'expertise et de service :

1.   Stand By Me Certified partner

Le spécialiste des pompes à chaleur air-eau Daikin et le partenaire idéal pour les installations de pompes à chaleur dans le secteur résidentiel. Cet installateur dispose des certificats de manipulation des fluides frigorigènes et des outils nécessaires, et suit chaque année les formations d’expert requises pour installer, entretenir et réparer les pompes à chaleur air-eau Daikin conformément aux directives en vigueur de Daikin. Il soulage ainsi le client final grâce à des packs de garantie étendus proposés par Daikin.

Après une évaluation annuelle, il reçoit, en tant que Stand By Me Certified Partner, l’autorisation d’utiliser le label de qualité SBM de Daikin.

2.   Daikin Dealer

Le spécialiste des pompes à chaleur air-air, tant dans le secteur résidentiel que commercial. Il est en outre considéré comme un installateur de qualité et possède les certificats de manipulation des fluides frigorigènes ainsi que les outils nécessaires. Il suit chaque année les formations d’expert requises pour installer et entretenir les pompes à chaleur air-air Daikin conformément aux directives en vigueur de Daikin.

Après une évaluation annuelle, il reçoit, en tant que Daikin Dealer, l’autorisation d’utiliser le logo Daikin Dealer.

3.   Daikin Super Dealer

Le spécialiste des solutions HVAC Daikin pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Les Daikin Super Dealers sont de plus grandes entreprises qui offrent un service complet. Ils disposent des certificats de manipulation des fluides frigorigènes et des outils nécessaires, et suivent chaque année les formations d’expert requises pour installer et entretenir les solutions HVAC Daikin conformément aux directives en vigueur de Daikin.

Après une évaluation annuelle, ils reçoivent, en tant que Daikin Superdealer, l’autorisation d’utiliser le logo Daikin Superdealer.

Où les trouver ?

Tous les installateurs enregistrés reçoivent le logo correspondant à côté de leur nom dans le Daikin Dealer Locator. Vous voyez ainsi clairement vers qui vous tourner pour votre projet. Service et qualité garantis.

Mis à jour le :

7 avril 2025