Passer au contenu principal

De nombreux utilisateurs qui veulent rafraîchir leur logement de manière efficace optent volontairement pour un climatiseur mural, car ce modèle présente beaucoup d'avantages. Nous vous en énumérons les cinq principaux.

1. Profitez d'une pièce rapidement rafraîchie avec un climatiseur mural.

Un climatiseur mural fonctionne rapidement et efficacement. Le système est capable de faire passer rapidement une pièce (comme un bureau, un espace d'accueil ou une chambre à coucher) à la température souhaitée. Il maintient ensuite facilement cette température toute la journée. 

2. Installation facile pour un confort immédiat.

Il est en tout cas préférable de confier l'installation d'un climatiseur à un installateur agréé, mais l'installation d'un climatiseur comme un modèle mural est quoi qu'il en soit beaucoup plus facile que celle d'un système intégré. Et cela se traduit évidemment dans son prix moins élevé.

Envie de savoir combien coûte un climatiseur mural ? Découvrez nos prix indicatifs ou demandez directement un devis gratuit

3. Une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs.

L'époque où les climatiseurs étaient moches et voyants est heureusement révolue. Aujourd'hui, les climatiseurs sont disponibles dans de nombreux modèles, des exemplaires standard blancs neutres aux types design colorés - que diriez-vous d'un climatiseur noir ? - apportant une touche personnelle à une pièce. Rendez-vous dans un Daikin Experience Center pour les découvrir par vous-même ! 

4. Silence absolu avec un climatiseur mural.

Il y a des années, lorsque l'air conditionné n'en était encore qu'à ses débuts, les modèles muraux (et d'autres types) étaient assez bruyants. Or, aujourd'hui, un climatiseur mural est à peine audible, pour ne pas dire silencieux. Ceux qui espèrent que l'appareil installé dans la chambre couvrira le bruit des moustiques seront déçus.

Les climatiseurs de Daikin sont silencieux : l'unité extérieure produit au maximum 50 décibels, tandis que l'unité intérieure n'émet que 19 à 45 décibels, selon le type et la taille. Le niveau sonore le plus faible peut être comparé au bruit des feuilles dans un bois.

5. Réglez le flux d'air pour un confort personnalisé.

Un climatiseur mural présente des lamelles horizontales et verticales, de sorte que les flux d'air sont réglables. Vous souhaitez sentir une brise rafraîchissante ou adapter la distribution de l'air dans la pièce ? Avec un climatiseur mural, vous pouvez diriger les flux d'air comme vous le souhaitez. 

Trouvez votre climatiseur mural idéal

Vous hésitez encore quant au système d'air conditionné qui vous conviendrait le mieux ? Posez vos questions à un installateur Daikin agréé !