Passer au contenu principal

Les purificateurs d’air de Daikin constituent un moyen complémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires. Le filtre HEPA électrostatique haute performance piège les virus, tandis que le dispositif Flash Streamer de technologie brevetée se charge lui de les éliminer. 

Femme assise confortablement dans le salon grâce aux pompes à chaleur air- air de Daikin

Pourquoi opter pour un purificateur d’air ?

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur. Malheureusement, la qualité de l’air intérieur peut être deux à cinq fois plus mauvaise que celle de l’air extérieur en raison de la présence de particules polluantes, telles que le pollen, les bactéries, etc. Plus ces parties sont fines, plus elles sont dangereuses pour notre santé.

En choisissant le système adéquat, vous pouvez éliminer ces polluants par filtration de l’air.

Un purificateur Daikin…

… aide votre système immunitaire à rester en bonne santé

Les purificateurs d’air Daikin minimisent les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant les particules de poussière, les allergènes et le pollen présents dans l’air.

… optimise le taux d’humidité dans l’air

Le petit ballon d’eau du purificateur d’air Ururu apporte l’humidité nécessaire dans l’air lorsqu’il est trop sec, et vous évite les problèmes de mains et gorge sèches.

… maintient la pureté de l’air intérieur

Nos purificateurs d’air suppriment les odeurs en les filtrant, si bien que votre logement sent toujours le propre et le frais.

Lire aussi : Les avantages d’un purificateur d’air

À qui conseille-t-on l’utilisation d’un purificateur d’air ?

Un purificateur d’air est principalement recommandé pour les personnes ayant des allergies, de l’asthme ou des problèmes respiratoires.

Toutefois, il peut s’avérer utile pour tout le monde. L’air intérieur de chaque maison est en effet pollué. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est recommandé d’aérer ses pièces au moins un quart d’heure par jour. Un purificateur d’air est donc un moyen supplémentaire pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de votre habitation, afin que vous puissiez respirer un air plus sain.

De plus, pour les personnes qui souffrent d’un air trop sec en hiver, il existe des purificateurs d’air avec humidificateur intégré qui offrent l’avantage de protéger le système immunitaire contre les bactéries et les virus.

Les différents types de purificateurs d'air

Il existe quatre sortes de purificateurs d’air qui améliorent tous à leur manière la qualité de l’air.

Purification par filtration passive

Ce type de purificateur dispose d’un filtre (HEPA ou autre) qui capture les particules polluées dans l’air. Plus le filtre est dense, plus il est efficace. Seul bémol : un filtre avec une densité élevée sera plus rapidement saturé et devra donc être remplacé plus régulièrement.

Purification par filtration électrostatique

Le filtre de ce type de purificateur d’air capture les particules grâce à la force électrostatique. Celle-ci est générée par un ionisateur qui charge électriquement les particules. L’avantage ? La faible densité du filtre fait qu’il n’est pratiquement jamais saturé.

Purification par ionisation

Ce type de purificateur d’air utilise des ions chargés négativement afin d’attirer les particules polluées. Celles-ci sont ensuite désactivées et tombent ensuite sur le sol pour vous éviter de les respirer.

Purification par génération de plasmas

Avec ce type d’appareil, un courant électrique à haute intensité génère des molécules réactives qui vont décomposer les fines particules biologiques comme des virus, bactéries, moisissures, pollens, acariens. Cette technique ne diminue pas la concentration des fines particules, mais en élimine l’éventuel effet négatif.

Un purificateur d’air peut également combiner différents types de technologies pour améliorer au maximum la qualité d’air intérieur.

Lire aussi : Comment choisir le bon purificateur d’air ?

Où installer un purificateur d'air ?

Pour que l’efficacité d’un purificateur d'air soit optimale, il est préférable de le placer au centre d’une pièce. Il faut également installer l’appareil à une distance minimale de 50 cm de tout autre objet.

Pour bénéficier d’un sommeil réparateur, nous vous conseillons d’en placer un dans votre chambre à coucher. Un air pur pendant le sommeil peut prévenir l’apparition de problèmes d’asthmes et d’allergies.

Vous pouvez aussi placer votre purificateur d’air dans la pièce dans laquelle vous passez le plus de temps dans la journée.

Par contre il ne faut JAMAIS le placer à proximité d’une source de chaleur (éviers, radiateurs, etc.) ou encore dans les pièces humides, comme la salle de bain. L’humidité, à long terme, peut détériorer les filtres.

Combien coûte un purificateur d’air ?

Plusieurs critères déterminent le prix d’un purificateur d’air :

  1. La technologie utilisée par l’appareil
  2. Le volume d’air propre que peut produire le purificateur d’air (la valeur CADR ou Clean Air Delivery Rate)
  3. La possibilité d’enclencher un mode nuit
  4. La présence d’un capteur de qualité de l’air
  5. La présence d’un filtre à odeur
  6. La certification du produit

Pourquoi choisir un purificateur d'air Daikin ?

Certfications

L’Institut Pasteur de Lille a évalué l’efficacité des purificateurs d’air Daikin contre les virus respiratoires.

Selon les essais effectués dans les laboratoires de l’Institut Pasteur de Lille, les purificateurs d’air Daikin éliminent plus de 99,98 % du coronavirus HCoV-229E en 2,5 minutes.

Ces dispositifs ont également été évalués comme étant efficaces à 99,93 % en 2,5 minutes contre le virus H1N1 (virus responsable de la grippe commune).

Les purificateurs d’air Daikin constituent donc une mesure supplémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires.

Technologies

4 technologies différentes pour obtenir les purificateurs d’air les plus performants du marché :

- Flash Streamer

- Filtre HEPA électrostatique

- Filtre désodorisant

- Ionisateur plasma

Le purificateur d’air Daikin MCK55W et MCK70YV dispose également de la fonctionnalité d’humidification de l’air.

Filtre HEPA

Filtre HEPA haute performance pour capturer les fines particules de poussière.

Daikin est le seul fabricant sur le marché à avoir un filtre qui doit être remplacé tous les dix ans, et non tous les ans. Voilà une bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Pour en savoir plus

Les purificateurs d'air peuvent filtrer l'odeur de la fumée et les particules nocives des cigarettes en utilisant une combinaison de technologies telles que les filtres électrostatiques HEPA à haute efficacité et les filtres à charbon actif.

Les filtres absorbeurs de particules à haute efficacité sont conçus pour éliminer de l'air 99,97 % des particules d'une taille inférieure à 0,3 micron, y compris la fumée, le goudron et la nicotine. Les purificateurs d'air équipés de filtres anti-odeurs éliminent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs de fumée et les produits chimiques de l'air en les absorbant et en les neutralisant.

Si vous choisissez un purificateur d'air pour des raisons de santé et pour éliminer la fumée, recherchez un filtre HEPA et l’indice CADR (Clean Air Delivery Rate). Plus l'indice est élevé, plus le purificateur d'air est efficace pour éliminer la fumée, la poussière et le pollen de l'air.

Sept signes indiquent que votre logement ou votre bureau pourrait tirer les avantages d'un purificateur d'air :

  • Des symptômes tels que les maux de tête, les éternuements ou la toux peuvent être liés à une mauvaise qualité de l'air.
  • Une accumulation de poussière, de moisissures ou d'autres polluants visibles autour de votre logement
  • Particules de poussière provenant d'un logement ou d'un bureau récemment rénové ou d'un nouveau mobilier
  • Odeurs désagréables telles que la fumée, les produits chimiques de cuisson ou de nettoyage ou l'odeur d'un feu ouvert
  • Nécessité de soulager les allergies ou l'asthme
  • Niveaux élevés de pollution de l'air dans un environnement à forte densité urbaine
  • Nécessité d'éliminer les squames d'animaux et autres allergènes de l'air ambiant

Les purificateurs d'air Daikin sont équipés de filtres électrostatiques HEPA à haute efficacité, conçus pour éliminer de l'air 99,97 % des particules d'une taille inférieure à 0,3 micron, y compris les allergènes courants tels que la poussière, le pollen et les squames d'animaux domestiques.

L'élimination de ces petites particules et des allergènes améliorera la qualité de l'air et réduira les symptômes d’allergies et d’asthme.

Quelle est la fonction d’un purificateur d'air ?

Un purificateur d'air peut éliminer les polluants, les allergènes et autres contaminants de l'air. Grâce à une combinaison de technologies telles que les filtres électrostatiques HEPA, les filtres à charbon actif et les ioniseurs, les purificateurs d'air permettent de capturer et de neutraliser les polluants, rendant ainsi l'air que vous respirez nettement plus propre.

Les 5 avantages de l'utilisation d'un purificateur d'air

L'installation d'un purificateur d'air chez vous ou au bureau présente de nombreux avantages :

- Améliore la qualité de l'air ambiant en éliminant les polluants tels que la poussière, le pollen, les squames d'animaux, les spores de moisissures et la fumée.

- Réduit les symptômes d’allergies et d'asthme en éliminant les allergènes de l'air.

- Réduit les odeurs telles que la fumée, les odeurs de cuisine et les produits chimiques grâce à l'utilisation de filtres à charbon actif et d'autres technologies de purification.

- L'amélioration du sommeil est l'un des principaux avantages d'un purificateur d'air. Il crée un environnement de sommeil plus propre et plus confortable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.

- Crée un espace de vie ou de travail plus confortable et plus agréable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.

La filtration HEPA est un système de filtre à particules à haute efficacité conçu pour retenir les fines particules de poussière. Selon les recherches, elle retient 99 % des particules de taille comprise entre 0,1 μm et 2,5 μm.

Quel est le principe de fonctionnement du filtre HEPA ?

Le filtre HEPA électrostatique Daikin collecte efficacement la poussière en utilisant les forces électrostatiques, il n'a donc pas tendance à se boucher.

Quels sont les AVANTAGES d’un purificateur d'air HEPA ?

Un purificateur d'air avec filtration HEPA peut purifier une plus grande quantité d'air.

Contrairement à certains filtres qui utilisent des mailles fines, le filtre HEPA ne se bouche pas avec la poussière, mais peut collecter des particules plus petites.

Parmi ses nombreux avantages, le purificateur d'air HEPA offre une meilleure qualité de l'air puisqu'il élimine un large éventail de polluants et d'allergènes et peut réduire les symptômes d’allergies et d'asthme.

Les filtres HEPA durent généralement plus longtemps que les autres types de filtres, ce qui en fait une option rentable à long terme. Le filtre Daikin a une durée de vie de 10 ans.