Est-ce normal que votre pompe à chaleur gèle en hiver ?
En hiver, les pompes à chaleur ont parfois tendance à geler. L’unité extérieure des pompes à chaleur air-air est en effet sensible aux températures négatives, ce qui peut provoquer la formation de stalactites de glace. Quelle en est la raison et faut-il s’en préoccuper ou s’activer pour y remédier ? Réponse, ci-dessous !
Comment la pompe à chaleur fonctionne-t-elle en cas de gelée ?
La pompe à chaleur fonctionne en puisant la chaleur de l’air extérieur, même par temps de gel. Le fonctionnement de la pompe à chaleur air-air passe par un ventilateur qui aspire l’air et le transfère à un échangeur de chaleur.
Pourquoi la pompe à chaleur gèle-t-elle ?
Qui dit hiver dit aussi humidité élevée. Lorsque l’air humidifié pénètre dans l’unité extérieure et entre ensuite en contact avec les composants métalliques d’une pompe à chaleur, il se peut que certaines zones humides se mettent à geler.
Est-ce normal qu’une pompe à chaleur gèle ?
Il est tout à fait normal qu’une pompe à chaleur gèle par temps froid. De plus, les pompes à chaleur Daikin sont toutes équipées d’un système de dégivrage automatique qui détecte la formation de glace sur l’unité extérieure et la fait fondre. Vous ne devez donc rien faire et encore moins vous tracasser. Pas la peine non plus de contacter un installateur dans pareille situation. Lors du dégivrage, le sens de circulation du fluide frigorigène s’inverse et libère ainsi de la chaleur pour faire fondre la glace.
Quelles sont les conséquences d’une pompe à chaleur gelée ?
La formation de glace sur l’unité extérieure perturbe un rien le rendement d’une pompe à chaleur, mais aucune différence significative n’est visible sur base annuelle. Grâce au système de dégivrage, votre pompe à chaleur ne restera pas gelée plus de deux à trois minutes.
Que faire si votre pompe à chaleur reste longtemps gelée ?
Si vous constatez que votre pompe à chaleur reste gelée pendant un certain temps, il est probable que le cycle de dégivrage de votre appareil soit défaillant. Le cas échéant, veuillez prendre contact avec un installateur Daikin agréé.
Quelles sont les conséquences d’une pompe à chaleur gelée ?
La formation de glace sur l’unité extérieure perturbe un rien le rendement d’une pompe à chaleur, mais aucune différence significative n’est visible sur base annuelle. Grâce au système de dégivrage, votre pompe à chaleur ne restera pas gelée plus de deux à trois minutes.
Que faire si votre pompe à chaleur reste longtemps gelée ?
Si vous constatez que votre pompe à chaleur reste gelée pendant un certain temps, il est probable que le cycle de dégivrage de votre appareil soit défaillant. Le cas échéant, veuillez prendre contact avec un installateur Daikin agréé.
Vous êtes maintenant convaincu par cette solution mais vous ne savez pas si une pompe à chaleur est possible dans votre habitation ? Daikin vous propose un test rapide pour savoir si votre maison est prête pour une pompe à chaleur.
Publié le :
20 avril 2023