Passer au contenu principal

Pourquoi le chauffage par le sol et les pompes à chaleur fonctionnent-t-ils aussi efficacement ensemble ?

Le chauffage par le sol et les pompes à chaleur sont la combinaison idéale si vous voulez un système qui offre un confort, de faibles coûts de fonctionnement et une haute efficacité énergétique tout au long de l’année. Comme les deux systèmes fonctionnent avec des températures d’eau basses, ils sont plus efficaces ensemble que les radiateurs traditionnels et permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de votre foyer. Dans ce guide, vous découvrirez comment une pompe à chaleur fonctionne avec un chauffage par le sol, pourquoi les deux systèmes sont parfaitement compatibles et quel est l’impact sur votre confort, vos coûts et la durabilité.

L’avenir du chauffage et du rafraîchissement domestiques

Le chauffage domestique est en pleine transformation dans toute l’Europe, sous l’effet de normes énergétiques plus strictes, de la hausse des prix des combustibles et de la conscience écologique croissante.

Le chauffage par le sol combiné à la technologie de pompe à chaleur montre la voie de la transition, en offrant une alternative aux systèmes à combustible fossile traditionnels pour le chauffage et le rafraîchissement, grâce à son faible impact carbone, sa haute efficacité et son niveau de confort exceptionnel.

Les propriétaires sont séduits par la distribution uniforme de la chaleur, les coûts de fonctionnement réduits et la liberté en matière de conception grâce à l’absence de radiateurs trop encombrants.

Alors, pourquoi ces deux technologies rendent ces systèmes parfaitement compatibles ? Pourquoi une pompe à chaleur aérothermique est-elle la mieux adaptée au chauffage par le sol ?

Nous répondrons à ces questions et apporterons d’autres informations dans cet article, tout en explorant plus en détail le principe de fonctionnement, la praticité et la durabilité des pompes à chaleur pour le chauffage par le sol et la production d'eau chaude.

Qu’est-ce qu’un chauffage par le sol ?

S’il vous est déjà arrivé de marcher sur un sol bien chaud, même carrelé, vous connaissez la sensation incroyablement agréable que procure le chauffage par le sol.

Avec le chauffage par le sol, l’habitation est chauffée par un circuit de tuyaux situé sous le plancher et non par des radiateurs fixés aux murs.

En plus de cette agréable chaleur sous les pieds, la distribution de la chaleur est bien plus uniforme, ce qui élimine les points chauds et froids ou les courants désagréables qui sont fréquents avec les radiateurs. Il y a moins de poussière qui circule dans l’air et la qualité de l'air intérieur est généralement meilleure.

Ceci s’explique par le fait que le chauffage par le sol transfère la chaleur rayonnante, qui chauffe doucement les surfaces et les objets, tandis que le fonctionnement des radiateurs repose sur la circulation de l’air chaud.

De plus, les systèmes de chauffage par le sol à base d’eau, ou hydroniques, font circuler l’eau chaude à des températures beaucoup plus basses que les radiateurs – environ 25-35 °C contre 45-75 °C.

Cette température de fonctionnement plus basse peut réduire la consommation d’énergie de 10-15 % par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels.

C’est aussi l’une des principales raisons pour lesquelles une pompe à chaleur est la source de chaleur idéale pour le chauffage par le sol. Les pompes à chaleur Daikin se prêtent parfaitement à l’association avec des systèmes de chauffage par le sol hydroniques.

Pourquoi les pompes à chaleur et le chauffage par le sol forment-ils la combinaison parfaite ?

Une pompe à chaleur est un système de chauffage et de rafraîchissement à faible impact carbone innovant qui devient de plus en plus populaire, car l’ensemble des pays abandonnent les combustibles fossiles pour adopter des alternatives à énergie renouvelable.

Au lieu de brûler des combustibles fossiles pour produire de la chaleur, une pompe à chaleur extrait l’énergie thermique existante dans l’air, le sol ou l’eau, et la transporte de l’extérieur vers l’intérieur.

Elle fonctionne globalement de la même manière qu'un réfrigérateur, mais en sens inverse. Si vous souhaitez mieux comprendre la technologie utilisée, vous pouvez lire notre guide sur le fonctionnement des pompes à chaleur.

En raison de leur installation facile, les pompes à chaleur aérothermiques représentent le type de pompe à chaleur le plus courant pour les résidences, puisant leur énergie dans l’air extérieur, même par des températures aussi basses que -28 °C.

L’avantage d'une pompe à chaleur : l’efficacité

Parmi les autres avantages d’une pompe à chaleur figurent les coûts de fonctionnement réduits et la capacité à fournir chauffage et rafraîchissement tout au long de l’année avec une efficacité très haute.

  • Une pompe à chaleur étant capable de fournir 3-5 kWh de chaleur pour chaque kWh d’électricité consommé, c’est une solution 300 % à 500 % plus efficace que les chaudières à gaz traditionnelles dans des conditions optimales.
  • Les pompes à chaleur sont très efficaces quand elles fournissent de l’eau à des températures plus basses, et le chauffage par le sol est conçu spécifiquement pour fonctionner à de telles températures.
  • En faisant circuler de l’eau chaude sur une grande surface, les systèmes de chauffage par le sol peuvent chauffer facilement une pièce avec une température d’eau d’environ 30 °C, ce qui permet à une pompe à chaleur de fonctionner avec une efficacité optimale.

Vous pouvez en savoir plus sur l’efficacité des pompes à chaleur en lisant notre guide spécial sur le fonctionnement des pompes à chaleur.

Un environnement stable, un confort constant

La combinaison d’une pompe à chaleur avec un chauffage par le sol permet donc de maintenir une température plus constante, diminuant ainsi le nombre de cycles de marche/arrêt dus au réglage standard des thermostats.

De ce fait, l’environnement intérieur est plus stable et la durée de vie de l’équipement augmente puisque la pompe à chaleur n’est pas trop sollicitée.

En tant que propriétaire, vous profitez d’une baisse de vos factures d’énergie, d’un système de chauffage plus silencieux et d’un confort constant, sans variation entre air chaud et air froid.

C’est pourquoi de plus en plus de clients possédant une pompe à chaleur Daikin optent pour un chauffage par le sol hydronique comme émetteur de chauffage.

Qu’est-ce qu’une « température en sortie basse » et en quoi est-elle importante ?

En termes simples, le chauffage par le sol permet à votre pompe à chaleur de fonctionner avec des températures d’eau plus basses et plus efficaces.

Pour employer des termes plus techniques, cette synergie est due à la température d’eau en sortie (LWT) – c’est-à-dire la température de l’eau quand elle quitte la pompe à chaleur avant d’être distribuée dans le système de chauffage.

Avec le chauffage par le sol, une LWT normale de 25-35 °C suffit pour maintenir une température intérieure agréable. En revanche, les radiateurs nécessitent une LWT de 45-75 °C pour atteindre le même niveau de chaleur, et la pompe à chaleur est donc sollicitée davantage.

Optimiser la LWT avec une pompe à chaleur Daikin Altherma peut, par exemple, réduire la consommation d’énergie de 20 % par rapport aux systèmes à haute température conventionnels.

Est-ce possible de rafraîchir un logement avec le chauffage par le sol ?

Même si nous employons le terme de « chauffage » par le sol, saviez-vous que vous pouvez aussi rafraîchir votre logement avec un système sous plancher ?

Les pompes à chaleur réversibles modernes peuvent jouer le rôle de systèmes de rafraîchissement modéré en été, en faisant circuler de l’eau froide dans le même circuit de tuyaux. Le système absorbe l’excédent de chaleur à l’intérieur et la transfère à l’extérieur.

Cette technique de rafraîchissement par rayonnement crée une sensation agréable et constante, de sorte que vous restez au frais sans l’inconvénient des courants d’air ou de la condensation.

Si votre habitation est bien isolée, la rafraîchir avec un chauffage par le sol vous coûtera à peine 30-50 € par an, dépendant du climat et de votre utilisation.

Comme les étés se font toujours plus chauds en Europe, le chauffage et le rafraîchissement par le sol peuvent vous aider à maintenir votre confort tout au long de l’année, avec un seul système de chauffage combiné.

Quels sont les principaux composants d’un système de chauffage par le sol ?

Un système de chauffage par le sol complet se compose des éléments suivants :

  • Pompe à chaleur : la pompe à chaleur est au cœur du système. Elle extrait l’énergie thermique de l’air, du sol ou de l’eau pour fournir un mode de chauffage plus efficace.
  • Tuyauterie et collecteurs : l’eau chaude ou froide est distribuée par des tuyaux multicouche ou PEX durables insérés dans le plancher. Ils sont connectés à un collecteur qui régule le flux vers chaque circuit.
  • Thermostats et commandes intelligentes : les thermostats et les commandes intelligentes font en sorte que chaque zone (pièces ou zones individuelles) de votre système fournisse un niveau de confort optimal, sans surconsommer de l’énergie.
  • Isolation et chape : pour qu’un système soit efficace, il faut poser une isolation de haute qualité sous la tuyauterie pour que la chaleur ne puisse pas s’échapper dans le sol sous l’habitation. Une chape coulée au-dessus des tuyaux fait office d’accumulateur thermique.

S’ils sont conçus et installés correctement, ces composants fonctionnent en parfaite harmonie pour créer un système de climatisation très réactif, efficace et durable.

Les pompes à chaleur et les commandes intelligentes étant fournies par les installateurs Daikin, ils travailleront étroitement avec vous et votre installateur de chauffage par le sol, le cas échéant, pour s’assurer que votre système est correctement conçu pour avoir le plus d’impact.

Quels sont les types de pompes à chaleur adaptés au chauffage par le sol ?

  • Pompes à chaleur aérothermiques – Elles extraient la chaleur de l’air extérieur, même par des températures négatives, et la transforme pour chauffer ou rafraîchir efficacement votre intérieur. Elles dominent le marché résidentiel en raison de leur flexibilité et de leur coût d'installation relativement bas. Elles peuvent facilement être associées à un chauffage par le sol.
  • Pompes à chaleur géothermiques – Elles puisent l’énergie thermique de la Terre via des boucles enfouies dans le sol. Elles atteignent une plus haute efficacité, mais leur installation est plus coûteuse et nécessite un jardin ou un endroit où forer pour installer des sondes.
  • Pompes à chaleur hydrothermiques – Elles sont moins courantes, mais peuvent bien fonctionner dans des logements situés à proximité d’un lac ou d’une rivière, offrant une haute efficacité et une puissance stable.

Pour décider quelle pompe à chaleur convient le mieux à votre système de chauffage par le sol, il faut prendre en compte plusieurs facteurs.

Daikin offre des solutions sur mesure pour tous les types de pompes à chaleur, y compris des conseils d’expert dès le départ, pour que vous soyez assuré d’obtenir le meilleur système de chauffage en fonction de votre habitation et du climat.

Quelle est la différence entre un chauffage par le sol à base d’eau et un chauffage par le sol électrique ?

Même si les pompes à chaleur Daikin fonctionnent de façon optimale avec les systèmes de chauffage par le sol à base d’eau, vous pouvez également opter pour un chauffage par le sol électrique. Il est donc utile de connaître les deux types de système.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les systèmes à base d’eau fonctionnent très efficacement avec une pompe à chaleur en raison des températures d’eau plus basses qu’ils utilisent.

Les systèmes électriques, en revanche, fonctionnent sans utiliser une source de chaleur externe, mais leur fonctionnement est généralement 2 à 3 fois plus coûteux qu’un système à base d’eau alimenté par une pompe à chaleur Daikin.

Par conséquent, vos coûts de fonctionnement seront nettement plus élevés sur une saison de chauffage.

Avantages principaux d’un chauffage par le sol

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens considèrent que le chauffage par le sol s’associe parfaitement à leur pompe à chaleur, notamment divers avantages du point de vue financier et du mode de vie.

Il s'agit notamment :

  • Du minimum d’entretien – seuls des inspections occasionnelles du collecteur du chauffage par le sol et des contrôles annuels de la pompe à chaleur sont nécessaires
  • Du fonctionnement silencieux – le système est quasiment inaudible puisqu’aucun ventilateur ou radiateur ne génère un bruit de fond
  • De l’intégration parfaite aux systèmes domestiques intelligents pour commander à distance et programmer le système afin d’optimiser la consommation d’énergie
  • De la compatibilité avec les systèmes à énergie renouvelable tels que les installations solaires sur toiture pour encore améliorer l’efficacité et réduire la dépendance aux combustibles fossiles
  • De l’adaptation durable de votre logement face à la volatilité des prix de l’énergie pour des coûts de fonctionnement plus bas et prévisibles

Résumé de l’installation d’un chauffage par le sol

Très simplement, l’installation d’un chauffage par le sol se déroule en cinq grandes étapes :

  • Étape 1 : préparation du sous-plancher pour la pose d’une isolation haute performance.
  • Étape 2 : installation du circuit de tuyaux en formant des boucles soigneusement calculées au-dessus de l’isolation pour garantir la distribution uniforme de la chaleur.
  • Étape 3 : les tuyaux sont fermement fixés au sol avant que la chape soit coulée par-dessus.
  • Étape 4 : une fois la chape durcie, la pompe à chaleur est connectée et le système est rempli d’eau et soumis à des essais sous pression.
  • Étape 5 : les installateurs professionnels règlent les débits et les thermostats pour atteindre les bons niveaux de confort dans chaque zone/espace.

Le processus complet peut prendre entre 3 et 7 jours pour une habitation typique, selon sa taille et sa complexité.

Le chauffage par le sol est-il mieux adapté aux nouvelles constructions ou aux bâtiments en rénovation ?

Comme le chauffage par le sol nécessite la pose d’une isolation, de tuyaux et d’une chape, il peut entraîner une surélévation du plancher.

Dans une nouvelle construction, cela peut être facilement intégré dès la phase de conception. La tâche peut évidemment s’avérer plus difficile pour un bâtiment existant, mais il existe des systèmes de plancher chauffant à bas profil qui n’augmentent la hauteur de plancher que de 15-20 mm.

Demandez à votre installateur Daikin des informations sur ces systèmes de rénovation à bas profil si vous prévoyez de moderniser un bâtiment existant.

L’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur Daikin

Comme nous l’avons indiqué, les températures d’eau plus basses dont a besoin le chauffage par le sol augmentent considérablement l’efficacité d’une pompe à chaleur – il en résulte souvent une baisse de 20-30 % des coûts de fonctionnement par rapport aux systèmes à haute température.

Les pompes à chaleur Daikin sont elles-mêmes particulièrement efficaces. Les valeurs SCOP (coefficient de performance saisonnier) des pompes à chaleur Daikin dépassent généralement 4,5, ce qui signifie que pour chaque unité d’électricité consommée, elles génèrent plus de 4 fois cette quantité de chaleur.

Le processus s’inverse pour assurer un rafraîchissement à haut rendement énergétique en été.

Comment les commandes intelligentes peuvent-elles vous aider à réduire vos factures d’énergie ?

Installer une pompe à chaleur et un chauffage par le sol est la première étape ; si vous voulez vraiment optimiser l’efficacité et rentabiliser votre investissement, le contrôle efficace du système est essentiel.

Cela signifie que le système doit s’adapter intuitivement aux besoins de votre famille et effectuer un ajustement automatique en fonction des conditions climatiques et des prix de l’électricité.

Vous pouvez y parvenir facilement avec l’application Onecta de Daikin, qui s’intègre parfaitement aux systèmes de chauffage par le sol modernes.

En utilisant Onecta, vous pouvez :

  • Régler avec précision la température pour chaque pièce ou zone
  • Chauffer uniquement les pièces que vous utilisez, au moment où vous les utilisez
  • Surveiller votre consommation d'énergie en temps réel
  • Profiter d’algorithmes qui apprennent les habitudes de votre foyer
  • Optimiser les performances en fonction des changements météorologiques et des tendances en termes d’occupation

Pourquoi l’isolation du logement est-elle si importante pour le chauffage par le sol ?

L’isolation est un autre élément fondamental si vous envisagez d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique de votre logement dans son ensemble.

En faisant en sorte d’isoler correctement votre logement entier, vous pourrez optimiser les performances de votre pompe à chaleur et de votre chauffage par le sol.

Cette étape inclut le maintien d’une bonne isolation des murs, des fenêtres et des toits, et le contrôle de l’étanchéité à l’air pour empêcher l’air chaud ou froid de s’échapper.

En améliorant l’isolation, en remplaçant les fenêtres et les portes, et en colmatant les interstices, vous rendrez votre logement plus confortable, d’une part, et votre réduirez votre consommation énergétique et vos factures d’énergie, d’autre part.

Quel est le coût d’une pompe à chaleur combinée à un chauffage par le sol ?

Si vous envisagez d’installer une pompe à chaleur avec un chauffage par le sol dans votre habitation, l’une de vos principales préoccupations sera probablement le coût.

Le coût d’une pompe à chaleur combinée à un chauffage par le sol dépend essentiellement de deux facteurs : le coût d’installation et le coût de fonctionnement du système sur le long terme.

  • Coûts d'installation : l'installation d’une pompe à chaleur combinée à un système de chauffage par le sol coûte généralement entre 12 000 € et 18 000 € pour un logement moyen avec trois chambres, selon les conditions individuelles comme le type de pompe à chaleur, la superficie au sol et l’état du bâtiment.
  • Subventions en faveur des pompes à chaleur : un grand nombre de pays offrent aujourd’hui des subventions en faveur des pompes à chaleur qui peuvent aider à compenser le coût initial. Il faut donc absolument vérifier quelles aides financières pour les pompes à chaleur sont proposées là où vous résidez.
  • Coûts de fonctionnement : ils sont nettement plus bas que ceux des radiateurs électriques et sont compétitifs par rapport à ceux des chaudières à gaz, surtout en raison de la fluctuation des prix du gaz. Les coûts de fonctionnement peuvent être encore réduits en profitant des tarifs spéciaux de l’électricité ou en ajoutant des panneaux solaires, auxquels nous nous intéresserons dans la section suivante.
  • Entretien requis : le chauffage par le sol comporte peu de pièces mobiles et ne nécessite pas beaucoup de contrôle, à l’exception des inspections ponctuelles du collecteur. Les pompes à chaleur bénéficient d’un entretien annuel pour vérifier les niveaux de réfrigérant, l’état des composants et les performances du système. Votre installateur Daikin local peut effectuer l’entretien pour vous.
  • Longévité : bien entretenus, les tuyaux de chauffage par le sol peuvent fonctionner plus de 50 ans, tandis que les pompes à chaleur modernes fonctionnent généralement entre 15 et 20 ans avant de nécessiter le remplacement de composants importants. Il est donc bon d’évaluer le rapport qualité-prix à long terme par rapport à votre investissement initial dans un système de chauffage à énergie renouvelable.

Avantages environnementaux d'une pompe à chaleur associée au chauffage par le sol

En optant pour une pompe à chaleur combinée au chauffage par le sol, vous pouvez réduire les émissions de votre ménage de pas moins de 70 % par rapport aux combustibles fossiles, dépendant du mix électrique.

Ce choix contribue aux objectifs « zéro carbone » de l’UE et permet aux bâtiments d’atteindre des rendements énergétiques plus élevés.

Comment le chauffage par le sol fonctionne-t-il avec des panneaux solaires et une batterie de stockage ?

Les pompes à chaleur avec chauffage par le sol s’intègrent parfaitement avec des panneaux solaires. Si vous y ajoutez une batterie de stockage, vous pourriez devenir quasiment indépendant sur le plan énergétique – votre système de chauffage et de rafraîchissement utiliserait principalement de l’énergie autoproduite.

Les panneaux solaires alimentent la pompe à chaleur directement pendant la journée, et l’excédent d’énergie peut être stocké dans la batterie pour l’utiliser le soir, ou quand le tarif de l’électricité est au plus haut. Ainsi, vous dépendez moins du réseau, vous minimisez l’impact de la fluctuation des coûts énergétiques et vous pouvez réduire le montant de vos factures d’énergie à quelques euros en été.

Une pompe à chaleur avec chauffage par le sol peut-elle augmenter la valeur de ma maison ?

L’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffage par le sol peut également contribuer à l’augmentation de la valeur de votre propriété.

Les logements équipés de systèmes de chauffage bas carbone séduisent les acheteurs qui veulent réduire leurs factures et profiter de rendements énergétiques plus élevés, d’un impact environnemental réduit et d’une habitation qui est adaptée durablement aux évolutions de la réglementation. D’après une analyse de 68 études européennes réalisée en 2025, une amélioration permettant à un logement de monter d’un niveau sur le certificat de performance énergétique (CEP) se traduit généralement par une augmentation de 1 à 3 % de son prix de vente. Vous pouvez découvrir comment une pompe à chaleur augmente la valeur de votre logement dans notre guide.

Étude de cas : une habitation moderne équipée d’une pompe à chaleur et d’un chauffage par le sol

Voici un exemple concret de l’impact d’une pompe à chaleur avec chauffage par le sol. Une pompe à chaleur aérothermique Daikin Altherma 3 a été installée dans une nouvelle construction de 200 m² aux Pays-Bas, ainsi qu’un système de chauffage par le sol hydronique.

Le suivi sur l’ensemble des saisons a montré que le coût du chauffage n’était que de 400 € par an, en y ajoutant seulement 40 € pour le rafraîchissement en été.

Les propriétaires ont particulier apprécié le niveau de confort stable, l’absence de courant d’air et la meilleure qualité de l’air.

FAQ concernant les pompes à chaleur avec chauffage par le sol

Nous avons traité un grand nombre d’informations dans cet article, mais voici les réponses à certaines des questions les plus fréquentes que l’on nous pose au sujet des pompes à chaleur associées au chauffage par le sol.

  • Est-ce qu’une pompe à chaleur avec chauffage par le sol suffit pour chauffer mon habitation entière ?
    Oui, dans la plupart des bâtiments bien isolés, ce système suffit pour assurer un chauffage et un rafraîchissement confortables tout au long de l’année.
  • Combien de temps faut-il pour installer un chauffage par le sol avec une pompe à chaleur ?
    Dans un logement moyen, l’installation dure entre trois et sept jours.
  • Est-ce possible de rafraîchir mon logement en été avec le chauffage par le sol ?
    Oui, les pompes à chaleur modernes sont réversibles et peuvent aussi bien rafraîchir que chauffer.
  • Que faire si mon logement n’est pas bien isolé ?
    Il est recommandé d’améliorer l’isolation pour obtenir les meilleures performances possibles de votre pompe à chaleur et de votre système de chauffage par le sol.

Comment choisir le bon système de chauffage pour mon habitation ?

Même s’il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, le système que vous devez choisir dans votre situation dépendra finalement de votre habitation, de votre mode de vie et de l’endroit où vous habitez.

Mais vous n’êtes pas obligé de vous débrouiller seul. Nos installateurs Daikin certifiés fournissent des conseils personnalisés pour que vous puissiez choisir un système conçu spécialement pour vous, qui offre un confort maximal et une efficacité optimale.

Découvrez notre outil Residential Solutions Navigator et trouvez la solution HVAC la mieux adaptée à votre logement.

Conclusion : confort, efficacité et durabilité avec un seul système

Le chauffage par le sol permet à une pompe à chaleur de maintenir des températures intérieures agréables en utilisant des températures d’eau nettement plus basses que les radiateurs traditionnels. L’utilisation de ces températures plus basses aide la pompe à chaleur à fonctionner plus efficacement. Vous obtenez ainsi un système à l’épreuve du temps qui chauffe et rafraîchit votre logement en consommant un minimum d’énergie. C’est l’un des moyens les plus efficaces pour combiner confort, durabilité et économies à long terme.

Les principaux points à retenir

  • Le chauffage par le sol permet à une pompe à chaleur de fonctionner avec une efficacité optimale, en raison des basses températures de l’eau (25-35 °C).
  • Le système assure un confort stable sans courant d’air et peut assurer le chauffage et le rafraîchissement.
  • L’association d’une pompe à chaleur et d’un chauffage par le sol peut réduire les coûts de fonctionnement de 20-30 %.
  • Grâce à l’association avec le chauffage par le sol, vous profiterez d’une répartition uniforme de la chaleur, de températures plus constantes et d’un système de chauffage plus silencieux.
  • Cette combinaison diminue l’impact des gaz à effet de serre quand elle utilise de l’électricité propre et contribue aux objectifs « zéro carbone » de l’UE.

Découvrez les pompes à chaleur Daikin qui sont compatibles avec le chauffage par le sol

Si vous cherchez une pompe à chaleur à associer à votre système de chauffage par le sol, nous pouvons vous aider.

Nous disposons d'une large gamme de solutions de pompes à chaleur compatibles avec le chauffage par le sol pour améliorer votre confort domestique et réduire votre empreinte carbone.

Vous pouvez dès aujourd’hui utiliser notre outil en ligne Residential Solutions Navigator pour trouver la solution HVAC la mieux adaptée à votre habitation ou prenez rendez-vous pour consulter un installateur certifié.

Artikel geschreven op:

5 maart 2026

 

Geschreven door:

Finn Agency