Passer au contenu principal

Le principe de fonctionnement qui assure le confort domestique

Une pompe à chaleur est un système de chauffage et de rafraîchissement à faible impact carbone qui déplace la chaleur au lieu d’en produire, en utilisant l’énergie provenant de l'air, du sol ou de l’eau, pour assurer le confort de votre habitation tout au long de l’année. Des facteurs tels que les prix de l’énergie, l’isolation du logement et les mesures incitatives en place ont un impact sur les avantages qu’une pompe à chaleur peut vous offrir. Cet article offre un guide complet étape par étape sur le fonctionnement des différentes pompes à chaleur, pour une meilleure compréhension des technologies utilisées, des composants, du coût, de l’installation et de l’ensemble des avantages.

 

  1. Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?
  2. Les principaux composants d'une pompe à chaleur
  3. Étape par étape : Comment fonctionne une pompe à chaleur
  4. Types de pompes à chaleur : aérothermiques, géothermiques, hydrothermiques et hybrides
  5. Systèmes de pompe à chaleur air-eau et systèmes de pompe à chaleur air-air
  6. Quelle est l’efficacité des pompes à chaleur ? Comprendre le SCOP
  7. Efficacité des pompes à chaleur par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique
  8. Chauffage et rafraîchissement assurés par un seul système
  9. Commandes intelligentes et zones multiples
  10. Coûts d’une pompe à chaleur
  11. Entretien et durée de vie d'une pompe à chaleur
  12. Votre logement est-il adapté pour l’installation d’une pompe à chaleur ?
  13. Pompes à chaleur et réduction des émissions de CO2
  14. Étude de cas : un logement familial équipé d’une pompe à chaleur
  15. Explication des mythes courants sur les pompes à chaleur
  16. FAQ sur les pompes à chaleur
  17. Les principaux points à retenir : comment une pompe à chaleur fonctionne-t-elle ?

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur est un système de chauffage et de rafraîchissement à faible impact carbone innovant qui assure le confort de votre logement tout au long de l’année. Elle est toujours plus populaire, car l’ensemble des pays abandonnent les combustibles fossiles pour privilégier les solutions à énergie renouvelable.

Contrairement aux chaudières traditionnelles qui brûlent des combustibles fossiles, les pompes à chaleur extraient l’énergie thermique présente dans l’air, le sol ou l’eau, et la transfère à l’intérieur pour offrir un mode de chauffage et de production d'eau chaude plus durable.

Mais ce n'est pas tout. La conception à double usage signifie que le processus de chauffage peut être inversé pour assurer le rafraîchissement en été. Le chauffage, l’eau chaude et le rafraîchissement sont donc fournis par un système compact unique.

Les principaux composants d'une pompe à chaleur

Chaque pompe à chaleur résidentielle comporte quatre composants essentiels qui assurent le processus de transfert de chaleur.

  • Réfrigérant – le fluide actif qui alimente le cycle
  • Échangeur de chaleur – l’évaporateur absorbe la chaleur provenant de la source, tandis que le condenseur libère la chaleur dans l’habitation
  • Compresseur – il augmente la pression et la température du réfrigérant
  • Détendeur – il réduit la pression pour redémarrer le cycle

Étape par étape : Comment fonctionne une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur fonctionne en effectuant un cycle continu de quatre étapes.

  • Étape 1 : le réfrigérant à l’intérieur de l’évaporateur absorbe la chaleur présente dans l’air, le sol ou l’eau et s’évapore
  • Étape 2 : le compresseur augmente la pression et la température du réfrigérant, ce qui accroît sa valeur énergétique
  • Étape 3 : cette chaleur concentrée est transférée dans le circuit de réfrigérant ou d’eau du bâtiment via le condenseur
  • Étape 4 : le détendeur diminue la pression et la température du réfrigérant, pour que celui-ci soit prêt à recommencer le processus complet.

En mode rafraîchissement, le processus est inversé.

Types de pompes à chaleur : aérothermiques, géothermiques, hydrothermiques et hybrides

Il existe 3 grands types de pompes à chaleur, selon la source où ils puisent leur énergie (l’air, le sol et l’eau). 

Pompes à chaleur aérothermiques (PAC aérothermiques)

Les pompes à chaleur aérothermiques extraient l’énergie thermique ambiante de l’air extérieur, même par des températures négatives, et la transforme pour chauffer efficacement les habitations. Elles existent en version air-air (raccordées à des climatiseurs pour chauffer ou rafraîchir votre habitation) ou air-eau (raccordées à des émetteurs hydrauliques tels que les radiateurs et le chauffage par le sol), pour assurer un confort rentable tout au long de l’année en utilisant un minimum d’électricité.

Les pompes à chaleur aérothermiques sont les pompes à chaleur les plus répandues dans le secteur résidentiel, car elles sont généralement très faciles à installer, avec deux unités (une unité intérieure, une unité extérieure) dont l’installation ne nécessite pas en général de gros travaux liés au bâtiment.

Un autre argument de vente majeur est la performance énergétique. Les pompes à chaleur aérothermiques modernes commandées par Inverter peuvent produire jusqu’à cinq fois plus de chaleur que l’électricité qu’elles consomment.

Pompes à chaleur géothermiques (PAC géothermiques)

Les pompes à chaleur géothermiques puisent la chaleur dans le sol, où sa température est plus stable – généralement 0-10°C environ – pour assurer un chauffage et un rafraîchissement résidentiels efficaces.

Les pompes à chaleur géothermiques peuvent réduire les coûts de chauffage de 40-60 %, grâce à un équipement qui a souvent une durée de vie de plus de 20 ans. Les principaux défis posés par les pompes à chaleur géothermiques sont la complexité et le coût, car leur installation nécessite la pose de boucles géothermiques horizontales dans des tranchées ou le forage de sondes verticales.

Toutefois, pour les propriétaires ayant une vision à long terme ou les promoteurs qui veulent construire des logements bas carbone, ou dans les régions aux hivers rigoureux où les températures atteignent souvent -30 °C, l'investissement dans une pompe à chaleur géothermique est amorti grâce à ses coûts de fonctionnement plus faibles, sa haute fiabilité et à la construction de bâtiments plus durables.

Pompes à chaleur hydrothermiques (PAC hydrothermiques)

Les pompes à chaleur hydrothermiques extraient l’énergie thermique des masses d’eau comme les lacs, les étangs ou les puits en boucle fermée pour assurer le chauffage et le rafraîchissement intérieurs.

Les systèmes hydrothermiques font partie des solutions de chauffage et de rafraîchissement à faible impact carbone les plus efficaces, surtout quand ils sont conçus comme des unités modulables et autonomes qui peuvent desservir des zones individuelles.

Ces systèmes permettent de contrôler avec précision la température et leurs coûts de fonctionnement saisonniers sont faibles, ce qui est fait la solution idéale pour les complexes résidentiels ou les bâtiments à usage mixte.

Systèmes de pompe à chaleur air-eau et systèmes de pompe à chaleur air-air

Aspect

Pompe à chaleur air-eau

Pompe à chaleur air-air
Principale fonctionChauffe l’eau pour les radiateurs, le chauffage par le sol et les ballons d’eau chaudeRéchauffe ou rafraîchit l’air directement dans les espaces de vie
Type de chauffageChauffage basse température, par rayonnementChauffage et rafraîchissement instantanés par air
Capacité de rafraîchissementNécessite généralement un système distinctFonction de rafraîchissement intégrée
Niveau de complexité de l’installationInstallation plus complexe en raison de la tuyauterieInstallation plus facile et plus compacte
Intégration au système existantNécessite les radiateurs ou le système de chauffage par le sol existantPeut être installée comme système monozone ou multizone
Espace requisDe plus grande taille, nécessite de l’espace pour les ballons d’eau/tuyauxCompacte, ne nécessite pas de ballon
Production d'eau chaudeFonction standardEn option, si le fabricant autorise le raccordement à un ballon d’eau chaude sanitaire
Solution idéale pourLes habitations qui ont besoin d’un chauffage à basse température confortableLes habitations qui ont besoin d’un système de chauffage/rafraîchissement rapide et flexible

Quelle est l’efficacité des pompes à chaleur ? Comprendre le SCOP

La performance des pompes à chaleur est mesurée par le coefficient de performance saisonnier (SCOP). Cette valeur indique l’efficacité d’une pompe à chaleur sur une saison de chauffage complète et mesure le rendement thermique total par rapport à l’électricité consommée – l’énergie générée par rapport à l’énergie que vous devez utiliser.

Par exemple, si vous consommez 1 kWh d’électricité et produisez 4 kWh de chaleur, cela correspond à un SCOP de 4, soit une efficacité de 400 %.

Vous pouvez également faire quelques gestes simples pour vous assurer que votre système de pompe à chaleur fonctionne aussi efficacement que possible. Pour en savoir plus, découvrez dans cet article cinq moyens d’optimiser votre pompe à chaleur air-air.

Efficacité des pompes à chaleur par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique

Si vous envisagez d’installer une pompe à chaleur, il peut être instructif de comparer sa performance énergétique à celle de votre chaudière à gaz ou système de chauffage électrique actuel, et la valeur SCOP peut vous y aider.

Une pompe à chaleur Daikin, par exemple, est capable de convertir 300 %-400 % de l’énergie consommée, produisant en général 3-4 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité.

En revanche, les chaudières gaz à condensation modernes fonctionnent généralement avec une efficacité bien moindre, comprise entre 99 et 109 %.

Femme revenant chez elle avec des sacs de course
Mère mettant son enfant au lit le soir

Chauffage et rafraîchissement assurés par un seul système

Comme nous l’avons déjà indiqué, la beauté d’une pompe à chaleur réside dans la possibilité d’inverser le processus pour assurer un rafraîchissement efficace en été, de sorte que vous n’ayez pas besoin d’un climatiseur séparé.

Elle est idéale dans les pays européens où l’on a besoin de chauffage et de rafraîchissement en toute saison, et en particulier en raison de l’augmentation constante des températures en été. Pour optimiser la consommation d’énergie en été, les pompes à chaleur peuvent normalement être connectées facilement à des panneaux solaires.

Commandes intelligentes et zones multiples

Les pompes à chaleur ont également l’avantage de pouvoir être intégrées aux systèmes de commande domestiques intelligents, tels que Google Home, ce qui vous permet de gérer le niveau de confort de votre logement en fonction de votre mode de vie.

Vous pouvez créer des programmes sur mesure, modifier les réglages à distance, chauffer individuellement plusieurs zones de l’habitation et surveiller votre consommation d'énergie en temps réel.

Des systèmes avancés ajusteront automatiquement les températures de flux en fonction des conditions météorologiques, optimisant ainsi l’efficacité sans même que vous deviez intervenir.

Découvrez-en plus sur les options de commande intelligente de Daikin et comment elles peuvent assurer plus simplement votre confort quotidien.

Coûts d’une pompe à chaleur

Le prix d’achat et d’installation d’une pompe à chaleur peut varier considérablement selon le type que vous choisissez. Toutefois, les coûts de fonctionnement sont très compétitifs avec une période d’amortissement moyenne de 5 à 10 ans, dépendant du climat, des prix de l’énergie et des subventions disponibles.

Entretien et durée de vie d'une pompe à chaleur

Abordons à présent le sujet de l’entretien et de la durée de vie, deux aspects souvent négligés, mais importants, qui ont un impact sur le fonctionnement des pompes à chaleur et sur leur coût.

Les pompes à chaleur aérothermiques fabriquées en Europe ont généralement une durée de vie de 15 à 20 ans, tandis que les systèmes géothermiques peuvent atteindre 25 ans, soit le double de la durée de vie moyenne des chaudières à gaz.

Elles sont extrêmement robustes et nécessitent par conséquent peu d’entretien et de réparations. Il est recommandé de réaliser un entretien annuel avec un professionnel, qui effectuera également des tâches essentielles comme le contrôle du niveau de réfrigérant, le nettoyage des serpentins, le calibrage du système et l’inspection des composants, le cas échéant. Ces contrôles de routine permettront de s’assurer que la pompe à chaleur continue de fonctionner aussi longtemps que possible avec une efficacité maximale.

Votre logement est-il adapté pour l’installation d’une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur fonctionnent correctement dans beaucoup de types de bâtiments différents, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans des bâtiments historiques rénovés.

Nouvelles constructions : lorsque vous construisez un nouveau logement, vous avez la flexibilité nécessaire pour concevoir le système optimal pour votre confort domestique, ce qui inclut les associations avec des systèmes à énergie renouvelable, comme les panneaux solaires photovoltaïques, les batteries et les bornes de recharge pour véhicule électrique.

Bâtiments en rénovation : les pompes à chaleur peuvent être installées ultérieurement dans de nombreux types de bâtiments, y compris les maisons individuelles, semi-mitoyennes, mitoyennes et les appartements.

Bâtiments en zone rurale : les pompes à chaleur offrent une excellente solution pour les bâtiments en zone rurale sans raccordement au gaz parce qu’elles n’ont pas besoin de combustible et réduisent nettement les coûts de chauffage.

Pompes à chaleur et réduction des émissions de CO2

Bien entendu, l’une des raisons pour lesquelles l’adoption des pompes à chaleur est encouragée actuellement est le fait qu’elles génèrent beaucoup moins d’émissions de gaz à effet de serre que les systèmes de chauffage à énergie fossile.

Le Centre commun de recherche de l’Union européenne (EU Joint Research Centre) estime qu’en remplaçant un tiers des 86 millions de chaudières à énergie fossile résidentielles fonctionnant en Europe par des pompes à chaleur, il serait possible de réduire la consommation d’énergie finale des ménages de 36 % et les émissions de CO₂ de 28 %.

Les installations de pompes à chaleurs actuelles dans l’ensemble de l’Europe évitent déjà la consommation de 5,5 milliards de mètres cubes de gaz et l’émission de 112 mégatonnes de CO2 chaque année.

Étude de cas : un logement familial équipé d’une pompe à chaleur

La famille Schmidt en Bavière a remplacé sa chaudière à gaz datant de 15 ans par un système de pompe à chaleur aérothermique en 2023, ce qui a particulièrement amélioré leur vie en termes de confort et d’économies financières.

Leur maison individuelle de 150 m² construite en 1995, dont l’isolation a été refaite récemment, consommait auparavant 18 000 kWh par an pour le chauffage, soit un coût de 1 800 €. L’installation d’une pompe à chaleur de 12 000 €, dont sont déduits 4 500 € après versement des subventions du programme allemand KfW, ne consomme que 6 000 kWh d’électricité par an.

Comme le ménage bénéficie du tarif d’énergie verte de 0,28 €/kWh, ses coûts de chauffage annuels ont baissé jusqu’à 1 680 €.

La famille profite désormais de températures constantes dans toute la maison, avec en prime le rafraîchissement d’ambiance en été, et n’a donc plus besoin d’utiliser des climatiseurs portables. Mme Schmidt apprécie surtout le contrôle du système par appli sur son smartphone, car cela lui permet de régler le chauffage avant de rentrer chez elle après le travail.

Seule une petite mise à niveau des thermostats a dû être effectuée pour intégrer le système aux radiateurs existants et l’ensemble de l’installation a été réalisée en à peine deux jours.

Explication des mythes courants sur les pompes à chaleur

Certains mythes au sujet des pompes à chaleur sont tenaces, bien qu’ils soient faux ou que la technologie ait évolué. Voici trois mythes que nous entendons souvent.

Mythe : les pompes à chaleur ne fonctionnent pas dans les climats froids.
Réalité : il y a de la chaleur dans l’air jusqu’à 1 Kelvin (-273 °C). Donc, les pompes à chaleur modernes pour climats froids n'ont aucun mal à fonctionner efficacement par des températures aussi basses que -28 °C, grâce aux compresseurs à vitesse variable et à la technologie d’injection de vapeur. En réalité, elles sont très répandues dans des pays tels que la Suède, la Finlande et la Norvège, où 40 % des habitations en sont équipées.

Mythe : les pompes à chaleur sont trop chères.
Réalité : on ne tient pas toujours compte des économies à long terme qu’offrent les pompes à chaleur, ni des diverses subventions disponibles permettant de compenser le montant de l’investissement initial. Du point de vue du fonctionnement et de l’entretien, les pompes à chaleur sont moins coûteuses sur une année que les chaudières à gaz, par exemple.

Mythe : les pompes à chaleur ne peuvent pas produire d’eau chaude.
Réalité : les pompes à chaleur peuvent être combinées à des ballons d’eau chaude existants pour produire de l’eau chaude sanitaire jusqu’à 75 °C.

FAQ sur les pompes à chaleur

Nous avons abordé un grand nombre d’aspects dans cet article, mais voici quelques dernières questions que l’on nous pose souvent.

Comment une pompe à chaleur fonctionne-t-elle quand il gèle dehors ?

Les pompes à chaleur modernes européennes utilisent des compresseurs de pointe à vitesse variable et des systèmes d’injection de vapeur pour fonctionner avec efficacité par des températures pouvant atteindre -28 °C.

Une pompe à chaleur peut-elle chauffer à la fois l’eau et les pièces de la maison ?

Oui. Les pompes à chaleur assurent avec efficacité le chauffage d’ambiance et la production d'eau chaude sanitaire, en atteignant généralement une température de 75 °C.

Dois-je remplacer mon système de chauffage entier ?

Non, la plupart des installations fonctionnent avec les radiateurs et la tuyauterie qui existent déjà, même si certains radiateurs peuvent être modernisés pour obtenir une efficacité optimale.

Quels sont les coûts d'électricité pour une pompe à chaleur ?

L’efficacité de 300-400 % fournie par une pompe à chaleur signifie qu’elle utilise 3 à 4 fois moins d’énergie qu'un chauffage électrique. Si l'on y ajoute des tarifs horaires et des panneaux solaires, les coûts de fonctionnement sont généralement plus faibles que ceux d’un chauffage au gaz.

Quel est le niveau de bruit des pompes à chaleur ?

Les unités modernes émettent environ 38 décibels à une distance de 3 mètres quand elles fonctionnent normalement, ce qui est plus silencieux que la majorité des chaudières à gaz et équivaut à un chuchotement.

Les principaux points à retenir : comment une pompe à chaleur fonctionne-t-elle ?

Les pompes à chaleur façonnent l’avenir du chauffage domestique en Europe, en offrant un confort constant tout en réduisant fortement les émissions de CO2 et les coûts énergétiques. En transférant la chaleur existante au lieu d’en produire, elles font partie des solutions les plus intelligentes et efficaces pour rendre un logement durable. Compte tenu des avancées technologiques et de leur adoption croissante, les pompes à chaleur sont en mesure de jouer un rôle encore plus central à l’avenir dans la création de logements abordables respectueux du climat.

  • Les pompes à chaleur assurent un chauffage et un rafraîchissement à faible impact carbone avec efficacité, en déplaçant la chaleur plutôt qu’en la produisant.
  • Plusieurs types de pompes à chaleur – aérothermiques, géothermiques, hydrothermiques et hybrides – offrent des solutions flexibles pour presque tous les logements.
  • Les pompes à chaleur peuvent réduire considérablement les émissions de CO2 des ménages, en particulier quand elles sont associées à une énergie renouvelable.
  • Les pompes à chaleur façonnent l’avenir du confort domestique durable.

Prêt à moderniser votre système ?

Si vous êtes prêt à franchir la prochaine étape pour participer à la révolution européenne des énergies propres, nous vous invitons à découvrir notre gamme complète de pompes à chaleur air-eau, air-air et géothermiques. Nous avons des solutions sur mesure pour chaque type de bâtiment.

Contactez votre installateur Daikin agréé pour avoir la chance de réduire vos factures d’énergie, de profiter d’un meilleur confort et de diminuer votre impact environnemental, tout en adaptant durablement votre habitation face à la fluctuation des prix des combustibles.

Artikel geschreven op:

5 maart 2026

 

Geschreven door:

Finn Agency