Fortes chaleurs : comment rafraîchir sa maison en été ?
Les étés torrides et les vagues de chaleur inédites déferlent aussi sur notre pays. Heureusement, il existe de nombreuses mesures pour rafraîchir votre maison à une température agréable. Découvrez-les dans cet article.
Ozone et chaleur, les dangers de l’été
Une vague de chaleur est définie par la succession de plus de cinq jours de températures extérieures supérieures à 25 °C, dont au moins trois jours à plus de 30 °C. Sans doute avez-vous remarqué que, durant ces périodes, les prévisions météo évoquent aussi des concentrations d’ozone plus élevées. Si les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades sont particulièrement à risque, tout le monde peut devenir victime de déshydratation, d’hyperthermie, d’épuisement, d’un coup de soleil ou, dans le pire des cas, d’une insolation.
Il convient donc d’éviter autant que possible la chaleur et l’ozone. Une maison bien fraîche offre le meilleur refuge.
Mieux vaut prévenir que rafraîchir
Une maison bien isolée offre de multiples avantages. En principe, l’isolation vous protège mieux de la chaleur. L’isolation du toit est particulièrement efficace pour maintenir une température intérieure agréable. Mais l’inconvénient, c’est que la chaleur qui pénètre malgré tout dans votre logement y sera aussi mieux retenue. Or, une fois votre maison transformée en sauna, vous aurez du mal à retrouver des températures correctes. Mieux vaut donc prévenir que rafraîchir : assombrissez votre logement et gardez les portes et fenêtres fermées tant qu’il fait plus chaud à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Comment rafraîchir votre maison ?
Vous aimez les plantes ? Bonne nouvelle : les plantes absorbent l’humidité et contribuent ainsi à réguler la température intérieure. Malheureusement, nos amies vertes ne suffisent pas à apporter une réelle fraîcheur.
Il en va de même pour les ventilateurs, qui ne font que brasser de l’air chaud – à moins de les placer au-dessus d’un bac d’eau froide.
La climatisation est la seule solution réaliste. Avec une pompe à chaleur air-air (climatiseur split), vous garderez la tête froide même pendant les journées et les nuits les plus suffocantes. De plus, certains climatiseurs permettent de contrôler l’humidité de l’air et de purifier l’air intérieur des particules de poussière et du pollen. Ce dernier point est crucial en été, surtout au bureau et dans les chambres à coucher.
Rafraîchir sa maison : la climatisation, solution durable
La climatisation a été longtemps considérée comme très énergivore. Mais ce reproche n’est plus valable. D’abord, les pompes à chaleur air-air sont encore plus efficaces en mode refroidissement qu’en mode chauffage – l’étiquette énergétique vous le confirmera. À cela s’ajoute la multiplication des panneaux solaires : de plus en plus de gens en recouvrent leur toit et produisent ainsi leur propre électricité verte pour rafraîchir leur maison en été.
Quel modèle de climatiseur ?
Les unités intérieures des climatiseurs se déclinent en plusieurs modèles. Si vous cherchez une solution compacte, choisissez un climatiseur mural, discret et facile à intégrer dans votre intérieur.
Vous préférez un appareil qui sort du lot ? Daikin propose des climatiseurs muraux design : la conception unique de ces modèles primés ne manquera pas de vous séduire. Un climatiseur mural s’installe de préférence au-dessus d’une porte. Cela vous évite de sacrifier un mur libre et vous met à l’abri de la circulation de l’air.
Autre option : la console. Parfaite en remplacement d’un poêle à accumulation, elle s’insère à merveille dans une niche ou dans des pièces basses de plafond. Le grand avantage des consoles est qu’elles soufflent toujours l’air vers le haut et ne provoquent donc aucune nuisance.
Enfin, si vous préférez une unité intérieure invisible, nous vous conseillons les modèles encastrés. Attention : cette solution est moins évidente dans le cas d’une rénovation.
Un air intérieur sain
Les unités intérieures des pompes à chaleur air-air Daikin sont équipées par défaut de capteurs. Ces capteurs détectent les présences dans une pièce. S’il n’y a personne, la pompe ne refroidit pas l’espace et vous fait économiser de l’énergie.
Pour encore plus de confort, les appareils adaptent en permanence le flux d’air. Ainsi, ils garantissent en tout temps une répartition optimale de la chaleur ou du froid dans la pièce. Les modèles haut de gamme filtrent même les impuretés, comme le pollen et les composés organiques volatiles. Idéal pour les personnes asthmatiques ou sujettes au rhume des foins.
Commande par une appli pratique
Les climatiseurs de Daikin se commandent de plusieurs façons. Outre nos solutions standards, vous pouvez aussi choisir le Daikin Online Controller, une appli qui permet de commander votre pompe à chaleur à distance et d’avoir une meilleure idée de votre consommation.
Le Daikin Online Controller s’avère particulièrement utile lorsque vous (ou l’un de vos enfants) avez oublié d’éteindre l’unité. Ou lorsque, sur le trajet de retour du travail, vous voulez rafraîchir votre salon à la température idéale avant de rentrer.
Choisir un climatiseur pour l’été : quelques points de vigilance
Votre but est d’avoir un climatiseur d’ici l’été ? Mieux vaut lancer votre quête au plus vite. Février est le mois idéal pour demander des devis. En plus du prix de l’appareil et des frais d’installation, tenez compte d’autres facteurs importants, tels que l’efficacité énergétique, la technologie et le design du modèle.
Vous avez attendu le dernier moment pour commencer votre recherche ? Pas de souci, il vaut toujours la peine d’installer un climatiseur. Car les pompes à chaleur air-air servent aussi à chauffer, et ce de manière écoénergétique, ce qui est bien pratique en hiver ! De plus, votre maison sera parée pour la prochaine canicule. Bref : avec votre climatisation, vous profiterez à chaque saison de températures confortables.
Choisir un climatiseur : demandez conseil à un expert
Le choix d’une climatisation pour votre maison se fait de préférence en concertation avec un expert. Ne cherchez pas tant un fournisseur de climatiseurs, qu’un partenaire qui vous aidera de A à Z. Daikin vous accompagne du choix du produit jusqu’à l’installation, l’inspection et l’entretien de votre appareil. L’un de nos collaborateurs vous aidera volontiers à choisir le bon modèle et à définir le meilleur emplacement pour l’installation des unités extérieures et intérieures.
Rafraîchir votre maison avec un climatiseur ?
Envie d’installer une climatisation pour rafraîchir votre maison ? Demandez un devis dès aujourd’hui. Contactez-nous et nous vous fournirons toutes les informations nécessaires. Le tout sans engagement, bien évidemment !
Un air intérieur sain
Les unités intérieures des pompes à chaleur air-air Daikin sont équipées par défaut de capteurs. Ces capteurs détectent les présences dans une pièce. S’il n’y a personne, la pompe ne refroidit pas l’espace et vous fait économiser de l’énergie.
Pour encore plus de confort, les appareils adaptent en permanence le flux d’air. Ainsi, ils garantissent en tout temps une répartition optimale de la chaleur ou du froid dans la pièce. Les modèles haut de gamme filtrent même les impuretés, comme le pollen et les composés organiques volatiles. Idéal pour les personnes asthmatiques ou sujettes au rhume des foins.
Commande par une appli pratique
Les climatiseurs de Daikin se commandent de plusieurs façons. Outre nos solutions standards, vous pouvez aussi choisir le Daikin Online Controller, une appli qui permet de commander votre pompe à chaleur à distance et d’avoir une meilleure idée de votre consommation.
Le Daikin Online Controller s’avère particulièrement utile lorsque vous (ou l’un de vos enfants) avez oublié d’éteindre l’unité. Ou lorsque, sur le trajet de retour du travail, vous voulez rafraîchir votre salon à la température idéale avant de rentrer.
Choisir un climatiseur pour l’été : quelques points de vigilance
Votre but est d’avoir un climatiseur d’ici l’été ? Mieux vaut lancer votre quête au plus vite. Février est le mois idéal pour demander des devis. En plus du prix de l’appareil et des frais d’installation, tenez compte d’autres facteurs importants, tels que l’efficacité énergétique, la technologie et le design du modèle.
Vous avez attendu le dernier moment pour commencer votre recherche ? Pas de souci, il vaut toujours la peine d’installer un climatiseur. Car les pompes à chaleur air-air servent aussi à chauffer, et ce de manière écoénergétique, ce qui est bien pratique en hiver ! De plus, votre maison sera parée pour la prochaine canicule. Bref : avec votre climatisation, vous profiterez à chaque saison de températures confortables.
Choisir un climatiseur : demandez conseil à un expert
Le choix d’une climatisation pour votre maison se fait de préférence en concertation avec un expert. Ne cherchez pas tant un fournisseur de climatiseurs, qu’un partenaire qui vous aidera de A à Z. Daikin vous accompagne du choix du produit jusqu’à l’installation, l’inspection et l’entretien de votre appareil. L’un de nos collaborateurs vous aidera volontiers à choisir le bon modèle et à définir le meilleur emplacement pour l’installation des unités extérieures et intérieures.
Rafraîchir votre maison avec un climatiseur ?
Envie d’installer une climatisation pour rafraîchir votre maison ? Demandez un devis dès aujourd’hui. Contactez-nous et nous vous fournirons toutes les informations nécessaires. Le tout sans engagement, bien évidemment !
Publié le :
19 décembre 2022