Passer au contenu principal

La climatisation sert à rafraîchir l’air, n’est-ce pas ? Oui, mais ce n’est qu’une petite partie de la vérité. un airco peut également servir de chauffage. Découvre tous les détails dans cet article.

Les systèmes de climatisation modernes sont des pompes à chaleur air-air que l’on peut aussi utiliser pour le chauffage. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Et quels sont les avantages et inconvénients quand on utilise la climatisation pour le chauffage ? Vous pouvez le découvrir dans cet article de blog.

Un airco qui assure le chauffage : l’histoire de Julie et David

Julie et David ont acheté une maison individuelle construite dans les années 1960 et l’ont rénovée de fond en comble. À l’origine, le salon et les chambres étaient chauffés par un système électrique. Ils l’ont remplacé par une pompe à chaleur air-air économe en énergie et conviviale de Daikin. David : « Le choix d’une pompe à chaleur air-air s’est vite imposé. D’une part, en raison de la consommation d’électricité exceptionnellement basse. D’autre part, en raison du haut niveau de confort, grâce, par exemple, au temps de réaction rapide et à la possibilité d’assurer à la fois le chauffage et le rafraîchissement. Nos pièces sont chauffées en dix minutes en hiver. En été, nous pouvons les rafraîchir en quelques minutes. » Pour alimenter la pompe à chaleur en électricité, le couple a aussi installé des panneaux solaires sur le toit. « Grâce à nos panneaux solaires, nous avons fortement réduit nos coûts énergétiques pour le chauffage et le rafraîchissement, » expliquent-ils avec bonheur.

Chauffage et rafraîchissement basés sur l’air froid

Les systèmes de climatisation qui vous permettent de rafraîchir et de chauffer votre intérieur sont aussi appelés pompes à chaleur. Elles transportent la chaleur d’un environnement vers un autre à l’aide d'un réfrigérant. Les pompes à chaleur air-air innovantes respectent l’environnement quand elles extraient la chaleur présente dans l’air. Par exemple, en été, vous pouvez utiliser la climatisation pour rafraîchir les pièces de votre maison. La chaleur présente à l’intérieur est alors rejetée à l’extérieur. En hiver, c’est le processus inverse. La pompe à chaleur extrait alors la chaleur présente dans l’air extérieur – elle en est capable même à une température extérieure de -15 °C – et la libère dans l’air intérieur pour chauffer votre maison.

Les avantages du chauffage par l'airco

Si vous décidez d’acheter un système de climatisation, vous voudrez peut-être plus que simplement rafraîchir ou chauffer l’air intérieur. Un système de climatisation moderne crée un climat intérieur idéal. Les meilleurs climatiseurs sont même capables de filtrer l’air pour en extraire les particules nocives ou irritantes, comme les pollens. Un tel système intégré présente beaucoup d’avantages : Vous pouvez connecter une unité extérieure à plusieurs unités intérieures. Vous pouvez alors commander chaque unité intérieure individuellement, pour obtenir une température optimale dans chaque pièce. Les pompes à chaleur compactes sont faciles à installer. Même si vous n’avez qu’un espace limité dans votre maison, vous pouvez en installer une. Les technologies avancées de l’Inverter et des pompes à chaleur garantissent une efficacité optimale et des économies d'énergie maximales. Vous le constaterez rapidement dans votre porte-monnaie ! Les climatiseurs sont disponibles dans différents modèles, comme l’unité murale ou la console carrossée. Il existe sans aucun doute une unité qui s’adapte parfaitement à votre intérieur.

Les inconvénients du chauffage par la climatisation

Si vous rénovez votre maison, vous ne pouvez pas connecter une pompe à chaleur air-air aux systèmes d’émission de chaleur existants tels que les radiateurs ou le chauffage par le sol. Si vous voulez les conserver, vous pouvez les combiner à une pompe à chaleur air-eau. Autre information importante : il est possible de connecter au maximum cinq unités intérieures à une unité extérieure de pompe à chaleur air-air. Vous voulez rafraîchir et chauffer plus de pièces ? Dans ce cas, envisagez un système de pompe à chaleur différent, comme une pompe à chaleur air-eau.

Quel est le coût d’une climatisation qui assure le chauffage ?

Le prix d’un système de climatisation pouvant assurer à la fois le rafraîchissement et le chauffage dépend de nombreux facteurs, comme le nombre d’unités intérieures, le type d’unité intérieure, la puissance, les options, etc. Pour un devis détaillé, veuillez contacter un installateur local. Conseil : si vous rénovez votre maison et vous avez installé une pompe à chaleur, vous être peut-être éligible à une subvention.

Mis à jour le :

30 juillet 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency