Passer au contenu principal

Voici ce que vous devez prendre en compte avant de rendre votre logement plus économe en énergie grâce à une pompe à chaleur air-eau, géothermique ou hybride.

Vous avez décidé d'améliorer votre système de chauffage et d’investir dans une pompe à chaleur. Beaucoup de choses doivent être considérées mais la bonne nouvelle est qu'une fois la pompe à chaleur installée, vous êtes tranquille pour les 15 prochaines années. Voici ce que vous devez prendre en compte avant de rendre votre logement plus économe en énergie grâce à une pompe à chaleur air-eau, géothermique ou hybride.

Compatibilité avec le système existant

L'un des principaux avantages des pompes à chaleur est leur flexibilité en termes de compatibilité et de connexion avec les émetteurs. Si votre logement, neuf ou ancien, est équipé de radiateurs, vous pouvez facilement raccorder des pompes à chaleur sans travaux supplémentaires.

Avec les pompes à chaleur et leurs combinaisons d'émetteurs, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre système. Vous pouvez rafraîchir en utilisant des convecteurs réversibles. La pompe à chaleur peut également produire de l'eau chaude. Si vous disposez déjà d'un ballon d'eau chaude sanitaire et que vous souhaitez le conserver, vous pouvez installer une unité intérieure de pompe à chaleur murale, qui peut être raccordée à votre ballon existant.

Isolation et perte de chaleur

L'isolation et les pertes de chaleur sont importantes lorsque vous modernisez votre système de chauffage. Une bonne isolation augmente l'efficacité d'une pompe à chaleur et réduit les coûts de fonctionnement. Les propriétés plus anciennes ont tendance à ne pas être bien isolées. Faites donc isoler correctement votre logement pour maximiser l'efficacité de votre pompe à chaleur. Votre installateur vous rendra visite et vous conseillera, ou vous pouvez consulter un expert en isolation.

Coûts d'installation

Les coûts d'installation dépendent du type de pompe à chaleur que vous choisissez. L'installation d'une pompe à chaleur air-eau est généralement moins chère qu'une pompe à chaleur géothermique car cette dernière nécessite des forages supplémentaires. La distance entre le groupe extérieur et l'unité intérieure peut également influencer les coûts. Un installateur Daikin vous conseillera sur ces détails.

Capacité et taille de la pompe à chaleur

Une pompe à chaleur de capacité appropriée fait la différence entre une pompe qui fonctionne selon les besoins et une pompe à chaleur moins efficace.

Cela aura également une incidence sur vos factures. Si la capacité est trop faible, la pompe à chaleur doit travailler beaucoup plus pour répondre aux besoins de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire.

Votre installateur déterminera la capacité adéquate en fonction de facteurs tels que l'âge et la taille de la propriété, le type de pièce, les émetteurs, la température extérieure et intérieure et l'isolation.

Maintenance et entretien

  • Les pompes à chaleur nécessitent moins de maintenance et d'entretien que les systèmes à combustibles fossiles.
  • Un entretien et une maintenance corrects garantissent le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
  • Faites effectuer un contrôle de maintenance au moins une fois par an. Il s'agit notamment de nettoyer les filtres, de vérifier les réfrigérants et d'inspecter l'échangeur de chaleur.
  • Des installateurs Daikin proposent des forfaits de garantie et d’entretien qui sont inclus dans notre offre Stand By Me.

Vous cherchez d'autres raisons de remplacer votre système actuel par une pompe à chaleur et de réaliser des économies d'énergie dans votre logement ?

Vous souhaitez plus d'informations sur la pompe à chaleur dans le cadre d'une rénovation ou d'autres conseils en matière d'économie d'énergie ? Prenez contact avec nous et nous serons heureux de vous aider !

Article publié le :

30 septembre 2024

 

Article écrit par : 

Finn Agency