Comment choisir le meilleur climatiseur pour votre maison ?
Lors de grosses vagues de chaleur, ouvrir les fenêtres ne suffit plus et votre maison devient vite un véritable four. La solution pour une température idéale ? La climatisation, bien sûr ! Découvrez comment choisir le meilleur climatiseur.
Choisir sa climatisation : par où commencer ?
Un climatiseur est la solution idéale pour rafraîchir votre maison. Toutefois, ne le choisissez pas sur un coup de tête. Commencez par établir clairement les critères auxquels doit répondre votre appareil.
Pensez à dresser une liste de vos exigences de confort tout en tenant compte de votre budget et des caractéristiques de votre maison. Voici d’ailleurs une liste de questions qui pourraient déjà vous aider :
Quelles pièces souhaitez-vous climatiser ?
Avez-vous besoin d’un climatiseur capable à la fois de refroidir et de chauffer ?
À quelle fréquence souhaitez-vous utiliser votre installation ?
Quelle est la surface des pièces que vous souhaitez climatiser ?
Quelle est la surface de fenêtres existantes ?
Quelle est l’orientation de votre habitation par rapport au soleil ?
À quel degré votre maison est-elle isolée ?
…
Afin de choisir le climatiseur le plus adapté à votre situation, nous vous conseillons de comparer les différents systèmes présents sur le marché. Un bon climatiseur est non seulement synonyme de confort, mais il doit aussi être facile à utiliser et afficher un bon rendement.
Types de climatiseurs
Il existe deux types de climatiseurs :
Les monoblocs ou climatiseurs mobiles qui sont faciles à déplacer. Ces climatiseurs évacuent l’air chaud vers l’extérieur par un tuyau. Souvent énergivores, ces solutions offrent un confort relativement restreint.
Les climatiseurs Split ou pompes à chaleur air-air qui se composent d’une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) reliée(s) à une unité extérieure. La chaleur est transportée vers l’extérieur par le biais de conduits frigorifiques. Ce type de climatisation vous permet à la fois de réchauffer et de refroidir votre logement en inversant tout simplement le cycle frigorifique. Un tel appareil a aussi le mérite d’être très écoénergétique grâce à son rendement toujours supérieur à 100 %. Résultat ? Une facture énergétique nettement moins élevée.
Combien coûte un climatiseur ?
Plusieurs facteurs déterminent le prix d’un climatiseur.
Puissance
Une pompe à chaleur air-air de base vous permet non seulement de refroidir une pièce, mais aussi de la chauffer à la mi-saison. Si vous souhaitez utiliser votre pompe à chaleur comme alternative à votre chauffage central, vous aurez besoin d’un appareil qui conserve toute sa puissance même par temps froid.
Efficacité énergétique
Vérifiez l’efficacité énergétique de votre climatiseur en consultant son label énergétique. Les modèles de base affichent souvent un label énergétique A+. Les systèmes de meilleure qualité — moins énergivores et moins polluants — portent un label A++, voire A+++.
Bruit
Les climatiseurs d’aujourd’hui sont bien plus silencieux qu’avant. Le bruit produit par les climatiseurs bon marché (souvent mobiles) reste néanmoins tout à fait supportable. Quant aux appareils conçus pour les chambres à coucher, on ne les entend pratiquement pas. Certains dispositifs possèdent même une fonction d’atténuation du bruit.
Options
Si vous souhaitez un climatiseur avec un petit plus, sachez qu’on ne manque pas de fonctions spéciales pour obtenir davantage de confort. En plus des climatiseurs silencieux et des appareils qui diffusent de la chaleur rayonnante, il existe aussi des modèles dotés de modes « éco » et de « purification d’air » supplémentaires. Pour couronner le tout, certains climatiseurs se commandent même à distance via votre smartphone ou tablette, tandis que d’autres sont équipés de détecteurs qui adaptent leur fonctionnement aux mouvements enregistrés dans la pièce. Bref, il y en a pour tous les goûts.
En utilisant votre climatisation à bon escient, vous pourrez réduire considérablement vos frais énergétiques. Mais à plus long terme, nous vous conseillons d’investir dans un appareil bien plus performant. Certes, vous paierez plus cher, mais le rendement offert par votre installation vous fera réaliser d’importantes économies d’énergie.
Vous êtes encore indécis(e) ?
Publié le :
19 avril 2022