Passer au contenu principal

Quand vous investissez dans un purificateur d’air Daikin, vous voulez vous assurer que vous obtiendrez des performances optimales. Nous sommes donc fiers d’annoncer que nos produits sont testés par des autorités prestigieuses comme l’Institut Pasteur de Lille, la British Allergy Foundation et la Fondation du centre européen de recherche sur les allergies (ECARF).

La qualité de l'air dans votre logement est plus importante que jamais. Nous sommes une génération « indoor », qui passe 90 % de son temps à l’intérieur, mais beaucoup d’entre nous ignorent que la qualité de l’air dans nos logements peut être jusqu'à cinq fois plus dégradée qu'à l'extérieur.

Bien qu’elle soit invisible, la pollution de l’air est un véritable problème. Mais les purificateurs d'air Daikin offrent une solution efficace qui rend l'air que vous et votre famille respirez plus propre et plus sain.

Les purificateurs d'air Daikin sont connus pour leur efficacité, grâce au filtre HEPA électrostatique à haute performance, un système à haute efficacité conçu pour éliminer les petites particules. Notre technologie brevetée Streamer est conçue pour éliminer avec précision les virus et les allergènes.

Même si la menace du COVID-19 s’atténue, le monde a pris conscience de l’importance d’un air propre et de ses bienfaits pour la santé, notamment la diminution du nombre de déclencheurs environnementaux dans les affections comme l’asthme et les allergies ou la réduction de la propagation des maladies transmises par l’air. Un air intérieur plus propre peut aussi vous protéger des polluants extérieurs tels que le brouillard de pollution et la fumée. Quand vous choisissez un purificateur d'air Daikin, vous voulez une tranquillité d'esprit totale.

Nous voulons vous offrir le nec plus ultra en matière de purification de l'air. Nous avons donc collaboré avec des experts de renom dans ce domaine pour tester nos produits. Nous avons reçu les résultats des tests réalisés par certaines des institutions les plus réputées du monde.

Comment l’efficacité des purificateurs d'air Daikin contre les virus respiratoires est-elle testée ?

Daikin a toujours été le premier à proposer des solutions innovantes, donc nous tenons à tester l’efficacité de nos purificateurs d'air. Nous avons demandé au célèbre laboratoire français Institut Pasteur de Lille (IPL) de tester rigoureusement nos unités* et nous sommes fiers de partager les principaux résultats qu’il nous a transmis.

  • Les purificateurs d'air de Daikin éliminent plus de 99,9 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes. Ce virus est de la même famille que le SARS-CoV-2, le coronavirus à l'origine de la pandémie de COVID-19.
  • Les unités ont également été évaluées comme étant efficaces à 99,9 % contre le virus H1N1 (qui cause la grippe commune) en 2,5 minutes.

Cela signifie que les purificateurs d'air Daikin peuvent contribuer à la lutte contre les maladies respiratoires, car le purificateur compact prêt à l'emploi peut fortement contribuer à réduire le risque de transmission des virus respiratoires.

Le label d’approbation que Daikin a reçu de l’Institut Pasteur de Lille est important à nos yeux : fondé en 1894 pour répondre aux épidémies, l’Institut reste aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine de la prévention des maladies et de la promotion des mesures d’hygiène. Avec ses 33 équipes de recherche, l’Institut Pasteur de Lille travaille uniquement avec des partenaires soigneusement sélectionnés. Ainsi, le fait qu’il approuve les produits de Daikin à l’issue de ses tests rigoureux en dit long sur la qualité Daikin.

Nous savons que vous voulez protéger votre foyer et empêcher la propagation de virus respiratoires – et nous sommes fiers de vous y aider avec nos purificateurs d'air testés et approuvés.

*Toutes les unités n’ont pas été testées par l’Institut Pasteur de Lille. Voir un aperçu des unités qui ont été testées par l’Institut Pasteur de Lille ci-dessous et les résultats détaillés des tests dans les notes de bas de page.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l’Institut Pasteur de Lille :

Découvrez nos purificateurs d'air testés et certifiés

Quelle est l’efficacité des purificateurs d'air Daikin ? Testés et certifiés

Certifié par la British Allergy Foundation et l’ECARF. Testé par l’Institut Pasteur de Lille.

Testé par l’Institut Pasteur de Lille et certifié par l’ECARF​.

Comment un purificateur d'air Daikin peut-il aider à lutter contre les allergies ?

Comme nous passons plus de temps à l’intérieur, les allergies augmentent. Il est donc vital de minimiser les irritants et les polluants.

Les purificateurs d'air de Daikin peuvent éliminer les allergènes provenant des animaux de compagnie, de la fumée de cigarette et d’autres irritants avant qu’ils ne deviennent problématiques. Nous sommes heureux d’annoncer que certaines de nos unités ont reçu le label d’approbation de la fondation Allergy UK, ce qui signifie qu’elles sont certifiées efficaces dans la diminution des petites particules telles que les allergènes, les bactéries et les virus.

La Fondation du Centre européen de recherche sur les allergies a également testé les purificateurs d'air de Daikin et les a reconnus comme des appareils contribuant à la lutte contre les allergies. Les critères de l’ECARF étant régulièrement actualisés pour correspondre aux dernières avancées scientifiques, le label d’approbation atteste les hautes normes de Daikin.

Grâce aux résultats certifiés par trois institutions réputées, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que Daikin vous fournira l’air propre dont vous et votre famille avez besoin dans votre logement.

Résultats des tests du MC55W par l’Institut Pasteur de Lille

Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à la vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l'air d'un volume intérieur de 1,4 m³, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de COVID-19, SARS-CoV-2, mais appartient à la même famille de coronavirus. ​

Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,93 % du virus de la grippe A de sous-type H1N1 en 2,5 minutes de fonctionnement à la vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l'air d'un volume intérieur de 0,47 m³, sans renouvellement d'air).

Résultats des tests du MC30Y par l’Institut Pasteur de Lille

Le dispositif Daikin MC30Y (nom commercial MC30YV/YB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,987 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à la vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l'air d'un volume intérieur de 1,3 m³, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de COVID-19, SARS-CoV-2, mais appartient à la même famille de coronavirus. ​

Le dispositif Daikin MC30Y (nom commercial MC30YV/YB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du virus de la grippe A de sous-type H1N1 en 2,5 minutes de fonctionnement à la vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l'air d'un volume intérieur de 1,3 m³, sans renouvellement d'air).

Déclaration générale sur les purificateurs d'air Daikin : Le purificateur d'air Daikin n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à un traitement médical ou pharmaceutique. ​