Quel climatiseur choisir lorsque vous achetez un système Daikin ?
Le marché regorge de climatisations possédant chacune leurs spécificités. Vous souhaitez acheter un climatiseur parfaitement adapté à votre situation et à votre habitation ? Nous vous conseillons de choisir votre appareil en fonction de vos préférences et de l’espace dont vous disposez. Découvrez ci-dessous comment faire le meilleur choix.
Le marché regorge de climatisations possédant chacune leurs spécificités. Vous souhaitez acheter un climatiseur parfaitement adapté à votre situation et à votre habitation ? Nous vous conseillons de choisir votre appareil en fonction de vos préférences et de l’espace dont vous disposez. Découvrez ci-dessous comment faire le meilleur choix.
Quel climatiseur choisir entre un fixe et un mobile ?
La première question qui se pose est de savoir quel système choisir entre un climatiseur fixe ou mobile.
Achat d’un climatiseur mobile
En principe, vous pouvez déplacer un climatiseur mobile dans chaque pièce de votre habitation. Cependant, un tel système présente un énorme inconvénient : vous devez toujours laisser une fenêtre ouverte — ou effectuer un trou dans un mur si nécessaire — étant donné que l’air chaud est évacué via un tuyau flexible. De plus, les climatiseurs mobiles sont assez bruyants et consomment plus qu’une installation fixe.
La marque du climatiseur ainsi que la taille de la pièce que vous souhaitez rafraîchir influencent le prix de votre airco mobile.
Achat d’un climatiseur fixe
Pourquoi de nombreuses personnes optent-elles pour un climatiseur fixe ? Eh bien, parce qu’il ne vous encombrera jamais. Les systèmes fixes sont en effet fixés au mur ou au plafond et les conduites sont encastrées astucieusement dans les éléments de structure de votre habitation. Il en existe différentes sortes, des modèles designs aux plus classiques, mais la plupart des gens restent séduits par le climatiseur split.
Pourquoi acheter un climatiseur split ?
La plupart des climatiseurs sont des modèles split ou multisplit composés d’une unité extérieure et d’une ou plusieurs unité(s) intérieures. Comme la partie qui émet de la chaleur se situe à l’extérieur, les systèmes split se révèlent être particulièrement silencieux et les habitations conservent de leur fraîcheur.
Les climatiseurs fixes Daikin ou pompes à chaleur air-air sont également capables de chauffer une habitation. Mais ce n’est pas tout ! Ces versions sont facilement commandables à distance à l’aide de votre smartphone et fonctionnent par variation de fréquence. Autrement dit, nos climatiseurs fixes consomment environ 30 % d’énergie en moins que les modèles d’il y a dix ans.
Une ou plusieurs unités intérieures ?
Vous souhaitez rafraîchir une seule pièce ? Dans ce cas, vous avez le choix entre un monobloc mobile ou un climatiseur Split doté d’une unité intérieure et d’une unité extérieure.
Si vous voulez que votre système soit capable de refroidir plusieurs pièces, optez alors idéalement pour un système Multi Split. Un tel modèle se compose en effet d’une unité extérieure que vous pouvez relier à plusieurs unités intérieures.
Fonctions supplémentaires
La fonction la plus connue d'un climatiseur est, bien entendu, le refroidissement de votre habitation en été, mais il existe aujourd'hui des climatiseurs qui peuvent également servir de chauffage en hiver et à la mi-saison.
De plus, la plupart des systèmes de climatisation peuvent également déshumidifier l'air. Souvent, vous pouvez même les combiner avec un purificateur d'air pour éliminer efficacement les virus et les bactéries de votre habitation.
À quoi devez-vous prêter attention au moment d’acheter un climatiseur ?
1. Soyez attentifs à la puissance sonore
Contrairement aux climatiseurs fixes, les systèmes mobiles (les monoblocs en particulier) ne sont pas silencieux. Faites donc attention à la puissance sonore, surtout lorsque vous devez climatiser un espace de travail ou une chambre à coucher. Si tel est le cas, optez alors pour un appareil qui produit moins de 50 dB.
2. Choisissez la bonne puissance de refroidissement et/ou de chauffage
Assurez-vous que l’appareil possède la puissance nécessaire pour refroidir et/ou chauffer toutes les pièces de votre habitation (les pièces n’ont pas toutes la même superficie et isolation). Les pièces qui se réchauffent plus rapidement en raison de leur position, d’une mauvaise isolation ou de la présence de personnes ou d’équipements dans celles-ci, sont plus propices aux systèmes split. La raison ? Les climatiseurs split offrent une plus grande puissance de refroidissement que les modèles monoblocs.
Combien coûte un climatiseur ?
Vous souhaitez acheter un climatiseur ou pompe à chaleur air-air ? Sachez que la climatisation est toujours une solution sur mesure. Le coût exact dépendra donc de différents facteurs. Découvrez ces facteurs et les prix indicatifs auxquels vous pouvez vous attendre sur notre page consacrée aux prix des climatiseurs. Vous y trouverez un tableau avec les prix indicatifs pour les systèmes Mono Split, Multi Split et les différents modèles d’unités intérieures.
Combien coûte l’installation d’un climatiseur (TVA comprise) ?
Le coût total de l’installation d’une pompe à chaleur dépend bien évidemment de l’installateur qui s’occupera des travaux. Chez Daikin, nos installateurs vous proposeront toujours un devis détaillé comprenant aussi la facturation de l’heure.
Acheter le climatiseur parfait pour vous !
Vous ne savez pas encore quel climatiseur choisir ou souhaitez savoir combien coûte l’installation d’un système (TVA comprise) ? Daikin vous aide à trouver le climatiseur qui vous convient. Trouvez un installateur agréé près de chez vous et obtenez gratuitement un devis. Vous préférez nous voir en face à face ? Rendez-nous visite lors de nos Experience Centers !
Publié le :
15 mars 2023