Passer au contenu principal

Vous possédez déjà une pompe à chaleur, mais souhaitez installer un système d’airco à la maison pour rafraîchir votre habitation en été ? Un tel système est capablede chauffer et de refroidir votre habitation.

Rafraîchir votre maison avec un airco

Rafraîchir votre maison avec une pompe à chaleur air-air Daikin ? Évidemment ! En plus de réguler la température intérieure à la perfection en toutes saisons, nos pompes à chaleur purifient également l’air. Par ailleurs, une pompe à chaleur réversible peut aussi bien chauffer que rafraîchir une habitation et n’émet qu’une quantité infime de CO2. La cerise sur le gâteau ? Vous pouvez commander chaque unité séparément et déterminer la température idéale dans chacune de vos pièces !

Grâce à la technologie inverter et aux récentes innovations en matière de pompes à chaleur, les systèmes d’air conditionné Daikin atteignent des niveaux de performance sans pareil. Le rendement énergétique y est optimal en hiver et les économies d’énergie sont encore plus importantes qu’auparavant.

Daikin propose une large gamme de pompes à chaleur air-air.

 

Rafraîchir sa maison avec un chauffage par le sol 

Dans certains cas, il est possible d’utiliser un chauffage par le sol pour rafraîchir votre habitation. Assurez-vous d’abord que votre système par le sol soit réversible et raccordez-le, le cas échéant, à votre pompe à chaleur. 

Airco maison : une solution saisonnière ? 

Le système d’air conditionné est-il utile uniquement en été ? Bien sûr que non ! Un tel système est capable de rafraîchir votre maison, mais aussi de filtrer l’air, et ce, quelle que soit la saison ! Autrement dit, vous profitez d’un air pur et d’un climat intérieur sain en tout temps grâce à votre système d’air conditionné. 

Notez que la plupart des pompes à chaleur air-air Daikin sont réversibles et disposent donc d’une mode de chauffage et d’un mode de refroidissement.

Les avantages de nos climatiseurs

Aujourd’hui, il ne suffit plus de proposer un climatiseur économe. Son apparence, sa facilité d’utilisation (commande) et son confort (bruit) revêtent aussi une importance capitale. Nos appareils sont économes en énergie, offrent un rendement énergétique optimal, peuvent être réglés facilement et sont extrêmement silencieux. Sans oublier leur esthétique sans égale !

Rendez-vous dans le Daikin Experience Center et découvrez les différents modèles de climatiseurs !

Article mis à jour le :

23 janvier 2025

 

Ecrit par : Two cents Agency