Passer au contenu principal

Toutes les informations qu’il vous faut pour sélectionner le purificateur d’air adéquat pour votre maison

Pour choisir le meilleur purificateur d’air, il faut déterminer la taille de votre pièce, votre objectif concernant la qualité de l’air et la technologie de filtration adéquate. Dans ce guide, vous découvrirez comment choisir la puissance du purificateur d’air en fonction de votre espace, comparer les valeurs CADR et sélectionner des caractéristiques comme les capteurs intelligents ou un faible niveau sonore.

Pourquoi la qualité de l’air intérieur est plus que jamais importante

Nous passons environ 90 % de notre temps à l’intérieur – chez nous, au travail ou à l’école –, ce qui signifie que la qualité de l’air intérieur a un impact majeur sur notre santé et notre confort. Pourtant, l’air intérieur peut être 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur en raison des espaces confinés, de la ventilation limitée et des activités quotidiennes comme la cuisine, le ménage et le chauffage.

Ces dernières années, en raison des inquiétudes concernant la transmission des virus, la fumée des feux de forêt et la pollution urbaine, la qualité de l’air intérieur est devenue un sujet d’actualité. Les autorités sanitaires comme les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis recommandent désormais l’utilisation de purificateurs d’air portables dans certains cas, en particulier pour les groupes vulnérables et pendant les périodes de forte pollution.

Les particules fines (PM₂,₅), la poussière, les pollens, les spores de moisissures, les squames d’animaux domestiques et les composés organiques volatils (COV1) peuvent s’accumuler à l’intérieur et rester dans l’air. Au fil du temps, cette exposition peut aggraver les allergies, l’asthme et les symptômes respiratoires, mais aussi affecter la qualité du sommeil, la concentration et le bien-être global.

Les habitations modernes devenant plus étanches à l’air, la gestion de la qualité de l’air intérieur n’est plus optionnelle. Comprendre les risques est la première étape pour sélectionner un purificateur d’air qui améliore réellement l’air que vous respirez.

1 Les COV sont des substances chimiques organiques dont la pression de vapeur est élevée à température ambiante.

Qu’est-ce qu’un purificateur d’air et pourquoi en avez-vous besoin ?

Un purificateur d’air est une unité à utiliser dans votre maison ou votre bureau, conçue pour éliminer les contaminants dans l’air et améliorer la qualité de l’air. Il capture et élimine les polluants présents dans l’air comme la poussière, les pollens, les squames d’animaux domestiques, les spores de moisissures, les particules de fumée, les bactéries et les virus. La plupart des appareils modernes utilisent de nombreuses technologies de filtration, y compris les filtres HEPA et les filtres à charbon actif qui neutralisent les particules nocives et les odeurs.

Quel type de contaminants un purificateur d’air élimine-t-il ?
Le but principal d’un purificateur d’air est d’éliminer les polluants nocifs de l’environnement pour fournir un air propre et purifié qui est bénéfique pour votre respiration et votre santé. Pour cela, il réduit notamment la quantité d’allergènes qui déclenchent l’asthme ou les allergies, en filtrant les particules fines (PM2,5) capables de pénétrer profondément dans les poumons et en éliminant les composés organiques volatils (COV) qui génèrent des odeurs désagréables ou affectent la santé.

Quelles sont les fonctions que les purificateurs d’air n’assurent pas ?
Il est important de comprendre ce que les purificateurs d’air ne font pas pour ne pas avoir d’attentes irréalistes. Ils ne rafraîchissent ou ne chauffent pas la pièce ; ils purifient l’air en éliminant les polluants, ils ne régulent pas la température.
Une autre idée fausse est que les purificateurs d’air peuvent éliminer instantanément tous les microbes. Certains purificateurs intègrent des technologies qui réduisent les microbes, mais ils ne peuvent pas garantir la stérilisation de la pièce ou une élimination totale des virus et bactéries.
De plus, certaines personnes pensent que l’emplacement du purificateur dans la pièce n’a aucune importance. Pour des performances optimales, il est essentiel de déterminer l’emplacement idéal du purificateur d’air et sa taille appropriée par rapport au volume de la pièce.

Quels sont les dangers cachés pour la qualité de votre air intérieur ?

L’air à l’intérieur des bâtiments peut contenir divers polluants qui ont un impact néfaste sur la santé et le confort. Ces polluants proviennent généralement des sources suivantes :

  • Composés organiques volatils (COV) – ce sont des gaz émis par les produits ménagers comme les peintures, les détergents et les matériaux du mobilier. Ces COV peuvent causer des maux de tête et une irritation.
  • Poussière
  • Pollens – ils déclenchent des allergies et des problèmes respiratoires, surtout pendant les changements saisonniers
  • Fumée – la fumée provenant du tabac, de la cuisson ou de feux de forêt à proximité charge l’air de particules fines nocives et de toxines
  • Squames d’animaux domestiques (fragments de peau venant d’animaux) – il s’agit d’un allergène courant que l’on trouve dans beaucoup d’habitations
  • Spores de moisissures – ils sont souvent dus à un excès d’humidité ou à une mauvaise ventilation, contribuent aux problèmes respiratoires et peuvent aggraver l’asthme

L’exposition aux polluants de l’air à l’intérieur des bâtiments peut avoir des effets à court et à long terme sur la santé.

À court terme, les personnes peuvent avoir des symptômes comme une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, de la fatigue, une toux et des réactions allergiques. Ces symptômes sont souvent associés à une mauvaise ventilation ou à une exposition à des irritants tels que les COV et la poussière.

Une exposition à long terme à l’air pollué peut contribuer à des problèmes plus graves, notamment des maladies respiratoires chroniques (asthme et bronchite), des problèmes cardiovasculaires et même un risque accru de cancer des poumons dû à une inhalation prolongée de particules fines (PM2,5) et de substances chimiques toxiques. Les groupes vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des comorbidités, courent un risque particulièrement élevé.

L’air intérieur mérite plus d’attention que l’air extérieur, car nous passons jusqu’à 90 % de notre temps à l’intérieur, où les polluants peuvent atteindre de plus hautes concentrations qu’à l’extérieur. Contrairement à l’air extérieur qui est continuellement dilué par le vent et les phénomènes atmosphériques, l’air dans les bâtiments est souvent piégé et recyclé dans des espaces confinés, ce qui permet aux particules nocives et aux gaz de s’accumuler.

Certaines activités (cuisiner, nettoyer, fumer ou utiliser certains produits ménagers) introduisent directement des polluants à l’intérieur. La mauvaise ventilation et les fenêtres hermétiques, surtout dans les bâtiments modernes économes en énergie, peuvent aggraver ce problème. Par conséquent, il est primordial pour la santé et le confort de fournir un air de qualité dans les bâtiments. C’est même parfois plus important que l’air extérieur.

Heureusement, les purificateurs d’air modernes peuvent cibler ces polluants grâce à des technologies spécifiques.

Comment procéder pour choisir le purificateur d’air adéquat pour votre habitation ?

Avant de prendre votre décision finale, évaluez vos besoins spécifiques :

  • Avez-vous des animaux domestiques, des allergies ou des problèmes de moisissures ?
  • Quelle est la taille de la ou des pièces que vous voulez purifier ?
  • Vous voulez que l’appareil ait un fonctionnement silencieux ou soit commandé par appli ?
  • Quel est votre budget pour l’achat initial et l’entretien régulier ?

Principales caractéristiques permettant de comparer les purificateurs d’air

Quand vous évaluez des purificateurs d’air, intéressez-vous à ces caractéristiques essentielles :

  • Type de filtre : HEPA, charbon actif, préfiltre

  • Valeurs CADR et ACH : obtenez une purification de l’air rapide et efficace

  • Niveau sonore : vérifiez la pression sonore en dB pour un fonctionnement silencieux

  • Consommation d’énergie : prenez en compte les coûts d’électricité à long terme

  • Coût total sur la durée de vie du produit : incluez les filtres de rechange et la consommation d’énergie

Astuce : les technologies avancées comme les filtres HEPA électrostatiques peuvent fonctionner jusqu’à 10 ans, réduisant ainsi les frais courants tout en maintenant des performances supérieures.

Facteurs à prendre en compte avant l’achat d’un purificateur d’air

Avant d’acheter un purificateur d’air, gardez à l’esprit les aspects suivants :

  • Le coût initial par rapport à la valeur à long terme : les unités de plus haute qualité peuvent impliquer un coût initial plus élevé, mais leurs filtres de longue durée, leur efficacité énergétique et leur construction durable génèrent souvent plus de valeur.

  • Avantages pour la santé et le mode de vie : l’air pur améliore la productivité, la qualité de vie et le sommeil.

  • Changements environnementaux : les feux de forêt saisonniers, l’augmentation des pollens et les nouveaux polluants peuvent nécessiter des systèmes adaptables.

  • Adaptation durable : les systèmes modulables ou les marques ayant des gammes de produits complètes peuvent répondre à l’évolution des besoins des ménages.
  • Durabilité : optez pour des modèles économes en énergie munis de filtres de longue durée pour réduire l’impact environnemental.

Quels purificateurs d’air choisir pour des besoins spécifiques ?

Pour soulager les allergies, optez pour des filtres HEPA de haute qualité

Pour les personnes asthmatiques, les unités équipées de filtres HEPA authentiques sont vitales, car elles capturent les fines particules des pollens, les acariens, les squames d’animaux domestiques et les spores de moisissures. Ces filtres réduisent nettement le nombre d’allergènes dans l’air et permettent de minimiser les symptômes comme les éternuements et la congestion. Cherchez des modèles capables de couvrir la taille de votre pièce avec une valeur ACH appropriée pour vous soulager au mieux.

Si vous avez des animaux domestiques, optez pour le contrôle complet des squames et des odeurs

Les propriétaires qui vivent avec des animaux domestiques ont tout intérêt à choisir des purificateurs combinant des préfiltres pour piéger les poils et les squames d’animaux avec des filtres à charbon actif pour neutraliser les odeurs. Cette combinaison cible les particules visibles et les odeurs, pour maintenir un environnement intérieur plus pur et plus confortable. Envisagez des modèles ayant des débits plus élevés pour supporter la charge de particules accrue.

Pour la fumée et les odeurs, optez pour la puissance des filtres désodorisants

Pour éliminer la fumée ou les odeurs persistantes, il est primordial d’opter pour des purificateurs d’air équipés de filtres désodorisants à haute capacité et de ventilateurs puissants. Ces systèmes absorbent les substances chimiques volatiles et font rapidement circuler de l’air frais, ce qui permet d’éliminer efficacement la fumée du tabac, les odeurs de cuisson ou la fumée des feux de forêt. Cherchez des modèles équipés d’une filtration à charbon en plusieurs étapes pour éliminer le plus d’odeurs possible.

Pour les moisissures et l’humidité, optez pour les technologies HEPA et Flash Streamer

Pour les habitations touchées par des moisissures ou une humidité excessive, les unités combinant la filtration HEPA avec la technologie Flash Streamer ont une double action, car elles éliminent les spores de moisissures dans l’air et contribuent à la neutralisation des bactéries et des champignons. Elles permettent ainsi d’éviter les problèmes respiratoires liés à la contamination microbienne. N’oubliez pas de vous occuper aussi des sources d’humidité, car les purificateurs d’air fonctionnent de manière optimale quand ils sont combinés avec des humidificateurs.

Comment choisir le purificateur d’air adéquat pour votre pièce ?

Choisir un purificateur d’air qui est adapté à la taille de votre pièce est essentiel pour un assainissement efficace de l’air. Les petites unités sont conçues pour les chambres à coucher ou les bureaux, tandis que les grands modèles peuvent couvrir des espaces de vie ouverts ou plusieurs pièces.
Les purificateurs d’air portables, plus petits et plus maniables, sont parfaits pour les ménages qui ont seulement besoin de purifier l’air dans une zone, comme la cuisine, le salon ou la chambre du bébé.

Les purificateurs d’air Daikin sont conçus pour couvrir des pièces de différentes tailles :

  • MC80Z : convient aux pièces jusqu’à 124 m²
  • MC55W : convient aux pièces jusqu’à 82 m²
  • MC30Y : convient aux pièces jusqu’à 45 m²

L’utilisation d’un purificateur d’air trop petit pour l’espace concerné conduira à une filtration inefficace, alors que les unités de trop grande taille consommeront peut-être trop d’énergie. Pour la purification de l’ensemble de l’habitation, plusieurs unités ou des systèmes intégrés peuvent être plus efficaces.

Au-delà de la simple superficie, la géométrie des pièces joue un rôle fondamental dans l’efficacité d’un purificateur d’air. Les plafonds hauts augmentent le volume d’air qui doit être assaini, et les portes ouvertes laissent l’air circuler entre les pièces, ce qui augmente potentiellement la surface à couvrir et permet aux polluants venant d’espaces attenants d’entrer dans la pièce.

La valeur CADR (Clean Air Delivery Rate) mesure le volume d’air propre qu’un purificateur d’air produit en une minute, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle il peut filtrer l’air dans un espace donné. Pour sélectionner le purificateur d’air adéquat, comparez la valeur CADR à la taille de votre pièce. Plus la valeur CADR est élevée, plus la purification sera rapide et efficace. Pour une purification efficace, il est généralement conseillé d’opter pour une valeur CADR qui couvre au moins les deux tiers de la superficie de la pièce.
Les valeurs CADR peuvent prêter à confusion si vous ne les comprenez pas. Ces valeurs sont généralement établies pour trois polluants spécifiques : la fumée de tabac, les pollens et la poussière. Un purificateur d’air peut présenter des valeurs CADR différentes pour chaque type de polluant, ce qui indique son efficacité variable selon la taille des particules. Pour une purification complète de l’air, optez pour des valeurs CADR systématiquement élevées pour les trois catégories.

Le bon positionnement de votre purificateur d’air est essentiel pour obtenir des performances optimales. Il doit être placé dans un espace ouvert, loin des murs ou des meubles qui bloquent le flux d’air, dans l’idéal près des sources de pollution comme les portes ou les fenêtres. La « règle de 50-50 » est utile : placez le purificateur à au moins 50 cm des murs et maintenez un dégagement de 50 cm au-dessus de l’unité.

Que signifient le taux de purification de l’air (CADR) et le taux de renouvellement d’air par heure (ACH) ?

Le taux de purification de l’air (CADR) quantifie le nombre de mètres carrés d’air filtré qu’un purificateur d’air produit chaque minute pour des polluants spécifiques (fumée, pollens, poussière). Un taux CADR plus élevé indique de meilleures performances et une purification de l’air plus rapide, ce qui vous aide à déterminer si un purificateur d’air peut couvrir avec efficacité la taille de votre pièce.

Le taux de renouvellement d’air par heure (ACH) mesure le nombre de fois que le purificateur peut assainir le volume d’air complet d’une pièce en une heure. Pour les personnes allergiques ou asthmatiques, il est conseillé de choisir des taux ACH plus élevés (4-5, voire plus) pour réduire rapidement l’exposition aux allergènes et aux irritants. Ainsi, vous profiterez d’un air plus pur tout au long de la journée et vous contrôlerez mieux vos symptômes.

Pour déterminer si un purificateur d’air est adapté à votre pièce, calculez le volume (longueur x largeur x hauteur) et vérifiez si le taux CADR permet plusieurs renouvellements d’air par heure pour ce volume. Par exemple, pour une pièce de 27m² avec un plafond à 2,4 m de hauteur, il faut un purificateur d’air dont le taux CADR est suffisant pour assainir 68 mètres cubes d’air plusieurs fois par heure. Cela permet une purification de l’air efficace et constante.

Où devez-vous placer votre purificateur d’air pour un impact maximal ?

Pour obtenir des performances optimales, les purificateurs d’air doivent être placés à au moins 7 cm des murs ou des meubles. Le blocage du flux d’air peut diminuer l’efficacité du purificateur en limitant l’admission et la circulation d’air, ce qui se traduit par une purification de l’air moins efficace. Prévoyez un espace adéquat de tous les côtés de l’unité pour que l’air circule correctement.

Positionnez votre purificateur d’air dans un espace ouvert où l’air peut circuler librement autour de lui, dans l’idéal à proximité des sources de pollution comme les portes, les fenêtres ou les zones de cuisson. Cet emplacement permet au purificateur d’air de capturer rapidement les contaminants et de diffuser de l’air pur de manière uniforme dans toute la pièce. Le centre de la pièce est souvent l’endroit idéal pour couvrir toute la pièce.

Une forte humidité peut endommager certains purificateurs d’air ou diminuer leur efficacité. Évitez d’installer les unités dans les salles de bain ou les buanderies, ou à proximité des humidificateurs, sauf si le modèle est conçu spécifiquement pour supporter l’humidité. L’humidité excessive peut également favoriser le développement de moisissures dans l’appareil, ce qui annule ses bienfaits.

Solutions portables : déplacez votre purificateur d’air là où vous en avez le plus besoin

Optez pour des modèles avec roulettes intégrées ou légers pour un transport facile. Cette flexibilité vous permet de placer le purificateur d’air à l’endroit où il est le plus nécessaire à différents moments de la journée. Tenez compte du poids et de la taille quand vous choisissez un modèle portable.

Utilisez le purificateur d’air en priorité dans les zones à passage intense ou avec des besoins importants comme les chambres à coucher pendant la nuit et les espaces de vie durant la journée. Beaucoup de personnes réussissent à déplacer leur purificateur dans la chambre à coucher pour dormir et dans les espaces communs pendant la journée. Cela permet d’optimiser les bienfaits pour la santé là où vous passez le plus de temps.

Cherchez des modèles avec un câble électrique plus long (plus de 1,80 m) pour une plus grande flexibilité d’installation et pour éviter de bloquer les évents ou les couloirs. Tenez compte de l’emplacement des prises de courant dans les différentes pièces et assurez-vous que la longueur du câble convient à la manière dont vous prévoyez d’utiliser l’appareil, sans créer de risques d’accident.

Quel purificateur d’air convient le mieux aux chambres à coucher, aux cuisines et aux espaces de vie ?

Étant donné que le bruit et les nuisances dans les chambres à coucher doivent être minimes, les unités dotées de modes silencieux ou « nuit » et d’un éclairage variable, ou sans éclairage, sont idéales. Elles favorisent un sommeil réparateur tout en maintenant un air frais tout au long de la nuit. Cherchez des modèles avec des niveaux de pression sonore inférieurs à 25 dB pour une utilisation dans la chambre à coucher, pour qu’ils ne perturbent pas les personnes ayant le sommeil léger.

Les cuisines produisent de la fumée, des odeurs de cuisson et des particules de graisse. Par conséquent, les modèles équipés de filtres à charbon actif et fournissant un flux d’air puissant sont les mieux adaptés pour neutraliser avec efficacité les odeurs et les irritants en suspension dans l’air. Placez les unités à distance des sources de chaleur directes et veillez à une ventilation adéquate autour de l’appareil.

Les salons sont généralement des pièces de plus grande taille et plus ouvertes. Donc, ils nécessitent des purificateurs d’air ayant un taux CADR élevé qui couvre efficacement les espaces plus grands. Les systèmes de filtration en plusieurs étapes permettent d’éliminer une grande variété de polluants pour rendre les espaces communs plus sains. Tenez compte de l’agencement de la pièce et des schémas de flux d’air quand vous positionnez l’unité.

Quel est le niveau sonore des purificateurs d’air quand ils fonctionnent ?

Les purificateurs d’air ont un fonctionnement très silencieux pendant leur utilisation quotidienne normale, émettant généralement environ 20–30 décibels (dB), ce qui équivaut à un chuchotement ou à un bruissement de feuilles. Même avec la plus haute vitesse de ventilation, les niveaux sonores restent comparables à ceux d’une conversation normale, garantissant ainsi un environnement paisible et confortable. En comprenant ces plages de valeur, les utilisateurs peuvent choisir des modèles qui ne perturberont pas leur sommeil ou leur travail, par exemple en utilisant des vitesses réduites pendant la nuit ou les heures de travail et des vitesses plus élevées pour une purification rapide, par exemple, après avoir cuisiné, pendant les saisons des allergies ou quand vous n’êtes pas chez vous.

Il faut savoir que certains des modèles les plus avancés de Daikin ont un fonctionnement ultra silencieux, avec des niveaux de pression sonore de 19 dB seulement.

La perception du bruit varie beaucoup selon les personnes et peut être influencée par des facteurs autres que les niveaux de décibels. La fréquence ou le ton du son a autant d’importance que son volume. Les appareils de qualité sont conçus pour minimiser les fréquences gênantes tout en maintenant un flux d’air efficace.

Les unités idéales pour les espaces où le silence est essentiel, notamment les chambres à coucher ou les chambres d’enfant, sont celles conçues spécialement pour un fonctionnement discret. Des fonctionnalités comme le mode « nuit » et les vitesses de ventilation réglables permettent de maintenir des niveaux sonores faibles sans sacrifier l’efficacité du processus de purification de l’air. La technologie de moteur avancée, en particulier les moteurs CC sans balais, est plus silencieuse et plus efficace que les alternatives traditionnelles.

Bien que les vitesses de ventilation plus hautes accélèrent la purification, elles génèrent aussi plus de bruit. Il est important d’équilibrer ces deux éléments en fonction de vos besoins. Beaucoup de purificateurs d’air modernes offrent des modes automatiques qui adaptent le fonctionnement en se basant sur les capteurs de qualité de l’air.

Comment faire en sorte que votre purificateur d’air reste économe en énergie en fonctionnant 24h/24 et 7j/7 ?

Les purificateurs d’air consomment généralement entre 20 et 100 watts, dépendant de leur taille et de la vitesse de ventilation. Une utilisation continue, surtout avec des valeurs de réglage plus élevées, peut avoir un impact sur les factures d’électricité. Cependant, beaucoup d’unités modernes sont conçues pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 en restant économes en énergie, sans consommation excessive d’électricité. Cherchez des modèles avec des fonctions éco-énergétiques, qui ont obtenu des certifications.

Pour réduire la consommation d’énergie, utilisez les modes auto ou éco qui adaptent la vitesse du ventilateur en fonction des capteurs de qualité de l’air, faites fonctionner le purificateur d’air à faible vitesse la nuit et placez-le à un endroit stratégique pour optimiser son efficacité. Certaines unités incluent une programmation intelligente qui vous permet de définir les heures de fonctionnement sur la base des tendances concernant l’occupation des pièces.

Femme debout à côté de son purificateur d’air
Enfant en train de lire à côté d’un purificateur d’air

Quelles technologies de purification de l’air fonctionnent vraiment ?

Préfiltres : votre première ligne de défense

Les préfiltres représentent la première ligne de défense dans un purificateur d’air, car ils capturent les particules plus grandes comme les poils, les peluches et la poussière. En piégeant ces plus gros contaminants avant qu’ils atteignent le filtre HEPA, les préfiltres augmentent la durée de vie et maintiennent l’efficacité du filtre HEPA, qui est plus fragile et plus coûteux. Beaucoup de préfiltres sont lavables ou remplaçables, ce qui rend l’entretien plus simple et plus rentable.

Filtres HEPA : la norme absolue

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) sont considérés comme la norme absolue dans le domaine de la purification de l’air. Ils sont conçus pour capturer au moins 99,97 % des particules en suspension dans l’air d’une taille de 0,3 micron, y compris la poussière, les pollens, les squames d’animaux domestiques, les spores de moisissures et certaines bactéries. Les filtres HEPA sont donc particulièrement efficaces pour les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme.

Contrairement aux filtres ordinaires qui bloquent les particules dans un maillage dense, le filtre HEPA électrostatique de Daikin utilise des fibres chargées pour les attirer, tel un aimant à poussière. Comme le maillage est moins dense, l’air circule plus facilement. De plus, le filtre se bouche moins et a un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue.
La longévité des filtres HEPA électrostatiques est une avancée significative de la technologie de purification de l’air. Les filtres HEPA traditionnels perdent en efficacité à mesure que les particules les obstruent, ce qui implique leur remplacement fréquent. Contrairement aux filtres traditionnels qui piègent la poussière dans un maillage dense et perdent en efficacité en se bouchant, les filtres HEPA électrostatiques de Daikin utilisent des fibres chargées qui attirent la poussière comme un aimant. Le maillage des fibres n’étant pas aussi serré, l’air circule plus facilement - ce qui empêche l’obstruction du filtre, réduit le niveau sonore et permet au filtre de rester efficace beaucoup plus longtemps. Par conséquent, les appareils qui utilisent des filtres HEPA électrostatiques font partie des meilleurs modèles pour éliminer la poussière.

Charbon actif : votre défense contre les gaz et les odeurs

Ces filtres désodorisants sont complémentaires des filtres HEPA, car ils adsorbent les gaz polluants que les filtres à particules ne peuvent pas capturer. Ces polluants sont notamment les composés organiques volatils (COV) émis par les peintures, les produits nettoyants et les meubles, ainsi que les odeurs provenant de la cuisson, des animaux domestiques ou de la fumée. La nature poreuse des filtres désodorisants leur permet de piéger ces molécules, améliorant la fraîcheur de l’air et diminuant les irritants responsables des maux de tête ou des problèmes respiratoires.
L’efficacité du charbon actif dépend de plusieurs facteurs, y compris la quantité de charbon utilisée et la durée de contact entre l’air et le charbon. Les filtres de plus haute qualité utilisent du charbon spécifiquement traité ayant des surfaces plus grandes, pour augmenter le nombre de points d’adsorption des polluants. Il est primordial de comprendre ce qu’est le point de saturation des filtres à charbon pour maintenir leur efficacité, sachant qu’il faut généralement les remplacer tous les 3 à 6 mois en fonction de leur utilisation.

Technologies avancées : Flash Streamer et bien d’autres

Certains appareils intègrent des technologies supplémentaires comme Flash Streamer qui utilise la décharge de plasma pour décomposer les molécules des substances nocives. Cette technologie peut aider à réduire les bactéries, les virus et les allergènes que les filtres traditionnels ne capturent pas.

Ioniseurs : comprendre les inconvénients

Les ioniseurs fonctionnent en libérant dans l’air des ions négatifs qui se fixent aux particules en suspension dans l’air, de sorte que celles-ci s’agrègent et se déposent hors de la zone de respiration ou adhèrent aux surfaces. Ce processus permet de réduire la poussière et les allergènes présents dans l’air. Toutefois, les ioniseurs peuvent générer comme sous-produit de l’ozone, qui peut être nocif à de fortes concentrations, et leur efficacité dans l’élimination des particules fines peut varier fortement selon le modèle.

Il est important de choisir les technologies en fonction de vos besoins personnels. Les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme peuvent privilégier la filtration HEPA pour éliminer les particules d’allergènes. Les personnes sensibles aux odeurs ou aux vapeurs de produits chimiques opteront pour les filtres désodorisants. En revanche, pour les personnes qui cherchent des solutions nécessitant peu d’entretien, la sélection de modèles équipés de préfiltres lavables permet de diminuer les frais courants. Heureusement, Daikin combine ces technologies dans des systèmes à plusieurs niveaux pour que vous n’ayez pas à choisir.

Pourquoi la filtration en plusieurs étapes offre-t-elle une meilleure protection ?

La combinaison de plusieurs types de filtres dans un même purificateur d’air offre une approche globale de la purification de l’air dans les bâtiments. Chaque filtre cible des polluants différents. Les filtres HEPA capturent les particules microscopiques comme les pollens et les acariens, et le charbon actif piège les gaz et les odeurs. En intégrant ces technologies, un système à filtres multiples peut couvrir une plus grande variété de contaminants qu’un seul filtre.

Les appareils les plus avancés utilisent un processus de filtration en plusieurs étapes, qui comporte souvent trois ou quatre étapes pour traiter une grande variété de polluants. Ces étapes peuvent inclure :

  • Un préfiltre, un filtre HEPA et des filtres désodorisants pour l’élimination complète des particules et des odeurs
  • Des technologies supplémentaires telles que les humidificateurs, Flash Streamer ou d’autres systèmes avancés pour neutraliser les molécules de polluants

Les systèmes de purification d’air en plusieurs étapes améliorent l’efficacité en capturant successivement les différents polluants selon leur taille et leurs propriétés chimiques, réussissant ainsi à créer un air intérieur plus sain. En revanche, les filtres simples ne traiteront peut-être qu’une partie de la pollution, ce qui conduira à une purification moins efficace et à un entretien plus fréquent.

Quelles sont les fonctionnalités intelligentes qui permettent d’obtenir un air pur sans effort ?

Capteurs

Les purificateurs d’air modernes incluent souvent des capteurs qui surveillent en permanence la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment, en détectant en temps réel les particules comme la poussière, les pollens et les Composés Organiques Volatils (COV). Cela permet aux utilisateurs de connaître les niveaux de pollution actuels et au purificateur d’air de ne fonctionner qu’en cas de nécessité, pour améliorer à la fois la santé et l’efficacité énergétique. L’affichage visuel indique rapidement l’état de la qualité de l’air.

Avec les capteurs intelligents, les purificateurs d’air peuvent adapter automatiquement leur vitesse de ventilation en fonction de la qualité détectée de l’environnement, pour fonctionner silencieusement à faible vitesse quand l’air est pur et pour augmenter la puissance en cas de pic de pollution. Cette réponse dynamique optimise la purification de l’air et diminue le niveau sonore et la consommation d’énergie sans nécessiter un ajustement manuel constant.

Commandes intelligentes

Beaucoup de modèles avancés peuvent intégrer des applis sur smartphone et l’assistance vocale, ce qui permet aux utilisateurs de :

  • Contrôler à distance les réglages
  • Programmer les heures de fonctionnement
  • Vérifier l’état des filtres
  • Recevoir des alertes

Ce confort d’utilisation facilite la gestion de la qualité de l’air et permet de la personnaliser davantage. Certains systèmes peuvent s’intégrer aux systèmes domotiques pour un contrôle parfait.

Les modèles Daikin dotés d’une connectivité intelligente peuvent être associés à l’appli Daikin Onecta qui offre un contrôle total sur votre purificateur d’air, où que vous soyez. L’appli vous permet de :

  • surveiller la qualité de l’air en temps réel
  • adapter les vitesses de ventilation
  • définir des programmes
  • recevoir des rappels pour l’entretien.

Vous pouvez également suivre les cycles de la qualité de l’air dans votre maison au fil du temps, pour comprendre quand et pourquoi la qualité de l’air varie durant la journée ou au fil des saisons.

Entretien des filtres : faire en sorte que votre purificateur d’air fonctionne parfaitement

À quelle fréquence faut-il faire l’entretien des filtres ou les remplacer ?

La durée de vie des filtres varie selon le type de filtre, l’utilisation et l’environnement. Il est donc essentiel de comprendre les différences pour maintenir leur bon fonctionnement.

  • Les filtres HEPA ont en général une durée de vie de 6–12 mois, dépendant de la qualité de l’air et de leur utilisation

  • Les filtres désodorisants (à charbon actif) doivent normalement être remplacés tous les 3–6 mois

  • Les préfiltres sont souvent lavables et réutilisables, mais doivent être nettoyés régulièrement pour rester efficaces

Cependant, les filtres HEPA électrostatiques et filtres désodorisants de Daikin sont conçus pour fonctionner jusqu’à 10 ans, ce qui diminue nettement les coûts d’entretien et l’impact environnemental.

La durée de vie réelle d’un filtre dépend fortement de votre environnement. Dans les maisons où vivent des animaux domestiques, des fumeurs, ou situées dans une zone où l’air est très pollué, les filtres nécessiteront généralement un entretien plus fréquent. Un contrôle visuel régulier offre des indications précieuses sur l’état des filtres et la qualité globale de l’air intérieur.

Beaucoup de purificateurs d’air modernes incluent des témoins lumineux ou des notifications via une appli qui vous avertissent que les filtres sont bouchés ou presque en fin de vie. Ces alertes aident à maintenir des performances optimales, mais elles doivent s’accompagner de contrôles manuels, car les conditions d’utilisation réelles diffèrent souvent des hypothèses sur l’utilisation normale.

Comment nettoyer, manipuler et éliminer en toute sécurité un purificateur d’air

Les préfiltres lavables doivent être nettoyés régulièrement conformément aux consignes du fabricant, généralement en utilisant de l’eau et un détergent doux. En gardant les préfiltres propres, vous protégez les filtres internes et maintenez un flux d’air efficace.

Quand vous manipulez des filtres usagés, surtout les filtres HEPA, il est préférable de :

  • porter des gants pour éviter tout contact avec les polluants capturés

  • éviter de secouer les filtres qui peuvent libérer les particules piégées

  • nettoyer l’extérieur de l’appareil régulièrement avec un chiffon humide

L’élimination correcte des filtres est essentielle pour la santé et pour l’environnement. Les filtres HEPA contiennent des polluants concentrés et doivent être placés dans des sacs en plastique hermétiques avant leur élimination. Vérifiez toujours la réglementation locale concernant les déchets, car les règles concernant leur élimination peuvent varier d’une région à l’autre.

Que devez-vous garder à l’esprit quand vous choisissez un purificateur d’air pour des enfants, des bébés et des groupes sensibles ?

Les jeunes enfants, les bébés et les personnes ayant des problèmes respiratoires ont besoin d’un air pur pour réduire les risques de crise d’asthme et les infections. Les unités équipées de filtres HEPA certifiés et générant peu d’émissions permettent de protéger ces groupes sensibles des polluants en suspension dans l’air. Choisissez des modèles soumis à des tests de sécurité spécifiques aux enfants.

Évitez les unités qui produisent de l’ozone qui peut être nocif, surtout pour les enfants. Cherchez des certifications qui garantissent le fonctionnement sans ozone. Certaines technologies peuvent produire d’infimes quantités d’ozone, donc vérifiez que les niveaux sont bien inférieurs aux seuils de sécurité fixés par les autorités sanitaires.

Un fonctionnement silencieux et des émissions électromagnétiques minimes sont des aspects fondamentaux pour les chambres d’enfant. Les modèles conçus pour émettre un faible niveau sonore et soumis à des tests garantissant une faible exposition aux champs électromagnétiques offrent la tranquillité d’esprit aux parents et le confort aux bébés. Assurez-vous que les unités ont une base stable et des dispositifs de sécurité inviolables pour éviter les accidents.

Comment les purificateurs d’air peuvent-ils lutter contre les allergies saisonnières ?

Les personnes souffrant d’allergies saisonnières doivent supporter de hautes concentrations de pollens, surtout au printemps et en automne. Les purificateurs d’air intérieurs aident à réduire les particules de pollens qui pénètrent par les fenêtres ou dans les vêtements, pour minimiser les réactions allergiques. Même quand les fenêtres sont fermées, les pollens peuvent s’infiltrer de diverses manières, ce qui rend essentielle la purification dans les bâtiments.

Les préfiltres capturent les particules de plus grande taille comme les pollens et les squames d’animaux domestiques, tandis que les filtres HEPA piègent les allergènes plus petits qui causent des symptômes. Ensemble, ces filtres réduisent considérablement les charges d’allergènes d’intérieur et améliorent le confort respiratoire. Cette combinaison offre une protection complète contre les déclencheurs saisonniers.

Faites fonctionner en permanence les purificateurs d’air pendant les saisons les plus propices aux allergies, fermez les fenêtres pour limiter l’entrée des pollens et nettoyez ou remplacez les filtres plus souvent. Placez les unités dans les chambres à coucher et les espaces de vie où les allergènes causent le plus d’inconfort. Prévoyez d’augmenter les taux de renouvellement d’air par heure les jours où la concentration de pollens est élevée, pour une meilleure protection.

Comment les purificateurs d’air contribuent-ils à la santé respiratoire à long terme ?

Bienfaits établis pour l’asthme, la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive et les symptômes respiratoires

Des études scientifiques montrent que les purificateurs d’air à haute efficacité réduisent les particules intérieures PM2,5 et les allergènes en suspension dans l’air, ce qui se traduit par une amélioration significative de la santé respiratoire. Un lien a été établi entre l’utilisation régulière et :

  • la diminution des crises d’asthme et des poussées de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive

  • la réduction des symptômes respiratoires tels que les éternuements et la toux

  • l’amélioration de la fonction pulmonaire globale chez les personnes sensibles

La recherche clinique a également démontré des améliorations significatives des débits de pointe et une utilisation réduite des médicaments chez les patients asthmatiques qui utilisent constamment des purificateurs d’air HEPA.

Au-delà de la filtration des particules, les purificateurs d’air sont utiles en diminuant la charge globale de polluants à l’intérieur, ce qui réduit l’inflammation chronique des voies respiratoires. Avec le temps, leur utilisation peut :

  • améliorer la capacité respiratoire

  • diminuer la sensibilité des voies respiratoires

  • réduire le risque d’aggravation des symptômes lors d’expositions futures

Les effets plus étendus sur la santé de l’exposition durable à un air intérieur plus pur

Le maintien constant d’un air intérieur pur réduit la pression sur le système immunitaire en limitant l’exposition aux irritants et aux agents pathogènes présents dans l’air. Cela peut conduire à :

  • une diminution des infections respiratoires

  • une inflammation systémique plus modérée

  • un meilleur état de santé à long terme

La qualité de l’air affecte également la qualité du sommeil, qui joue un rôle primordial dans la santé respiratoire et immunitaire. L’air pollué peut perturber les cycles de sommeil et diminuer l’efficacité du sommeil, alors qu’un air plus pur contribue à un sommeil plus profond et plus réparateur.

L’exposition durable aux particules fines (PM2,5) est fortement liée aux maladies respiratoires et cardiovasculaires. Comme nous passons la majorité de notre temps à l’intérieur, les purificateurs d’air permettent de réduire cette exposition dans les endroits les plus importants, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des comorbidités.

La recherche émergente relève également les bienfaits cognitifs potentiels de l’amélioration de la qualité de l’air. L’exposition réduite aux polluants de l’air a été associée à de meilleures performances cognitives et contribuerait à la réduction du risque de maladies neurodégénératives à terme.

Comment les purificateurs d’air éliminent-ils les odeurs d’origine domestique ?

Les cuisines (huiles de cuisson, épices), les salles de bain (odeurs de renfermé), les animaux domestiques (squames, litière) et le tabagisme sont les causes fréquentes des odeurs. Chaque source doit être considérée individuellement. Les odeurs de cuisson peuvent nécessiter une filtration à charbon plus puissante, alors que les odeurs d’animaux domestiques impliquent souvent l’élimination des particules et des gaz. Comprendre quelles sont les sources d’odeurs principales dans votre maison permet de sélectionner la technologie de purification appropriée.

Les filtres à charbon actif sont très efficaces pour adsorber les gaz et les odeurs, mais ils finissent par être saturés et doivent généralement être remplacés tous les 3 à 6 mois, selon leur utilisation. La structure poreuse du charbon actif piège les molécules des odeurs, mais, une fois saturée, son efficacité diminue considérablement.

Pour un contrôle optimal des odeurs, vérifiez les conseils du fabricant ou choisissez des modèles équipés de témoins lumineux qui vous signalent la saturation des filtres. Certains systèmes avancés utilisent une filtration à charbon actif en plusieurs étapes ou des technologies spéciales ciblant les odeurs. Le remplacement régulier des filtres garantit des performances constantes et évite que les odeurs piégées soient relâchées dans l’air.

Comment les purificateurs d’air permettent-ils d’éviter les moisissures et de contrôler l’humidité ?

Les filtres HEPA capturent les spores de moisissures en suspension dans l’air, réduisant le risque qu’ils se déposent et se développent sur les surfaces. C’est particulièrement important dans les habitations qui ont déjà des problèmes de moisissures ou sont susceptibles d’en avoir. Cependant, les purificateurs d’air offrent des performances optimales dans le cadre d’une stratégie de prévention des moisissures globale.

En améliorant la circulation, ces appareils permettent d’éviter la présence d’air humide et stagnant, atténuant ainsi les conditions qui favorisent le développement des moisissures. Ils ne doivent pas être placés directement dans des pièces très humides comme les salles de bain ou les buanderies. Placez-les plutôt à proximité de ces pièces ou dans des espaces modérément humides pour qu’ils maintiennent un flux d’air plus sain et empêchent l’accumulation d’humidité dans toute la maison.

Tous les purificateurs d’air favorisent une meilleure circulation de l’air, ce qui permet de sécher les zones humides plus rapidement et d’empêcher l’accumulation d’humidité qui entraîne le développement des moisissures. Dans les zones sujettes à une humidité plus élevée, la combinaison d’un purificateur d’air avec un déshumidificateur offre la protection la plus efficace – le purificateur d’air capture les spores de moisissures en suspension dans l’air et le déshumidificateur réduit l’excès d’humidité qui pourrait favoriser de nouvelles moisissures.

Comment intégrer les purificateurs d’air dans vos tâches ménagères courantes ?

Même si les purificateurs d’air réduisent la poussière et les allergènes en suspension dans l’air, ils n’éliminent pas la poussière ou les saletés qui se sont déposées sur les surfaces. L’époussetage, le passage de l’aspirateur et le nettoyage restent essentiels pour maintenir une hygiène domestique complète. Les purificateurs d’air vous aident dans vos tâches ménagères courantes en éliminant continuellement les particules dans l’air. Autrement dit, dès le début, il y a moins de poussière qui se dépose sur les surfaces.

Pour que votre purificateur continue de fonctionner de manière optimale, un entretien simple est primordial :

  • Essuyez l’extérieur régulièrement pour empêcher l’accumulation de la poussière

  • Aspirez les évents d’admission et d’évacuation d’air une fois par semaine pour maintenir un bon flux d’air

  • Nettoyez les préfiltres comme indiqué par le fabricant

  • Contrôlez visuellement les filtres et les évents pour détecter la présence de poussière ou tout blocage

S’ils sont utilisés en permanence, les purificateurs d’air ralentissent l’accumulation de la poussière sur les meubles et les sols. À terme, ils augmentent l’intervalle de temps entre deux grands nettoyages et permettent de maintenir un environnement intérieur plus propre sans effort, surtout dans les espaces de vie à passage intense.

Comment choisir le purificateur d’air adéquat pour une maison entière ?

Une seule unité à haute puissance peut être efficace dans les habitations à aire ouverte, mais plusieurs unités plus petites sont idéales pour les pièces séparées. Tenez compte de l’agencement de votre maison, des schémas de flux d’air et des besoins spécifiques dans les différentes zones. Chaque approche a ses avantages, dépendant de vos conditions de vie et de vos objectifs.

Les modèles ayant des valeurs CADR étendues et des ventilateurs puissants peuvent être utilisés dans les espaces de vie au centre de l’habitation pour soutenir la circulation d’air globale. Le positionnement stratégique dans des zones à passage intense peut avoir un impact bénéfique dans tous les espaces attenants. Cependant, les portes fermées et les murs limitent l’efficacité entre les pièces.

Les purificateurs d’air centraux (souvent installés dans les systèmes HVAC existants) peuvent purifier l’air dans toute la maison de manière plus discrète et constante. Ces systèmes s’intègrent aux gaines existantes pour assurer la purification dans l’ensemble de l’habitation sans le recours à plusieurs unités portables. Les purificateurs d’air centraux doivent généralement être installés par un professionnel.

Comment éviter les erreurs courantes liées aux purificateurs d’air ?

Un purificateur d’air trop petit pour l’espace concerné ne sera pas efficace ; vérifiez toujours le taux CADR et les spécifications pour la couverture des pièces. Les unités trop petites fonctionnent constamment à vitesse maximale sans obtenir les améliorations souhaitées, ce qui entraîne une frustration et une surconsommation d’énergie.

Le fait de ne pas remplacer ou nettoyer les filtres régulièrement conduit à des performances médiocres et peut même dégrader la qualité de l’air. Les filtres obstrués limitent le flux d’air et peuvent relâcher dans l’air les polluants capturés. Respectez les programmes du fabricant pour obtenir des performances optimales.

Le mauvais positionnement de l’unité ou le blocage du flux d’air réduit considérablement l’efficacité. Assurez-vous que le dégagement autour de l’unité est adéquat et évitez de la placer derrière des meubles ou dans des coins où la circulation d’air est réduite. Un mauvais emplacement peut réduire l’efficacité de 50 % ou plus.

Pour des résultats constants, surtout pendant la saison des allergies, faites fonctionner le purificateur d’air en permanence plutôt que quelques heures par jour. La pollution de l’air est constante, et le fonctionnement intermittent permet aux niveaux de polluants d’augmenter entre deux utilisations, ce qui diminue l’efficacité globale.

Comment évaluer au fil du temps la qualité de l’air dans votre bâtiment ?

Utilisez des moniteurs intégrés ou externes (capteurs de PM2,5 et de COV) pour évaluer les changements à long terme. Beaucoup de purificateurs d’air modernes incluent la surveillance en temps réel, alors que les moniteurs autonomes peuvent fournir des données supplémentaires sur votre environnement intérieur.

Utilisez de manière plus intensive l’unité pendant les mois où les niveaux de pollens sont élevés, en hiver (en raison du chauffage intérieur) ou durant les saisons des feux de forêt. Des réglages saisonniers permettent de maintenir une qualité optimale tout au long de l’année, puisque les sources et les concentrations de pollution changent avec les conditions météorologiques et les activités.

Si la qualité reste mauvaise malgré l’utilisation d’un purificateur d’air, envisagez de passer à des modèles ayant un taux CADR plus élevé ou d’ajouter des unités dans d’autres pièces. Parfois, l’évaluation initiale des besoins change parce que vous êtes plus conscient des problèmes liés à la qualité de l’air ou la situation de votre ménage change.

Étapes pour améliorer la qualité de l’air dans votre habitation

Commencez par privilégier un air pur et respirable :

  1. Évaluez la qualité actuelle de l’air : identifiez vos préoccupations principales, à savoir les allergies, les odeurs, la fumée ou la propreté générale.
  2. Identifiez plus précisément les options : utilisez le guide pour choisir la technologie adéquate et la bonne taille en fonction de vos pièces.
  3. Demandez les conseils d’un expert : consultez des professionnels de la qualité de l’air ou les fabricants en cas de situation complexe.

Votre investissement dans un air sain génère des bénéfices pour la santé et le bien-être de votre famille pour les années à venir.

Avantages de l’investissement dans un air pur

Choisir un purificateur d’air adapté à votre environnement, c’est investir dans la santé et le confort à long terme. Un air intérieur pur peut :

  • Diminuer les symptômes d’allergie

  • Améliorer la qualité du sommeil

  • Préserver la fonction cognitive

  • Réduire le risque de maladies respiratoires

  • Protéger contre les problèmes cardiovasculaires associés à la pollution de l’air

Pour les familles avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes ayant des problèmes respiratoires, ces avantages sont particulièrement importants.

Conclusion

Le bon purificateur d’air peut transformer votre environnement intérieur en éliminant les allergènes, les odeurs et les particules nocives.
Soyez attentif à la taille de la pièce, aux taux CADR et aux types de filtres pour obtenir d’excellentes performances. Certaines fonctionnalités avancées comme les filtres HEPA de longue durée et les commandes intelligentes augmentent le confort d’utilisation et génèrent de la valeur. Investir dans un air pur, c’est investir dans la santé, le confort et la tranquillité d’esprit.

Les principaux points à retenir

  • Choisissez un purificateur dont la taille est adaptée à votre pièce pour une efficacité optimale de la purification d’air.
  • Optez pour les filtres HEPA pour les allergènes et les filtres à charbon actif pour les odeurs et les COV.
  • Vérifiez les taux CADR et ACH pour garantir une purification rapide et complète.
  • Les fonctions intelligentes et les filtres de longue durée réduisent l’entretien et améliorent le confort d’utilisation.
  • Un emplacement approprié a son importance : gardez les unités éloignées des murs et des obstacles limitant le flux d’air.