Pourquoi la température intérieure est plus qu’une question de confort : c’est une question de santé
La température intérieure dans les endroits où nous vivons et travaillons peut affecter profondément votre sommeil, votre concentration, votre humeur et votre santé à long terme
La température intérieure affecte directement votre santé, votre sommeil et votre productivité. Les habitations où il fait trop froid (moins de 16 °C) peuvent amplifier les problèmes respiratoires et cardiaques, tandis que les pièces surchauffées (plus de 26 °C) causent souvent de la fatigue, des maux de tête et une dégradation du sommeil. Pour la plupart des gens, la plage de température la plus saine et la plus agréable est 20–22 °C. Dans cet article, vous découvrirez comment la température intérieure influe sur votre corps et votre concentration, ce que recommandent les directives européennes et la température idéale de chaque pièce pour préserver le bien-être tout au long de l’année.
Comment les températures intérieures affectent le confort, la productivité et la santé
Les températures intérieures extrêmes ont un impact sur chaque personne, mais les enfants, les personnes âgées et les personnes malades sont exposés à un plus haut risque. Les environnements froids et surchauffés peuvent affecter la santé physique, l’humeur et la performance cognitive.
Environnements froids (< 16 °C)
- Ils sont liés à une forme d’asthme aiguë, au stress cardiovasculaire et à la dépression
- Ils peuvent rendre les personnes apathiques, réduire leur concentration et diminuer les performances globales au travail
- Les personnes âgées et les personnes vulnérables sont plus sujettes à des complications induites par le froid
Pièces surchauffées (> 26 °C)
- Elles peuvent causer de la fatigue, des maux de tête, une dégradation du sommeil et une tension cardiovasculaire
- Elles causent un épuisement, sapent le moral et nuisent à la productivité
- Les risques induits par la chaleur sont particulièrement préoccupants pour les adultes plus âgés
Productivité et performance cognitive
D’après les recherches menées par l’Université de technologie d’Helsinki et le centre Lawrence Berkeley National Laboratory, la productivité est la plus forte à des températures intérieures de 21–22 °C. Chaque degré de plus peut réduire la productivité de 2 %, ce qui montre qu’un faible confort thermique n’affecte pas seulement la santé – il a aussi un impact sur la performance économique.
Sommeil et santé respiratoire
L’inconfort thermique dépasse la sphère du travail. La température inadaptée dans les espaces de vie peut altérer le sommeil, réduire la concentration et augmenter le risque de problèmes de santé liés à la chaleur ou au froid. Le maintien d’un climat intérieur stable aide à protéger la santé physique, contribue à un meilleur sommeil et permet de maintenir une haute performance cognitive dans toutes les activités quotidiennes.
Températures intérieures recommandées en Europe
Même s’il n’y a qu’un petit nombre de pays qui imposent par la loi des températures intérieures pour la productivité, beaucoup de pays recommandent des plages de température, surtout pour le travail de bureau sédentaire. Ces recommandations suggèrent généralement une plage de 20–24 °C pour un niveau optimal de confort et de performance. Partout en Europe, les gouvernements prennent de plus en plus conscience de l’impact des températures intérieures sur la santé et la productivité, et plusieurs d’entre eux ont publié des recommandations officielles :
- Royaume-Uni : 16 °C minimum pour les lieux de travail en intérieur (13 °C pour le travail physique)[1].
- Suède : 20–24 °C pour les bureaux/écoles en hiver ; jusqu’à 26 °C en été[2].
- Allemagne : dans l’idéal, la température dans les lieux de travail ne doit pas dépasser 26 °C[3].
- Danemark : plage de 20–22 °C recommandée pour le travail sédentaire ; 18 °C minimum pour le travail légèrement physique[4].
En Europe de l’Ouest et du Nord, la température moyenne dans les habitations est d’environ 21 °C. En Europe du Sud, les habitations tendent à être plus chaudes, environ 22–23 °C. Cependant, les recommandations officielles – surtout dans les écoles et les bâtiments publics – restent limitées dans beaucoup de pays.
Quelle est la température idéale pièce par pièce ?
Des pièces différentes ont des finalités différentes et nécessitent des réglages spécifiques.
Pièce | Température idéale |
Espaces de vie | 20–21 °C |
Salles de bain | 22–24 °C (assez chaud pour éviter les frissons après la douche) |
Chambres d’adulte | 16–19 °C (plus frais pour un sommeil optimal) |
Chambres d’enfant | 17–20 °C |
Chambres de personne âgée | Température stable d’environ 20 °C (pour réduire les risques pour la santé) |
Une maison intelligente est une maison saine
Il est essentiel de maintenir en permanence – en toute saison – la bonne température intérieure. La plupart des gens sont performants et se sentent parfaitement bien à une température d’environ 20–22 °C, tandis que les environnements plus froids (< 16 °C) et plus chauds (> 26 °C) augmentent les risques pour la santé.
Les pompes à chaleur, surtout quand elles sont associées à des thermostats intelligents, vous permettent de maintenir cet équilibre tout au long de l’année. Elles assurent un chauffage et un rafraîchissement stables tout en contribuant à l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort intérieur global.
La création d’un climat intérieur plus sain nécessite d’abord le contrôle et la constance des températures et un système de conception adéquate.
Les principaux points à retenir
- La plage de température intérieure de 20–22 °C est la plus adaptée et la plus agréable pour la plupart des gens.
- Les environnements intérieurs froids (< 16 °C) et chauds (> 26 °C) augmentent les risques pour la santé, surtout celle des groupes vulnérables.
- La productivité peut baisser de 2 % pour chaque degré au-delà de 22 °C.
- La température idéale varie selon le type de pièce, par exemple 16–19 °C pour les chambres à coucher et 22–24 °C pour les salles de bain.
- Les thermostats intelligents et les pompes à chaleur permettent de maintenir avec efficacité un climat intérieur stable et sain.
Découvrez comment les solutions Daikin vous aident à créer un climat intérieur plus sain – consultez un spécialiste pour vous informer sur la conception du système, la délimitation de zones et les solutions HVAC.
Article publié le :
30 septembre 2024
Article écrit par :
Finn Agency