Passer au contenu principal

Découvrez les coûts d’installation et de fonctionnement des pompes à chaleur par rapport à ceux des chaudières à gaz, ainsi que leur efficacité énergétique et leur impact carbone.

Oui, opter pour une pompe à chaleur est souvent une décision judicieuse si vous voulez réduire les coûts énergétiques à long terme, obtenir une plus haute efficacité et réduire votre empreinte carbone. Même si les pompes à chaleur coûtent généralement plus chères à l’installation que les chaudières à gaz, elles ont une durée de vie plus longue, nécessitent moins d’entretien et utilisent nettement moins d’énergie pour fournir la même quantité de chaleur. Le gain que vous en tirez dépend des coûts d'installation, des prix de l’énergie et des mesures incitatives proposées par l’État.
Dans cet article, nous comparons les pompes à chaleur et les chaudières à gaz sur la base des coûts d'installation, des coûts de fonctionnement, de l’efficacité énergétique et de l’impact environnemental, pour vous aider à déterminer la solution qui offre le meilleur retour sur investissement pour votre logement.

Prenons l’exemple de deux propriétaires – Sophie et Marc – qui ont chacun rénové leur logement à Lyon en France, en 2015.

Comparaison des coûts d’installation d’une pompe à chaleur et d'une chaudière

Sophie a investi dans une pompe à chaleur air-eau, alors que Marc a opté pour une chaudière gaz à condensation moderne.

Il existe de nombreux types de pompes à chaleur, donc le coût d’achat et d’installation peut nettement varier, entre environ 9 200 € et 20 800 €. Des coûts supplémentaires peuvent être à prévoir si vous décidez de réaliser d’autres améliorations telles que le remplacement des émetteurs de chauffage existants ou la pose d’une isolation.

Les chaudières à gaz sont généralement moins coûteuses à installer, avec un coût compris entre 3 000 € et 6 000 €.

Mais selon l’endroit où vous vivez, vous pourriez être éligible à une aide financière permettant de couvrir le coût d'une pompe à chaleur. Vous pouvez en savoir plus sur les mesures incitatives dans votre localité ici.

Sophie en a fait l’expérience. Même si le coût d’installation de sa pompe à chaleur était élevé par rapport à celui de la chaudière à gaz de Marc, elle a pu le compenser grâce à une subvention de l’État.

Coûts d’entretien et durée de vie

D’autres facteurs à prendre en compte pour déterminer le retour sur investissement est la durée de vie de votre système de chauffage et les coûts nécessaires à son entretien et son fonctionnement pendant toute cette période.

Bien entretenue, une pompe à chaleur peut fonctionner 15 à 20 ans. L’entretien implique des contrôles de routine et un nettoyage régulier, ce qui représente généralement un coût d’environ 115 € à 230 € par an.

En raison de leur processus de combustion, les chaudières à gaz nécessitent une maintenance et un entretien rigoureux dont le coût peut atteindre 115 € à 350 € par an. Leur durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans.

Dix ans après l’installation de ces nouveaux systèmes de chauffage, la chaudière à gaz de Marc est presque en fin de vie, alors que Sophie peut compter sur sa pompe à chaleur pour fonctionner encore 5 à 10 ans.

Les coûts d’entretien de Sophie ont été faibles, tandis que Marc a assumé des coûts d’entretien plus élevés pour sa chaudière à gaz.

Prix de l’énergie et coûts de fonctionnement

Une pompe à chaleur puise gratuitement dans la nature jusqu'à 75 % de l'énergie dont elle a besoin, le reste étant alimenté par l'électricité, alors qu’une chaudière utilise uniquement du gaz. Les coûts de fonctionnement comparés dépendent donc du coût de l’électricité et du gaz pour les ménages.

Ces dernières années en particulier, nous avons constaté d’importantes fluctuations de prix pour le gaz naturel, en raison des tensions géopolitiques, de la demande du marché et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les facteurs saisonniers et géographiques ont également une incidence, et les prix du gaz peuvent bondir pendant les hivers rigoureux.

Même si les pompes à chaleur modernes peuvent fonctionner efficacement même par des températures très basses, les prix de l’électricité peuvent aussi être affectés par des facteurs tels que les coûts de production et les politiques gouvernementales.

Il est donc difficile de prévoir avec précision l’évolution des prix de l’énergie, mais au cours des 10 dernières années, Sophie a aussi installé des panneaux solaires photovoltaïques pour réduire sa dépendance aux prix de l’électricité. Elle a ainsi réalisé des économies d'énergie considérables, alors que les coûts de fonctionnement de Marc ont été variables et sensibles à la fluctuation des prix du gaz.

Pompe à chaleur Daikin Altherma installée dans un local de stockage

Efficacité énergétique des chaudières à gaz et des pompes à chaleur

Il n’est pas uniquement question du prix unitaire du gaz ou de l’électricité, l’efficacité énergétique d'un système de chauffage est aussi un indicateur important.

Une pompe à chaleur est capable de convertir 300 % de l’énergie consommée en chaleur utilisable et produit généralement 3 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité.

Par exemple, 3 kWh suffisent pour :

  • Chauffer une petite pièce pendant 3 à 4 heures
  • Prendre 2 douches chaudes de 10 minutes
  • Griller 9 000 tranches de pain !
  • Lancer 2 programmes avec le lave-vaisselle ou le lave-linge

Les chaudières gaz à condensation modernes fonctionnent généralement avec une efficacité bien moindre, comprise entre 99 et 109 %.

Pour générer une chaleur utilisable suffisante pour 2 douches chaudes de 10 minutes par exemple, même au plus haut niveau d’efficacité (109 %), votre chaudière consommerait 2,75 kWh de gaz, contre 1 kWh avec la pompe à chaleur.

Il arrive qu’une chaudière à gaz soit plus économique, par exemple dans les climats particulièrement froids, ou pendant les journées d’hiver les plus froides, mais en général, l’efficacité énergétique supérieure de la pompe à chaleur est l’un de ses principaux avantages.

Par conséquent, les pompes à chaleur permettent en général aux propriétaires d’économiser sur les factures d’énergie environ 1 000 € à 3 000 € sur 10-20 ans, dépendant des réglages de température et des conditions climatiques.

La comparaison des empreintes carbone

L’un des principales raisons de l’utilisation accrue des pompes à chaleur est, bien entendu, l’impact environnemental.

Comme elles tirent la majeure partie de leur énergie de sources renouvelables, les pompes à chaleur ont un impact carbone plus faible, qui peut encore diminuer quand elles sont alimentées par l'énergie solaire ou éolienne.

Les chaudières fonctionnent en brûlant du gaz qui émet du dioxyde de carbone (CO2). On estime qu’environ 2,1 kg de CO2 sont libérés pour chaque mètre cube de gaz consommé, ce qui contribue directement aux émissions de gaz à effet de serre.

Conclusion : évaluation du retour sur investissement global

En général, une pompe à chaleur peut offrir un excellent retour sur investissement en raison de sa plus longue durée de vie, ses coûts d’entretien plus faibles et son efficacité énergétique beaucoup plus élevée. Étant donné qu’un grand nombre de pays instaurent des mesures incitatives, il peut être intéressant sur le plan financier et environnemental d’opter pour une pompe à chaleur. Donc, si vous prévoyez de moderniser votre système de chauffage, ce pourrait être le moment opportun pour faire ce choix.

Les principaux points à retenir

  • Les pompes à chaleur peuvent réduire les coûts de fonctionnement de 1 000 €-3 000 € sur 10-20 ans en raison d’une efficacité plus haute que celle des chaudières à gaz.
  • Les coûts d'installation sont plus élevés, mais les pompes à chaleur ont une durée de vie plus longue de 5-10 ans et les coûts d’entretien sont plus faibles.
  • Les prix du gaz fluctuent beaucoup, mais les coûts liés à une pompe à chaleur peuvent également varier en raison des prix de l’électricité et des politiques gouvernementales.
  • Les pompes à chaleur ont un impact carbone nettement plus faible, en particulier quand elles sont alimentées par une électricité renouvelable.
  • Les aides financières de l’État peuvent permettre de réduire les coûts d'installation et d’améliorer le retour sur investissement global des pompes à chaleur.

Vous voulez découvrir la solution de pompe à chaleur la mieux adaptée à votre habitation ?

Artikel geschreven op:

5 maart 2026

 

Geschreven door:

Finn Agency