Consommation pompe à chaleur : toutes les réponses dans l'article
On dit parfois que les pompes à chaleur consomment beaucoup. Mais est-ce vraiment le cas ? Quand une pompe à chaleur est-elle plus économe en énergie qu’une chaudière ? Nous vous disons tout dans cet article.
Qu’est-ce qui détermine la consommation d’une pompe à chaleur ?
1. Température de l’eau du système d’émission de chaleur
Plus la température de l’eau du système d’émission de chaleur (chauffage au sol, radiateurs ou ventilo-convecteurs) est basse, moins la pompe à chaleur consomme d’électricité.
Une pompe à chaleur qui utilise un système d’émission de chaleur à basse température (< 55 °C), tel qu’un chauffage au sol ou des ventilo-convecteurs à basse température, consomme moins d’électricité que tout autre système fonctionnant avec des combustibles fossiles ou de granulés de bois. Vous vous lancez dans une nouvelle construction ou de gros travaux de rénovation ? Peu importe, puisque, dans tous les cas, une pompe à chaleur est sans aucun doute la solution la plus économe en énergie.
Votre habitation est dotée d’un système d’émission de chaleur à haute température (> 55 °C) ? Voyez d’abord s’il est possible d’améliorer son isolation. L’installation de nouvelles portes extérieures ou fenêtres à double (ou triple) vitrage peut également faire une grande différence, puisque les radiateurs pourront dès lors fonctionner à des températures de 50-55 °C au lieu de 70 °C, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact positif sur le rendement et la consommation de votre pompe à chaleur.
2. Réglage de la pompe à chaleur
Sachez qu’une technologie Inverter optimisée influence considérablement votre consommation. Les pompes à chaleur étaient auparavant dotées d’un compresseur on/off (qui, une fois allumé, fonctionne toujours à plein régime). Aujourd’hui, elles sont équipées d’un compresseur modulaire (qui s’adapte à la demande). Autrement dit, votre pompe à chaleur ne fonctionne pas plus que nécessaire, ce qui réduit votre consommation.
Plus d'information sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur
3. Taille du réservoir et du boiler
Grâce à la technologie Inverter, vous n’avez pas besoin d’un grand réservoir pour conserver l’eau chaude pour votre système d’émission de chaleur. Les gens pensent encore parfois que plus le réservoir est grand, moins la consommation sera importante. Mais rien n’est moins vrai. En effet, une pompe à chaleur dotée d’un réservoir trop grand va aussi fonctionner quand cela n’est pas nécessaire.
Vous souhaitez aussi utiliser votre pompe à chaleur pour chauffer l’eau sanitaire ? Optez dans ce cas pour un boiler à plus grande capacité. Un boiler de 230 ou 300 litres consomme toujours moins qu’un modèle de 180 litres. Si vous manquez d’eau chaude, votre pompe à chaleur ne pourra pas combler vos besoins assez rapidement, ce qui déclenchera une résistance électrique ou un chauffage d’appoint, qui est moins économe qu’une pompe à chaleur. Un boiler de plus grande capacité coûte un peu plus cher à l’achat, mais cette différence est amortie dans l’année grâce à une réduction de votre consommation.
Conseil ! Pour connaître la consommation d’une pompe à chaleur, consultez toujours le SCOP (Season Coefficient of Performance ou coefficient de performance saisonnier) au lieu du COP (Coëfficiënt of Performance ou coefficient de performance). Le SCOP mesure en effet le rendement saisonnier, alors que le COP se base sur un seul point de mesure. |
Daikin Experience Center
Souhaitez-vous découvrir toutes les possibilités pour votre maison ? Chez Daikin, nous réfléchissons volontiers avec vous ! Visitez notre showroom pour des conseils gratuits.
Comment vos panneaux solaires influencent-ils votre consommation ?
Les panneaux solaires permettent de générer (une partie de) l’électricité dont vous avez besoin pour alimenter votre pompe à chaleur, ce qui vous permet de réduire votre consommation de 10 % en moyenne. Vous utilisez aussi votre pompe à chaleur pour refroidir votre habitation ? Les panneaux solaires sont alors encore plus intéressants, parce que, lorsque le soleil brille, ils produisent l’énergie qui permet de garder votre habitation bien au frais.
Pompe à chaleur vs chaudière classique
La différence de consommation entre une pompe à chaleur et une chaudière classique dépend surtout des tarifs énergétiques du moment. Plus le prix du gaz naturel et du mazout est élevé, plus la pompe à chaleur est intéressante. C’était le cas par exemple lors de la crise énergétique de 2022. Aujourd’hui (août 2025), nous constatons la tendance inverse, où la pompe à chaleur est moins intéressante dans certains cas.
Il est toutefois essentiel de faire la comparaison à (pas si) long terme. À partir de 2027, le prix des carburants fossiles va à nouveau augmenter alors que celui de l’électricité connaîtra une baisse. La nouvelle taxe carbone européenne sur le chauffage fera par ailleurs aussi grimper considérablement le prix du chauffage aux carburants fossiles.
Article mis à jour le :
7 janvier 2026
Article écrit par :
Onlyhumans