Technologie des purificateurs d’air : les dernières innovations pour un air intérieur plus pur
La technologie de pointe des purificateurs d’air offre des solutions efficaces et plus intelligentes pour une vie plus saine
Avec les préoccupations croissantes liées à l’environnement et le renforcement des normes sanitaires pour les espaces intérieurs, la technologie des purificateurs d’air est désormais à la pointe des solutions de confort domestique. Cet article explique le fonctionnement de la technologie des purificateurs d’air modernes, les dernières innovations concernant la filtration et les capteurs, et les aspects à prendre en compte pour choisir le bon purificateur d’air pour profiter d’un air intérieur plus pur et plus sain.
Le besoin croissant d’un air intérieur plus pur
Ces dernières années, la prise de conscience concernant la qualité de l’air intérieur a énormément progressé. La qualité de l’air intérieur est souvent moins bonne que celle de l’air extérieur, surtout dans les habitations extrêmement bien isolées où les polluants, comme la poussière, les allergènes et les COV, peuvent s’accumuler, créant de graves risques pour la santé respiratoire.
En moyenne, les gens passent entre 60 et 90 % de leur temps à l’intérieur, et l’exposition à la pollution de l’air intérieur est liée, selon les estimations, au décès prématuré de 3,2 millions de personnes dans le monde.
La pandémie de COVID-19 a propulsé la purification de l’air au cœur de l’actualité, entraînant une forte hausse de la demande d’appareils capables de réduire les agents pathogènes aérosolisés dans les espaces confinés. Dans les espaces publics comme privés, on a commencé à installer des systèmes de filtration et de désinfection pour limiter la propagation des virus en suspension dans l’air. Par conséquent, les purificateurs d’air, qui étaient des produits de niche, sont devenus des produits indispensables et populaires pour les ménages.
Les purificateurs d’air actuels évoluent rapidement, intégrant des capteurs plus intelligents et la filtration en plusieurs étapes dans des modèles portables, mais puissants. Aujourd’hui, beaucoup d’unités assainissent l’air avec plus d’efficacité que les systèmes traditionnels pour toute la maison bien qu’elles soient suffisamment compactes pour les transporter de la chambre au salon. Cette particularité résulte de la demande des consommateurs pour des solutions de qualité de l’air abordables, efficaces et conviviales qui font vraiment la différence dans leur vie quotidienne.
Fonctionnement de la technologie des purificateurs d’air
La technologie des purificateurs d’air consiste essentiellement à assainir l’air intérieur en aspirant l’air à travers des filtres ou des composants actifs qui piègent ou neutralisent les polluants. Le but est d’éliminer les particules nocives (comme la poussière et les pollens), de réduire la quantité d’allergènes, de supprimer les odeurs et de rendre les microbes inactifs.
Sur le plan mécanique, ce processus utilise un support dense comme des filtres HEPA qui capturent les particules ; sur le plan chimique, le charbon actif absorbe les gaz ; et sur le plan électrostatique, les plaques chargées ou les ions attirent et retiennent les polluants.
Chaque méthode a ses forces et ses limites, et beaucoup de systèmes modernes combinent plusieurs approches pour éliminer plusieurs types de polluants en un seul cycle.
Explication des technologies au cœur de la purification de l’air
Filtration HEPA : la norme absolue pour l’élimination des particules
Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) sont généralement considérés comme la référence en matière de technologie d’élimination des particules. Un filtre HEPA certifié est également appelé « True HEPA Filter». Si tous les filtres HEPA visent à fournir une haute efficacité, le filtre HEPA se distingue systématiquement en capturant 99,97 % des particules, y compris les pollens, la fumée et les bactéries. Le filtre HEPA électrostatique Daikin collecte efficacement la poussière en utilisant les forces électrostatiques, il n'a donc pas tendance à se boucher. Les filtres HEPA durent généralement plus longtemps que les autres types de filtres, ce qui en fait une option rentable à long terme. Le filtre Daikin a une durée de vie de 10 ans, ce qui réduit nettement les frais de remplacement.
Filtres à charbon actif : neutralisation des odeurs et des gaz polluants
Les filtres à charbon actif fonctionnent selon le principe d’adsorption, c’est-à-dire que les gaz et les odeurs sont piégés dans la vaste structure de pores microscopiques du filtre. Un gramme de charbon actif peut avoir une surface de plus de 2 900 m², ce qui lui permet de capturer avec efficacité les particules de fumée, les COV émanant des peintures et détergents, et les odeurs de cuisson persistantes.
Il s’agit donc d’un composant critique complémentaire aux filtres ciblant les particules comme les filtres HEPA, puisque les filtres HEPA ne peuvent pas éliminer les gaz. Beaucoup de purificateurs d’air modernes intègrent un système en deux étapes – filtre HEPA pour les particules et filtre à charbon actif pour les odeurs et les vapeurs chimiques – qui offre une couverture complète des appartements en zone urbaine et des habitations où vivent des fumeurs ou des animaux domestiques. Les filtres comportent des substances chimiques spéciales qui aident à la décomposition des gaz nocifs tels que le formaldéhyde et le dioxyde d’azote.
Le principal inconvénient est que le charbon est de plus en plus saturé avec le temps. Il faut donc le remplacer tous les 3-6 mois pour des performances optimales. Cependant, grâce aux indicateurs de fin de vie intégrés aux filtres et à la conception modulable des cartouches, leur remplacement est plus facile et plus prévisible.
Pour quelle raison un purificateur d’air est-il efficace ?
Systèmes de filtration en plusieurs étapes
Les purificateurs d’air les plus avancés combinent désormais plusieurs méthodes de filtration et de traitement dans une seule unité. Une configuration typique peut inclure les éléments suivants :
- Préfiltre pour les particules de grande taille
- Filtre HEPA pour les particules fines
- Filtre à charbon actif pour les gaz et les odeurs
Cette approche à plusieurs niveaux permet d’éliminer tous les types de polluants – solides, gazeux et biologiques.
Ces systèmes sont particulièrement efficaces dans les habitations en zone urbaine, où l’air peut contenir un mélange de polluants venant de la circulation, d’allergènes intérieurs et de pollens saisonniers. Les systèmes en plusieurs étapes permettent d’obtenir :
- Un taux de purification de l’air (CADR) plus élevé
- Une plus longue durée de vie pour les filtres
- Un entretien moins fréquent pour l’utilisateur
Les purificateurs d’air Daikin utilisent généralement une filtration en quatre étapes, qui inclut un préfiltre pour les grandes particules, un filtre HEPA électrostatique pour les particules fines, un filtre désodorisant pour les odeurs et les COV, et la technologie Flash Streamer unique de Daikin pour décomposer les substances chimiques retenues par les filtres. Le procédé de décharge Flash Streamer breveté de Daikin génère des électrons à haute vitesse qui activent les molécules d’oxygène et d’azote, décomposant ainsi efficacement les bactéries, les virus et les gaz dangereux en ne générant aucun sous-produit nocif. Certains modèles Daikin incluent aussi des fonctionnalités supplémentaires comme une lampe LED UV-C ou un filtre d’humidification, qui aident à améliorer la purification de l’air et le confort global.
Les purificateurs d’air par rapport aux systèmes de ventilation et HVAC
Votre système de ventilation maintient un flux d’air frais, alors qu’un purificateur d’air cible les polluants. Les meilleurs résultats sont souvent obtenus en utilisant les deux systèmes.
Les systèmes HVAC sont essentiels pour créer des environnements intérieurs sûrs et confortables pour les occupants. Les purificateurs d’air dédiés, en revanche, utilisent un support de filtration spécial et peuvent être installés dans des zones à passage intense pour un assainissement ciblé.
Surveillance de la qualité de l’air en temps réel
Avec la surveillance en temps réel, vous pouvez savoir si votre air intérieur est assez pur et procéder aux ajustements nécessaires immédiatement.
Les purificateurs d’air modernes intègrent de plus en plus souvent des capteurs pour surveiller :
- Le dioxyde de carbone (CO₂)
- Le taux d’humidité
- Les niveaux de COV
- Les particules (PM) : un mélange de particules solides et de gouttelettes présentes dans l’air. Les PM sont classées par taille, PM10 étant les plus grandes particules et PM2.5 et PM1 étant les plus petites, suffisamment fines pour pénétrer dans vos poumons. Les capteurs de PM avancés de Daikin surveillent activement le niveau d’impuretés dans la maison.
Les purificateurs d’air « plug-and-play » de Daikin, MCK70ZB et MC80ZB, se connectent à l’appli Onecta de Daikin, qui vous permet de contrôler, de surveiller et de programmer la purification de l’air à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.
La compatibilité avec les assistants vocaux Alexa ou Google Assistant permet d’effectuer des réglages en gardant les mains libres. Grâce à cette approche axée sur la technologie, la purification de l’air s’intègre de plus en plus dans la vie quotidienne, améliorant le confort sans négliger les performances.
Conception plus intelligente des filtres et entretien
Parmi les dernières avancées de la technologie de filtration figurent les préfiltres lavables qui augmentent la durée de vie des principaux filtres, les membranes en nanofibres qui permettent la capture plus efficace des particules, et les matériaux en fibres électrofilées qui laissent l’air passer tout en bloquant les polluants microscopiques. Les témoins de filtre se déclenchent désormais en fonction de données réelles sur l’utilisation des filtres plutôt qu’à des périodes fixes, pour optimiser leur durée d’utilisation et effectuer leur remplacement uniquement en cas de nécessité. Le remplacement moins fréquent des filtres permet de réduire les coûts et d’éviter les tracas.
Purification de l’air ciblée pour gérer les allergies, la fumée et les animaux domestiques
Aujourd’hui, les fabricants fournissent des purificateurs d’air spéciaux pour répondre à des problèmes spécifiques liés à l’air intérieur.
- Les modèles ciblant les allergies utilisent un filtre HEPA de haute qualité et des préfiltres pour piéger les pollens, la poussière et les spores de moisissures.
- Les modèles ciblant la fumée associent un filtre HEPA à des filtres à charbon actif épais pour l’adsorption du goudron, des cendres et des COV courants provenant de la pollution urbaine ou des zones sujettes aux feux de forêt.
- Les purificateurs axés sur les animaux domestiques ciblent les squames et les odeurs, et comportent souvent des revêtements antimicrobiens pour neutraliser les bactéries provenant des poils d’animaux domestiques.
Les purificateurs d’air Daikin combinent toutes ces solutions.
Innovation, tendances du marché et conseils d’achat
L’avenir de la technologie des purificateurs d’air
Grâce aux nouveaux développements technologiques, les purificateurs d’air sont plus abordables, plus sûrs et plus durables. Les dernières innovations incluent la purification de l’air par décharge de plasma, qui utilise des amas de plasma réactifs pour décomposer les molécules des contaminants et des algorithmes générés par l’IA qui prédisent les évènements de pollution avant leur survenue. Des solutions durables comme les unités à énergie solaire et à filtres biodégradables font leur entrée sur le marché, répondant à la demande des consommateurs pour des produits plus écologiques.
Choisissez le purificateur d’air adapté à vos besoins
Pour sélectionner le purificateur d’air adéquat, il faut d’abord choisir la bonne taille en fonction de votre espace. En Europe, les experts recommandent de calculer le volume de la pièce (longueur x largeur x hauteur) et de le multiplier par le nombre souhaité de renouvellements d’air par heure (ACH) :
- 3 ACH pour une utilisation générale
- jusqu’à 5 ACH pour le contrôle des allergies ou des infections
Ce chiffre vous indique le taux de purification de l’air (CADR) en mètres cubes par heure qui est nécessaire. Par exemple, une pièce de 30 m² avec des plafonds à 2,5 m de hauteur (75 m³) avec 3 ACH a besoin d’un purificateur ayant une valeur CADR d’au moins 225 m³/h.
Il est tout aussi important de sélectionner le type de filtration en fonction de vos besoins : les filtres HEPA authentiques pour les allergènes et les poussières fines, les filtres à charbon actif pour les odeurs et les composés organiques volatils (COV), et les filtres UV-C ou photocatalytiques pour le contrôle des microbes. Il faut également déterminer si une fonction d’humidification est nécessaire, surtout dans les climats plus froids où l’air sec peut aggraver les problèmes respiratoires.
Le niveau sonore est un aspect pratique – les unités adaptées aux chambres à coucher doivent émettre moins de 32 dB quand elles fonctionnent à faible vitesse – et l’efficacité énergétique est importante pour les coûts de fonctionnement à long terme, sachant que les données des appareils de basse puissance publiées par le fabricant ou Energy Star peuvent servir de référence. Les acheteurs européens doivent également vérifier si les appareils ont la certification de l’ECARF (Fondation du centre européen de recherche sur les allergies) ou de la fondation Allergy UK, qui garantit l’élimination prouvée des allergènes, une faible émission d’ozone (< 7 ppb), et un débit d’air sûr et efficace. Enfin, la certification AHAM Verifide®, bien qu’elle soit délivrée par une organisation américaine, reste un point de référence utile pour évaluer les performances déclarées sur le marché de l’Union européenne. Il est aussi utile de vérifier à l’avance la disponibilité et le coût des filtres de rechange, surtout pour les modèles haut de gamme.
En combinant le calcul de la surface de la pièce, la filtration ciblée, la certification indépendante et la vérification de l’efficacité, les consommateurs peuvent s’assurer qu’avec leur investissement, ils profiteront d’un air intérieur plus sain sans faire de compromis inutile.
Conclusion : pourquoi les purificateurs d’air de nouvelle génération ont leur importance
La technologie de purification de l’air a rapidement évolué. Les anciens appareils volumineux et bruyants ont fait place à des systèmes compacts et silencieux, dotés de capteurs intelligents, de ventilateurs dont la vitesse s’adapte et de commandes par appli. Les purificateurs d’air, autrefois solutions de niche contre les allergies, sont désormais des équipements ménagers essentiels pour le maintien d’un air intérieur sain.
Les purificateurs d’air modernes font plus que piéger la poussière. Ils permettent de neutraliser les odeurs, de réduire les allergènes et d’éliminer les polluants présents dans l’air comme les gaz, les bactéries et les virus. Les habitations devenant plus étanches à l’air, la purification efficace de l’air intérieur joue un rôle de plus en plus important dans le bien-être, notamment en aidant à mieux respirer et en améliorant la qualité du sommeil.
La sélection du purificateur d’air adéquat ne repose plus uniquement sur le confort d’utilisation. C’est un investissement utile dans la santé à long terme, le confort et un mode de vie économe en énergie.
Les principaux points à retenir
- Les purificateurs d’air modernes combinent les technologies de filtre HEPA, de filtre à charbon et de capteur intelligent pour un assainissement complet de l’air
- L’air intérieur peut être plus pollué que l’air extérieur, surtout dans les habitations bien isolées
- La filtration en plusieurs étapes fournit de meilleures performances et augmente la durée de vie des filtres
- La surveillance en temps réel aide à maintenir une qualité d’air intérieur constante
- Le purificateur d’air adéquat contribue à une meilleure respiration, au sommeil et au confort quotidien