Raccordement des émetteurs aux pompes à chaleur : lesquels utiliser et en quoi est-ce important ?
Découvrez-le dans ce blog
La pompe à chaleur est une technologie à faible émission de carbone très efficace. Elle utilise des sources d'énergie renouvelables pour assurer le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement de votre logement. Cette énergie est libérée par des émetteurs connectés, comme les radiateurs, le chauffage par le sol, les convecteurs de pompe à chaleur et votre système de production d'eau chaude sanitaire.
Dans cet article, nous examinons les raccordements des pompes à chaleur et la manière dont ils se combinent pour créer la température optimale pour votre logement.
Une pompe à chaleur peut être raccordée à des émetteurs de chaleur, tout comme une chaudière traditionnelle à combustible fossile peut le faire. La différence réside dans la façon dont la chaleur est générée et non dans sa distribution.
Au lieu de brûler des combustibles fossiles pour créer de la chaleur, une pompe à chaleur absorbe la chaleur de sources renouvelables - air, sol ou eau - et utilise un processus d'évaporation et de condensation de réfrigérant. Il en résulte un mode de chauffage plus efficace et plus propre.
Combinaison d'une pompe à chaleur et de radiateurs
Il existe deux types de radiateurs : à haute et à basse température.
On trouve plus souvent les radiateurs à haute température dans les immeubles plus anciens. L'eau qu'ils contiennent est chauffée à une température comprise entre 60 et 70°C.
Vous pouvez utiliser un radiateur haute température avec une pompe à chaleur haute température ou hybride, qui combine une pompe à chaleur et une chaudière gaz à condensation. Cette solution hybride augmente automatiquement la puissance de votre système en fonction des besoins afin de maximiser l'efficacité tout en atteignant des températures plus élevées.
Il existe actuellement de nombreuses pompes à chaleur à haute et moyenne température qui fournissent une température de flux supérieure à 60°C. Elles sont idéales pour un raccordement à un système de tuyauterie existant et à d'anciens systèmes de chauffage. Les pompes à chaleur fonctionnent également parfaitement avec les radiateurs à basse température, que l'on trouve généralement dans des logements récents. Dans les deux cas, le réfrigérant chauffé circule dans un échangeur de chaleur qui transfère la chaleur à l'eau. Celle-ci circule ensuite dans des tuyaux jusqu'aux radiateurs.
Pompes à chaleur avec chauffage par le sol
Une pompe à chaleur combinée à un chauffage par le sol hydronique, ou à base d'eau, peut être un moyen génial de chauffer un logement. Les pompes à chaleur sont les plus efficaces à des températures plus basses, et le chauffage par le sol fonctionne à des températures beaucoup plus basses que les radiateurs. Le chauffage par le sol est également écoénergétique et confortable.
Le chauffage hydronique par le sol est particulièrement compatible avec une pompe à chaleur. Il nécessite un minimum d'énergie et peut être alimenté principalement par des sources renouvelables.
Ventilo-convecteurs
Une autre option est le convecteur de pompe à chaleur (HPC), également appelé ventilo-convecteur. Le système est similaire à un radiateur puisque tous deux utilisent la convection pour chauffer une pièce, mais le processus est beaucoup plus rapide grâce au petit ventilateur à l'arrière qui accélère le cycle de chauffage. Il peut ainsi créer la même température ambiante qu'un radiateur traditionnel avec une température d'eau plus basse, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.
Un ventilo-convecteur est compatible avec la tuyauterie de chauffage par le sol et les radiateurs d'une installation multizone, ou il peut remplacer les radiateurs en combinaison avec des pompes à chaleur basse température. Ceci vous permet de tirer des capacités plus élevées d'une pompe à chaleur à basse température pour une efficacité maximale.
Choisir le bon raccordement de pompe à chaleur
Finalement, le choix des meilleurs émetteurs à associer à votre pompe à chaleur dépendra de votre propriété, de votre budget et de vos besoins. Quels que soient vos besoins, il existe un émetteur pour vous.
Nous recommandons toujours de discuter des options avec votre installateur, et notamment des émetteurs appropriés. Vous pouvez ainsi vous assurer d'avoir la bonne solution pour votre logement.
Article publié le :
30 septembre 2024
Article écrit par :
Finn Agency