Passer au contenu principal

Votre guide pour réduire les allergènes d’intérieur pour un soulagement durable

Il est possible de réduire les allergènes d’intérieur tels que les acariens, les moisissures, les squames d’animaux domestiques, les pollens et la poussière en combinant une bonne ventilation, une circulation d’air régulière, l’utilisation d’un aspirateur à filtre HEPA, le retrait des moquettes et la filtration de haute qualité. Dans cet article, vous découvrirez comment combiner différentes méthodes et comment réduire les symptômes d’allergie courants qui provoquent des réponses immunitaires, en particulier l’éternuement, la congestion nasale, l’irritation des yeux, l’eczéma et l’asthme.

Que sont les allergènes d’intérieur ?

Les allergènes d’intérieur contribuent aux symptômes d’allergie courants en déclenchant des réponses immunitaires, mais comment savoir s’il s’agit bien d’une allergie ?

Est-ce une allergie ?

Les symptômes typiques d’une allergie peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans entraîner une hausse de la température corporelle, et sont souvent liés aux longues périodes de temps passées à l’intérieur.

Comment l’amélioration de la qualité de l’air intérieur aide-t-elle ?

Quand la qualité de l’air intérieur est mauvaise, les allergènes comme les acariens, les pollens, les spores de moisissures, les squames d’animaux domestiques et les composés organiques volatils (COV) s’accumulent et recirculent dans l’air. Une ventilation et une filtration de mauvaise qualité permettent à ces particules de rester plus longtemps dans l’air, ce qui augmente l’exposition et déclenche des réactions allergiques plus souvent. Un air intérieur pur est essentiel pour minimiser l’exposition aux allergènes et polluants en suspension dans l’air, surtout dans les habitations modernes qui sont de plus en plus étanches à l’air.

Maintenir une ventilation efficace et une circulation régulière de l’air est primordial pour réduire les allergènes d’intérieur comme les acariens, les spores de moisissures et les pollens. En assurant un échange constant de l’air intérieur et extérieur, les allergènes sont dilués et éliminés, ce qui diminue nettement leur impact sur la santé respiratoire. Une bonne ventilation « remplace l’air stagnante par de l’air frais filtré » qui contribue directement à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et du confort des personnes sujettes aux allergies.

La mauvaise qualité de l’air peut aggraver fortement les symptômes d’allergie en irritant les voies respiratoires et en amplifiant la réponse immunitaire du corps aux allergènes. Les polluants comme l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules causent eux-mêmes une inflammation, mais ils rendent également le nez plus sensible aux allergènes dans l’air comme les pollens, la poussière et les moisissures. Cette sensibilité accrue signifie que même une faible quantité d’allergènes peut déclencher des réactions plus fortes ou plus fréquentes. En fait, la pollution a l’effet d’un « amplificateur » sur les symptômes allergiques, ce qui complique la gestion des allergies saisonnières et d’intérieur.

Comment s’occuper des sources d’allergènes courantes ?

Acariens – comment procéder

Les acariens, qui se développant en particulier dans le linge de lit, les canapés, les moquettes et les rideaux, peuvent provoquer au réveil des éternuements, une irritation des yeux et de l’eczéma.

Comment procéder :

  • Placez les matelas et les oreillers dans des housses et taies imperméables aux allergènes
  • Utilisez du linge en coton à maille serrée ou des tissus hypoallergéniques pour les textiles d’ameublement
  • Désencombrez régulièrement votre habitation
  • Utilisez des rideaux lavables et lavez-les une fois par mois à 60 °C
  • Lavez le linge de lit une fois par semaine à 60 °C
  • Passez souvent l’aspirateur
  • Associez le nettoyage régulier à un purificateur d’air à filtre HEPA pour empêcher les particules de recirculer dans l’air

Rhume des foins – comment procéder

Les allergènes des pollens entrent dans l’habitation par les fenêtres ouvertes, les vêtements et les animaux domestiques.

Comment procéder :

  • Surveillez les niveaux de pollution locaux sur des applis dédiées
  • Gardez les fenêtres fermées pendant les périodes de pic pollinique
  • Brossez vos cheveux avant de vous coucher pour éliminer les pollens et les autres allergènes pouvant s’accrocher à vos cheveux et se déposer sur votre oreiller
  • Prenez une douche le soir
  • Lavez vos animaux domestiques régulièrement
  • Faites les poussières chaque jour
  • Faites un grand nettoyage une fois tous les trois mois
  • Utilisez des produits de nettoyage sans parfum et non toxiques portant l’écolabel européen pour réduire les allergènes
  • Utilisez un purificateur d’air pour éliminer les pollens

Allergies aux animaux – comment procéder

Les squames d’animaux domestiques, en particulier ceux provenant des chats, font partie des principaux allergènes d’intérieur.

Comment procéder :

  • Créez des zones sans animaux domestiques (surtout dans les chambres à coucher)
  • Lavez et toilettez vos animaux domestiques à l’extérieur
  • Lavez-vous les mains après avoir touché vos animaux domestiques
  • Associez le nettoyage régulier à un purificateur d’air à filtre HEPA pour empêcher les particules de recirculer dans l’air

Moisissures – comment procéder

Les environnements humides favorisent le développement des acariens et des moisissures qui peuvent déclencher des allergies.

Comment procéder :

  • Inspectez les zones sujettes à l’humidité : sous-sol, salle de bain, cuisine, grenier, buanderie, garage, espace de douche, bouches d’aération, carrelage de salle de bain, cheminée, foyer, cavités dans les murs, rebords de fenêtre, derrière les murs
  • Mesurez l’humidité avec un hygromètre et visez un taux d’humidité de 40-50 %
  • Utilisez du vinaigre blanc pour nettoyer les moisissures avec les vêtements de protection appropriés
  • Améliorez la ventilation
  • Réparez les fuites

Importance de la réduction des allergènes pour les enfants et les personnes âgées

Les enfants et les personnes âgées sont plus sujets aux affections respiratoires en raison de leur fonction pulmonaire limitée et de leur immunité plus faible. Ils ont donc une sensibilité accrue et sont plus vulnérables aux allergènes d’intérieur.

Créez des zones sûres avec un faible niveau d’allergènes dans les chambres à coucher, les chambres d’enfant et les espaces des personnes âgées, en utilisant des purificateurs d’air et des tissus lavables. Prévoyez également d’interdire ces zones aux animaux domestiques pour minimiser les allergènes qui y sont introduits.

Irrigation nasale d’une solution saline et méthodes de soulagement naturelles contre les allergies

Le contrôle des allergies n’implique pas nécessairement des antihistaminiques, car il existe des solutions naturelles pour soulager les allergies.

Le lavage nasal avec une solution saline permet d’atténuer les symptômes d’allergie en éliminant délicatement des voies nasales le mucus, les allergènes et les irritants. Cette méthode diminue la congestion nasale, apaise les tissus irrités et permet d’éliminer les pollens, la poussière et les autres particules qui déclenchent une inflammation et des éternuements. Selon les allergologues européens, l’irrigation d’une solution saline est une méthode non médicamenteuse sûre qui soutient la fonction naturelle des muqueuses et soulage les personnes notamment en cas de rhinite allergique et de sinusite.

Pour utiliser un pot neti, remplissez-le d’une solution saline stérile, inclinez la tête sur le côté au-dessus du lavabo et versez doucement la solution dans une narine. Le liquide passe dans vos voies nasales et rince l’autre narine, éliminant ainsi le mucus et les allergènes.

Pour les sprays de solution saline, pulvérisez simplement le spray dans chaque narine comme indiqué pour hydrater et nettoyer les voies nasales. Utilisez toujours de l’eau distillée ou stérilisée et nettoyez votre appareil après chaque utilisation pour éviter toute infection.

D’autres solutions naturelles contre les allergies incluent l’inhalation humide, complétée par la purification de l’air avec un appareil à filtre HEPA.

Est-ce que passer l’aspirateur est efficace contre les allergies ?

Pour mieux contrôler la poussière et les allergies, utilisez un aspirateur équipé d’un filtre HEPA pour piéger efficacement les particules fines. Passez l’aspirateur au moins une fois par semaine, ou plus souvent si vous avez des animaux domestiques. Les aspirateurs avec sac sont aussi une solution intelligente, car ils empêchent les allergènes de s’échapper quand vous les videz.

La moquette aggrave-t-elle les allergies plus que les sols durs ?

La moquette piège la poussière, les pollens et les squames d’animaux domestiques, ce qui aggrave les allergies. Les sols durs comme le parquet, le carrelage ou le vinyle sont plus faciles à nettoyer et moins chargés en allergènes. Si vous voulez garder des tapis, optez pour des fibres naturelles et passez régulièrement l’aspirateur avec un appareil à filtre HEPA. L’interdiction des chaussures à l’intérieur et le toilettage régulier des animaux domestiques contribuent aussi à réduire les allergènes.

Les purificateurs d’air ont-ils un impact sur les allergènes ?

L’appareil le plus simple pour faire en sorte que votre maison et votre famille profitent d’un air sain et pur est le purificateur d’air, avec un système de filtration en quatre étapes conçu spécifiquement pour éliminer les allergènes comme les pollens, les squames d’animaux domestiques, la fumée et la poussière de l’air. Le purificateur d’air MC55W a été testé par des institutions renommées, telles que l’ECARF et la British Allergy Foundation, et son efficacité contre les virus respiratoires a été prouvée par l’Institut Pasteur de Lille.

Les purificateurs d’air Daikin, qui purifient l’air jusqu’à un volume de 82 m², sont dotés d’un mode auto et d’un mode anti-pollens. Le mode auto détecte les niveaux de PM ou particules (petites particules solides et gouttelettes en suspension dans l’air) dans la pièce et déclenche le processus de purification de l’air si nécessaire. Le mode anti-pollens fonctionne en créant une légère turbulence de l’air dans la pièce. Les pollens sont ainsi capturés et traités avant qu'ils n'aient une chance d'atterrir sur le sol de votre maison.

Installez votre purificateur d’air dans une zone ouverte avec un bon flux d’air, à proximité des sources de polluants courantes comme la cuisine ou l’entrée en maintenant un espace adéquat autour de l’unité pour assurer une bonne circulation.

Est-ce que les filtres HEPA contribuent à la purification de l’air ?

Les filtres HEPA agissent comme une barrière, puisqu’ils empêchent la poussière, les pollens, les squames d’animaux domestiques, les spores de moisissures et les autres particules dans l’air de circuler dans toute la maison. En piégeant ces polluants, les filtres permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de réduire la présence d’allergènes et d’irritants, ce qui peut être bénéfique pour les personnes ayant des allergies ou des problèmes respiratoires.

Plus l’indice MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) est élevé, plus la filtration est efficace. Pour la majorité des habitations, un indice MERV compris entre 8 et 13 offre un bon équilibre entre la qualité de l’air et les performances du système HVAC. Des facteurs comme la présence d’animaux domestiques, les allergies et la qualité d’air locale doivent être pris en compte quand vous choisissez l’indice MERV.

L’entretien régulier des filtres est primordial pour maintenir une bonne qualité d’air et l’efficacité du système HVAC. Les filtres sales limitent le flux d’air, ce qui force le système à fonctionner plus intensément et augmente potentiellement la consommation d’énergie et le risque de pannes. La plupart des fabricants recommandent de remplacer les filtres tous les 1-3 mois, mais la fréquence peut varier en fonction de certains facteurs comme le type de filtre, l’utilisation et les conditions environnementales. Le filtre HEPA électrostatique de Daikin ne doit être remplacé que tous les 10 ans.

Comment entretenir les filtres HEPA de votre purificateur d’air

Un système de chauffage peut disperser ou piéger les allergènes à moins qu’ils soient correctement filtrés. Par conséquent, veillez à l’entretien de votre système HVAC et nettoyez les bouches d’aération tous les trois mois. Nettoyez ou remplacez les filtres à air, inspectez et nettoyez l’unité extérieure et la zone autour, contrôlez et nettoyez les gaines, et planifiez des contrôles de maintenance par un professionnel. Il est aussi possible d’améliorer l’efficacité et d’éviter des problèmes potentiels en maintenant un flux d’air adéquat et en s’assurant que le système est de niveau.

Conclusion : créer un environnement intérieur plus sain avec peu d’allergènes

Pour les personnes souffrant d’allergies, la réduction des allergènes d’intérieur nécessite une approche à plusieurs niveaux cohérente. Le nettoyage régulier, la bonne ventilation et la connaissance des sources d’allergènes courantes jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.

Les purificateurs d’air avec une filtration à haute efficacité peuvent réduire de manière significative les allergènes en suspension dans l’air tels que les pollens, les squames d’animaux domestiques et la poussière, surtout quand ils sont combinés à des habitudes intelligentes comme l’utilisation d’un aspirateur à filtre HEPA, le contrôle de l’humidité et le bon entretien du système HVAC.

Si les symptômes d’allergie persistent malgré ces mesures, il est conseillé de consulter un médecin ou de faire contrôler le système HVAC par un spécialiste qualifié afin de garantir une filtration parfaite et un flux d’air optimal.

Les principaux points à retenir

  • Maintenir une ventilation efficace et une circulation régulière de l’air est primordial pour réduire les allergènes d’intérieur comme les acariens, les spores de moisissures et les pollens.
  • Un purificateur d’air avec un système de filtration en quatre étapes est la solution la plus simple pour protéger votre intérieur contre les pollens, les squames d’animaux domestiques, la fumée et la poussière.
  • Les solutions de soulagement naturelles telles que le lavage nasal à la solution saline et l’inhalation humide, complétées par la purification de l’air avec un appareil à filtre HEPA, sont aussi efficaces.
  • Pour un meilleur contrôle de la poussière et des allergies, utilisez un aspirateur équipé d’un filtre HEPA et retirez la moquette parce qu’un sol dur est moins chargé en allergènes.