Passer au contenu principal

Comment les purificateurs d'air de Daikin vous permettent de respirer un air sain quand vous passez plus de temps à l’intérieur

Nous passons jusqu’à 90 % de notre temps à l'intérieur durant l’année et, quand le froid s’installe à l’extérieur, nous sommes encore plus tentés de nous pelotonner dans le confort de notre maison. Mais, dans ce cas, les fenêtres et les portes sont fermées, la cheminée et le chauffage fonctionnent, et les polluants sont piégés dans un environnement sec.

Énormément de polluants en suspension dans l’air, qu’il s’agisse de bactéries, de spores de moisissures ou d’allergènes provenant de vos animaux de compagnie, peuvent irriter votre nez et votre gorge.

Les purificateurs d'air ne sont pas conçus uniquement pour l’été et la saison des pollens. Voici six raisons pour lesquelles ils ont aussi une utilité en hiver :

1. Évitez les rhumes et la grippe

L’hiver marque le pic de la saison des rhumes et de la grippe, mais les purificateurs d'air peuvent contribuer à réduire le risque de tomber malade en filtrant les virus dans l’air intérieur. Nos purificateurs d’air Daikin comportent un filtre électrostatique HEPA qui supprime efficacement et réduit les particules fines et nocives. Les unités MC55W et MCK55W de Daikin peuvent éliminer plus de 99,9 % des virus respiratoires, comme l'a testé le prestigieux Institut Pasteur de Lille.

2. Améliorez la qualité de votre sommeil

L’air intérieur pollué peut gêner votre respiration, surtout si vous avez de l’asthme ou des allergies. L’air sain peut vous aider à mieux dormir, en atténuant la toux sèche et les reniflements qui vous perturbent la nuit.

Hormis la purification de l’air, une fonction d’humidification supplémentaire peut faire la différence. En raison de l’isolation de nos maisons, l’air intérieur peut être sec durant la nuit, ce qui cause des maux de gorge, en particulier en hiver. Un purificateur d'air doté d’une fonction d'humidification permet d’augmenter l’humidité dans l’air, pour moins tousser durant la nuit et dormir paisiblement.

3. Améliorez l’état de votre peau grâce à l’air humidifié

Avec la baisse de la température à l’extérieur, nous mettons le chauffage en marche à l’intérieur. Par conséquent, l’air dans nos maisons peut devenir sec. Les études réalisées par Healthline montrent que l’air sec peut rendre la peau rêche et sèche et aggraver les symptômes de l'eczéma.

Si l’air est trop sec, il peut affecter la souplesse et la fermeté de votre peau. Il peut aussi accroître le contact avec des allergènes ou des irritants, qui peuvent plus facilement abîmer votre peau. L’air sec peut aussi aggraver les affections de la peau comme la dermatite atopique.

Les modèles MCK70Z et MCK55W de Daikin sont dotés d'une fonction d'humidification supplémentaire qui permet d’ajouter de l'humidité dans l’air. Ainsi, vous respirez un air plus pur, mais vous profitez aussi d'un niveau d’humidité idéal*.

4. Protégez votre gorge

Vous n’avez pas uniquement la peau sèche en hiver – l’air froid et sec, associé au chauffage intérieur, peut causer une sécheresse du nez et de la gorge, ce qui cause des irritations. Les purificateurs d’air Daikin dotés d'une fonction d’humidification peuvent atténuer les irritations de la gorge et vous aider à mieux respirer.

5. Réduisez le risque d’allergies

Si vous avez des allergies, vous savez que l’air pollué et stagnant en hiver peut aggraver vos symptômes respiratoires. Les purificateurs d'air réduiront la concentration d’allergènes, pour rendre l’air plus pur et plus sain et réduire le risque d’allergies et de crises d’asthme.

Nos unités MC55W et MCK55W ont reçu le label d'approbation de la British Allergy Foundation (BAF) et les unités MC30Y et MC55W ont été approuvées par le Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF).

6. Éliminez les odeurs dans votre maison

Animaux de compagnie, cuisson, tabac : ce ne sont que quelques-unes des odeurs qui pénètrent dans votre maison. Tous nos purificateurs d’air Daikin sont équipés d’un filtre désodorisant capable de capter et de neutraliser les odeurs liées aux tâches ménagères quotidiennes, pour que vous respiriez un air frais et pur.

En investissant dans un purificateur d'air pour l’hiver, vous profitez d’un air plus sain et d'un plus grand confort dans votre maison. Pensez aux besoins de votre foyer et aux avantages que pourrait offrir une unité équipée d’un filtre électrostatique HEPA haute performance ou dotée d’une fonction d’humidification, comme les modèles MCK70Z et MCK55W.

* Le purificateur d'air Daikin n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à un traitement médical ou pharmaceutique.

Article publié le :

30 septembre 2024

 

Article écrit par :

Finn Agency