Passer au contenu principal

Vous souhaitez chauffer et rafraîchir votre maison tout en faisant des économies d’énergie ? La pompe à chaleur air-air Daikin Perfera est une solution à la fois confortable et performante. Ce modèle de climatiseur fixe a d’ailleurs été élu Meilleur du Test par Test Achats : une belle reconnaissance de sa qualité et de son efficacité, et une vraie garantie de sérénité pour celles et ceux qui veulent investir durablement.

La température idéale en hiver, comme en été

Avec la Daikin Perfera, vous profitez d’un confort optimal en toute saison. En hiver, La pompe à chaleur air-air chauffe efficacement votre intérieur, tandis qu’en été, elle apporte la fraîcheur nécessaire lors des journées les plus chaudes. Résultat : un climat intérieur sain, un air toujours pur et agréablement frais, avec un taux d’humidité parfaitement maîtrisé.

Des excellentes performances, une facture énergétique allégée

Le saviez-vous ? L’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur se mesure grâce au coefficient de performance (COP). Plus ce chiffre est élevé, plus l’appareil est économe en énergie. Et la Daikin Perfera se distingue clairement : avec un COP moyen de 5, elle produit cinq fois plus de chaleur qu’elle ne consomme d’électricité. À titre de comparaison, c’est 40 % plus performant qu’un modèle avec un COP de 3 — un avantage qui se reflète directement sur votre facture d’énergie.

Un investissement malin pour remplacer votre ancienne installation

Vous utilisez encore un système de chauffage traditionnel ? Passer à une pompe à chaleur comme la Daikin Perfera est un choix judicieux. Avec un rendement compris entre 300 % et 500 %, elle vous permet de réduire fortement votre consommation d’énergie — tout en diminuant votre impact sur l’environnement.

Silencieuse et élégante

Avec un niveau sonore de seulement 19 dB(A) – aussi discret qu’un bruissement de feuilles – la Perfera est pratiquement inaudible. Idéale pour une chambre à coucher ou un bureau. Grâce à son design moderne et épuré, l'unité intérieure s’intègre parfaitement à tous les styles d’intérieur.

Commande intelligente et capteurs de présence

Au-delà de ses performances, la Daikin Perfera se distingue par sa simplicité d’utilisation. Grâce à l’application Daikin, vous contrôlez la température de votre intérieur où que vous soyez, en toute facilité. À la maison, des capteurs de mouvement intelligents orientent le flux d’air à l’écart des occupants et activent automatiquement le mode économie d’énergie lorsqu’aucune présence n’est détectée. Son flux d’air 3D assure une diffusion homogène de l’air dans toute la pièce, même dans les moindres recoins. Résultat : un confort optimal à chaque instant.

Le Meilleur du Test chez vous ?

C’est possible ! Rendez-vous dans l’un de nos Daikin Experience Centers à Wavre ou en ligne, et découvrez pourquoi la Perfera est la solution idéale pour votre confort quotidien.

Publié le :

4 juillet 2025

 

Ecrit par : 

Two cents Agency