Passer au contenu principal

Lorsque les températures atteignent des sommets en été, vous devez bien sûr pouvoir compter sur un climatiseur efficace. Heureusement, il existe des systèmes centralisés pour le chauffage, la production d’eau sanitaire et le rafraîchissements.

Une solution centralisée

Si vous habitez en appartement, vous espérez bien sûr que le gestionnaire de l’immeuble fera tout le nécessaire pour garantir votre confort. Il en va de même pour le chauffage et le rafraîchissement. Installer une chaudière et un climatiseur séparés dans chaque appartement n’est pas la solution idéale. Il est beaucoup plus efficace, abordable et durable de travailler avec un système central qui régule le climat dans tous les appartements. Une condition essentielle s’applique toutefois : chaque habitant doit pouvoir contrôler le chauffage, l’air conditionné et l’eau chaude dans son appartement individuel.

Un climatiseur dans votre appartement : plus que de l’air frais

Pour votre climatisation, vous cherchez une installation polyvalente, qui ne se charge pas seulement du rafraîchissement de l’air. Les systèmes de climatisation contemporains garantissent un climat intérieur idéal, résultant d’un équilibre précis entre la température, l’humidité de l’air et l’apport d’air frais. Les climatiseurs de pointe peuvent même filtrer les particules irritantes, comme le pollen.

Publié le :

21 juin 2020