Passer au contenu principal

Suite à la récente révision du règlement sur les F-Gas, les propriétaires et les acheteurs de pompes à chaleur s'interrogent sur l'avenir des systèmes utilisant des réfrigérants synthétiques tels que le R32. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Suite à l'entrée en vigueur des réglemantation F-Gas en mars 2024, les propriétaires ou futurs propriétaires de pompes à chaleur ne savent pas si les pompes à chaleur à réfrigérants synthétiques comme le R32 ont besoin d'être rénovées ou si elles peuvent encore être installées. Laissez-nous tout d'abord vous donner une réponse rapide à cette question : il n'y a pas lieu de se préoccuper du réfrigérant utilisé dans le système que vous avez ou que vous voulez acheter. Dans cet article, nous souhaitons répondre à toutes vos questions.

Qu'est-ce qu'un réfrigérant et pourquoi est-il important ?

Le réfrigérant est un élément essentiel du fonctionnement des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation. Il s'agit d'un fluide qui favorise le transfert de chaleur en absorbant la chaleur de l'environnement intérieur pour la restituer à l'extérieur, ou inversement, selon que le système est en mode chauffage ou rafraîchissement. Ce processus est essentiel pour le bon fonctionnement de votre pompe à chaleur ou de votre climatiseur, ce qui fait du réfrigérant un élément crucial pour maintenir le confort intérieur. Les pompes à chaleur modernes fonctionnent avec différents réfrigérants en raison de leurs propriétés distinctes.

Potentiel de réchauffement planétaire des réfrigérants

Les réfrigérants se différencient par leur impact sur le climat, évalué en fonction de leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP). Le PRP mesure la quantité de chaleur qu'un gaz peut piéger dans l'atmosphère pendant une période donnée, généralement 100 ans, comparée au dioxyde de carbone (CO2). Les réfrigérants ayant un PRP élevé contribuent beaucoup plus au réchauffement de la planète une fois libérés dans l'atmosphère. Par exemple, ces dernières années le réfrigérant R410A, avec un PRP de 2088, a été progressivement remplacé par le R32, qui a un PRP de 675, ce qui en fait une option plus respectueuse du climat. Le réfrigérant R290, plus connu sous le nom de propane, a un PRP de 0,02.

F-Gas régulation de l’UE

La réglementation F-Gas de l’UE vise contrôler et réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (les F-Gas). Le règlement établit des limites à l'utilisation de ces gaz, encourage le développement d'alternatives plus écologiques et intègre des mesures en matière de prévention des fuites, de certification des techniciens et de signalement. Un exemple d'interdiction de produit concerne la restriction sur la vente des unités de pompes à chaleur air-eau au R32, à compter du 1er janvier 2027.

Quel est l'impact du règlement sur les F-Gas sur ma pompe à chaleur ?

Le nouveau F-Gas régulation compromet la possibilité de commercialiser un type spécifique de pompe à chaleur. Toutefois, il n'a aucun impact sur la viabilité à long terme d'une pompe à chaleur une fois qu'elle a été vendue. Autrement dit, toutes les pompes à chaleur installées dans l’UE sont à l’épreuve du temps. Une pompe à chaleur installée n'aura jamais besoin d'être remplacée, ni d'être adaptée à un autre réfrigérant jusqu'à sa fin de vie, qui peut atteindre 15 ans ou plus. Quel que soit le système que vous choisissez, l'utilisation et l'entretien de l'appareil sont garantis à vie.

Pourquoi existe-t-il différents types de réfrigérants ?

La transition vers des réfrigérants à faible PRP vise à réduire l'impact des pompes à chaleur sur le climat. Cependant, en tant que composants clés d'une pompe à chaleur, les réfrigérants varient également en termes de sécurité, performance du produit et coût. Plusieurs types de réfrigérants sont nécessaires pour que les pompes à chaleur puissent être utilisées dans une vaste gamme d'applications. Par exemple, quand il est impossible d'installer des pompes à chaleur utilisant des réfrigérants hautement inflammables (le propane par exemple), sur un balcon peu spacieux, d'autres options sont proposées, comme une pompe à chaleur au réfrigérant R32.

Créer un avenir durable

Les réfrigérants jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et, à mesure que les préoccupations climatiques augmentent, le choix du bon réfrigérant devient de plus en plus important en raison de son impact sur le réchauffement de la planète. Les règlements tels que le règlement de l’UE sur les F-Gas encouragent la transition vers les réfrigérants à faible PRP. Alors que les différents réfrigérants sont utilisés pour des applications spécifiques, les progrès technologiques continuent d'avancer vers des solutions plus efficaces. Cette évolution permet d'assurer que les pompes à chaleur resteront un choix fiable et respectueux de l’environnement pour préserver le confort dans un monde qui change.

Daikin Europe est fier de présenter Daikin Altherma 4 H, sa première gamme de pompes à chaleur résidentielles au R-290 (propane) conçues pour les maisons individuelles. La gamme Daikin Altherma 4 H affiche des performances exceptionnelles, pouvant fonctionner jusqu'à -28°C et offrir de l’eau chaude jusqu'à 75°C. Classée A+++ pour l'efficacité énergétique du chauffage des locaux, ses prestations supérieures et sa compatibilité avec des émetteurs de chaleur déjà installés en font un choix de premier ordre pour un chauffage à faible émission de carbone, tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

Article publié le :

04 mars 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency