Passer au contenu principal

Quelle quantité de CO2 émis par les habitations en Belgique les pompes à chaleur permettraient-elles d’économiser ?

Il y a de nombreuses raisons de choisir une pompe à chaleur. Dans cet article, nous nous intéresserons aux avantages des pompes à chaleur sur le plan environnemental, notamment la réduction des émissions de carbone et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Pompes à chaleur : solution clé pour la décarbonisation de l’UE et la transition vers un chauffage respectueux de l’environnement

Les pompes à chaleur sont l'une des solutions clés pour atteindre les objectifs de décarbonisation de l'UE. Notre étude de cas montre qu’une pompe à chaleur Daikin émet de 2 à 24 fois moins de carbone, ce qui permet d'économiser de 0,2 à 2 tonnes d’équivalent de CO2 pendant la phase d'utilisation sur une base annuelle.

Une Union européenne décarbonisée d’ici 2050 est le principal objectif du Green Deal de l’UE, un plan global pour lutter contre le changement climatique. L’UE vise une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris ceux de l’énergie et du bâtiment. Les bâtiments sont les plus gros consommateurs d’énergie puisqu’ils représentent 40 % de la consommation d’énergie totale de l’UE et 36 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Dans les immeubles résidentiels, environ 80 % de la consommation d’énergie finale servent au chauffage d’ambiance et à la production d’eau chaude sanitaire, qui sont toujours assurés principalement par des systèmes à combustible fossile tel que le charbon, le gaz naturel et le mazout. La décarbonisation du chauffage dans les bâtiments est donc essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE.

Le rôle des pompes à chaleur dans la décarbonisation

Les pompes à chaleur sont essentielles pour la décarbonisation de l'UE, car elles offrent une solution de chauffage plus économe en énergie et respectueuse de l'environnement que les systèmes traditionnels à base de combustibles fossiles. Le rapport de l’European Heat Pump Market and Statistics Report 2023 révèle qu’en 2022, le parc de pompes à chaleur a contribué, à lui seul, à réduire de 52,52 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, l’adoption des pompes à chaleur pour remplacer les chaudières et poêles à combustible fossile pourrait réduire de 3 gigatonnes les émissions de CO2 annuelles.

Soutien des réglementations européennes

Les pompes à chaleur sont essentielles à la transition de l’UE vers les énergies propres et à la réalisation de la neutralité carbone d’ici 2050. Selon un rapport de 2022 de l'Agence Internationale de l'Énergie, les pompes à chaleur pourraient réduire d’au moins 21 milliards de mètres cubes la demande de gaz pour le chauffage des bâtiments en Europe d’ici 2030. Le plan d'action européen pour les pompes à chaleur vise à installer au moins 10 millions de pompes à chaleur supplémentaires d'ici 2027, en s’appuyant sur diverses initiatives stratégiques de l’UE telles que la stratégie pour une vague de rénovations, la directive sur les énergies renouvelables et la directive sur l’efficacité énergétique.

Analyse du cycle de vie des pompes à chaleur

Pour comprendre les avantages en matière d’empreinte carbone des pompes à chaleur par rapport aux techniques de chauffage à base de gaz, il est essentiel de réaliser une analyse du cycle de vie (ACV). Une ACV évalue le cycle de vie complet d’un produit – de l’extraction des ressources à l'élimination du produit en passant par la production, l’utilisation et le recyclage – pour obtenir une vue globale de son impact environnemental.

Depuis 2021, Daikin réalise des ACV pour les pompes à chaleur, en évaluant leurs impacts environnementaux de leur fabrication à leur élimination. L'ACV de Daikin est vérifiée par un organisme tiers indépendant et présentée sous la forme d'une déclaration environnementale de produit (DEP), qui reprend les données vérifiées indiquant l’impact environnemental d’un produit tout au long de son cycle de vie. Il y a deux types principaux de DEP : la DEP spécifique à un secteur et la DEP spécifique à un produit. Les DEP sont de plus en plus imposées par les réglementations nationales.

Pompe à chaleur installée dans une cuisine
Enfants lisant un livre dans leur lit

Étude de cas : empreinte carbone des pompes à chaleur Daikin par rapport aux chaudières à gaz

Cette étude de cas compare la pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R 180L (air-eau) et une chaudière à gaz à haut rendement (90 % d'efficacité).

Empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie

L’empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie fait référence à l'empreinte carbone totale d'un produit tout au long de son existence, ce qui englobe le carbone opérationnel et le carbone intrinsèque. Le potentiel de réchauffement planétaire total d’une pompe à chaleur Daikin est près de 8 fois inférieur à celui d’une chaudière à gaz.

Carbone opérationnel

Les émissions de carbone opérationnel sont les émissions associées à l’utilisation continue d’un produit. Dans cette étude, les émissions de carbone opérationnel de la chaudière à gaz sont près de 10 fois supérieures aux émissions de la pompe à chaleur. La consommation d'énergie a été calculée pour la France.

Carbone intrinsèque

Le carbone intrinsèque fait référence aux émissions produites pendant les phases d’extraction, de fabrication, de transport, de construction, de maintenance, de réparation et d’élimination d’un produit ou d'un bâtiment. La pompe à chaleur Daikin génère plus de carbone intrinsèque par rapport à la chaudière à gaz, principalement en raison des émissions plus élevées durant les phases de fabrication et d’élimination.

Les pompes à chaleur entraînent une baisse significative des émissions de CO2

Le remplacement d'une chaudière à gaz par une pompe à chaleur permet de réduire considérablement les émissions de CO2 dans les maisons individuelles typiques des pays européens. Les variations de l’empreinte carbone de la pompe à chaleur pendant sa phase d’utilisation ont été mesurées dans différents pays pour un ménage typique de taille moyenne avec une consommation d'énergie annuelle de 10 000 kWh – représentatif du marché de la construction neuve.

En Belgique, l’étude a donné les résultats suivants : une pompe à chaleur Daikin économise annuellement 1 921 kg de CO2 et produit 8 fois moins de carbone qu’une chaudière à gaz.

Les émissions annuelles résultant de l'utilisation des pompes à chaleur sont de 2 à 24 fois inférieures aux émissions des chaudières à gaz qui assurent le même chauffage et le même rafraîchissement de l'air et de l'eau pour le ménage dans tous les pays étudiés. Étant donné que les FE de l'électricité ne devraient diminuer que dans un avenir proche et à long terme en raison des investissements de l'UE et du Royaume-Uni dans les énergies renouvelables, les pompes à chaleur continueront également à produire moins d'émissions en phase d'utilisation, ce qui les aidera à atteindre leurs objectifs en matière de climat.

En conclusion, les pompes à chaleur sont une solution positive pour le climat, prête à l'emploi, qui présente des avantages environnementaux considérables par rapport aux chaudières à gaz traditionnelles.

Article mis à jour le :

24 novembre 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency