Passer au contenu principal

Découvrez comment l'installation d’une pompe à chaleur peut vous aider à réduire votre facture d’énergie

Il y a de nombreuses raisons de choisir une pompe à chaleur. Dans cet article, nous nous intéresserons en particulier à la manière dont une pompe à chaleur peut contribuer à la réduction de vos factures d’énergie grâce à une efficacité améliorée et à la diminution de votre dépendance aux combustibles fossiles.

Le remplacement d’une chaudière au gaz par une pompe à chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est censé générer des économies d'énergie significatives sur les 10 années qui suivent. Ces économies devraient augmenter au fil du temps. La simulation de Daikin Europe, qui tient compte des futurs prix de l’énergie et de facteurs tels que le système européen d'échange de quotas d'émission et la taxe sur le carbone, met en évidence les avantages financiers croissants des pompes à chaleur.

Réduction des factures d’énergie et futurs prix de l’énergie

L’une des principales raisons d’installer une pompe à chaleur est sa consommation d’énergie réduite, qui se traduit par des factures moins élevées et donc des économies accrues pour les ménages. Daikin Europe a réalisé une simulation pour prévoir les futurs prix de l’énergie en Europe, sur la base de données historiques et de facteurs tels que le système européen d'échange de quotas d'émission et la taxe sur le carbone. Même si ces prévisions impliquent un certain degré d'incertitude, elles constituent une base solide pour l’évaluation des économies potentielles.

Quel impact la taxe sur le carbone aura-t-elle sur les futurs prix de l’énergie ?

Bien que les prévisions de prix après 2032 dépassent le cadre de ce projet, il convient de noter qu'après 2035, le système d'échange de quotas d'émission et la taxe carbone auront un impact encore plus important en rendant les combustibles fossiles plus chers pour les ménages européens.

Femme faisant la lessive près d’une pompe à chaleur air-eau et profitant d’économies d'énergie
Chambre à coucher confortable chauffée par une pompe à chaleur, qui assure économies d'énergie et confort

Étude de cas : comparaison de la consommation d’énergie d’une pompe à chaleur par rapport à celle d’une chaudière à gaz

La simulation comprenait une étude de cas comparant la consommation d’énergie d'une pompe à chaleur et d'une chaudière à gaz dans une habitation avec une demande de chauffage d’ambiance de 10 000 kWh par an, ce qui équivaut à une consommation d’environ 1 100 m³ de gaz. Ce scénario concerne une maison neuve de 200 m² ou une rénovation de taille moyenne de 120 m² maximum dont la classe énergétique est E.

Les résultats indiquent que l’installation d’une pompe à chaleur peut générer des économies régulières et croissantes sur la période prévue de 10 ans, au terme de laquelle les économies totales estimées atteignent 2 602 €. Ces économies augmentent à mesure que l’écart de prix entre l’électricité et le gaz naturel se creuse.

Investissements pour adapter durablement le chauffage domestique

Il est important de noter que ces projections reposent sur des tendances actuelles et des hypothèses, notamment la mise en œuvre des taxes sur le carbone à partir de 2023 et la disparition progressive des chaudières sans condensation. Bien que l’état futur du marché de l’énergie soit imprévisible, ces simulations offrent de précieuses informations sur les avantages potentiels des pompes à chaleur.

Article mis à jour le :

24 novembre 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency