Passer au contenu principal

Les gouvernements européens sont sur la voie de leurs objectifs en matière d'émissions nettes zéro, ce qui inclut l’abandon des systèmes de chauffage conventionnels. Découvrez comment cela vous affecte personnellement.

Il y a de nombreuses raisons de choisir une pompe à chaleur. Dans cet article, nous nous intéresserons à la suppression progressive potentielle des techniques de chauffage conventionnelles et à ses implications pour les propriétaires qui envisagent une transition vers les pompes à chaleur.

Les objectifs européens en matière d’émissions nettes zéro et les efforts pour le changement

Les gouvernements européens sont sur la voie de leurs ambitions en matière d'émissions nettes zéro. De plus en plus de pays s'engagent à atteindre des émissions nettes nulles au cours des prochaines décennies. Ces objectifs à long terme ne peuvent être atteints qu'en fixant des étapes mesurables à court terme, comme le remplacement des systèmes de chauffage conventionnels par des solutions plus durables.

Le rôle que les bâtiments prêts pour le zéro carbone jouent dans la neutralité climatique

Pour nous aider à atteindre la neutralité climatique, où notre façon de vivre et de travailler a un impact négatif minime sur l’environnement, il faut un changement radical dans la manière dont nos habitations sont construites et chauffées. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), une grande majorité des pays sont prêts à mettre en œuvre des codes du bâtiment prêt pour le zéro carbone d’ici 2030.

Un bâtiment prêt pour le zéro carbone est économe en énergie. Il utilise directement une énergie renouvelable ou une source d’énergie qui sera entièrement décarbonisée d’ici 2050, telle que l’électricité ou la chaleur des zones urbaines. Ces bâtiments ne nécessiteront aucune nouvelle modification puisque ce seront déjà des bâtiments à carbone zéro en 2050.

Abandon progressif des systèmes de chauffage à combustible fossile

La Commission européenne espère interdire d’ici 2029 la vente de chaudières qui utilisent des combustibles fossiles. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan REPowerEU visant à améliorer l'efficacité énergétique et à accélérer la transition vers des sources d’énergie plus écologiques.

En Belgique, les mesures mises en place varient selon la région.

Flandre

Afin d’atteindre ses objectifs en matière énergétique et climatique, la Région flamande s’engage à améliorer l’efficacité énergétique de son parc immobilier, à augmenter la part des sources renouvelables dans l’approvisionnement énergétique et à moderniser son infrastructure énergétique. Un décret de 2022 a interdit l’installation de chaudières à mazout dans les nouveaux bâtiments et le remplacement des chaudières à mazout existantes par de nouvelles chaudières du même type. Il est interdit de raccorder les grands projets de construction neuve au réseau de gaz depuis 2021. À partir de 2025, plus aucun nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz ne sera autorisé. Pour les permis de bâtir délivrés à partir de 2025, seule l’utilisation de sources de chaleur renouvelable sera autorisée pour chauffer les immeubles résidentiels (maisons et appartements).

Bruxelles

À Bruxelles, les installations fonctionnant au charbon sont interdites depuis septembre 2021 et les systèmes de chauffage à mazout le seront aussi à partir de juin 2025. De même, à partir de 2025, les nouveaux bâtiments ne pourront plus utiliser un système de chauffage à combustible fossile. À partir de 2030, cette interdiction s’appliquera aussi aux bâtiments faisant l’objet de rénovations d’ampleur.

Wallonie

Actuellement, aucune de ces interdictions n’est à l’ordre du jour en Wallonie.

Repenser notre manière de chauffer les bâtiments

Pour que nous atteignions la neutralité climatique, nous devons repenser de fond en comble non seulement notre vision du fonctionnement de nos bâtiments, mais aussi la manière dont nous vivons et travaillons dans les bâtiments qui jouent un rôle dans notre vie quotidienne. Nous pouvons réduire les besoins de chauffage en améliorant la manière dont nous isolons les bâtiments et dont nous considérons les réseaux de chauffage et les sources de chaleur renouvelable telles que les pompes à chaleur.

Les pompes à chaleur offrent une solution de chauffage durable de premier plan

Il y a un changement de vision radical que nous ne pouvons ignorer. Dans toute l’Europe, l’évolution vers une suppression progressive du chauffage à combustible fossile s’accélère. Plusieurs pays prennent déjà des mesures proactives, en instaurant une interdiction de l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage ou en avançant les dates d’application d’interdictions prévues précédemment. Ces formidables changements mettent en évidence l’importance que vont prendre les pompes à chaleur en tant que solution de chauffage durable de premier plan pour les habitations.

Article mis à jour le :

24 novembre 2025

 

Article écrit par :

Finn Agency