Skip to main content

Warmtepompen worden almaar populairder. Logisch, want ze zijn een zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele verwarmingsketel of aardgasaansluiting. Maar hoe werkt een warmtepomp precies? Dat leggen we je uit op deze pagina.

Alles wat je ooit hebt willen weten over warmtepompen: van hoe ze werken tot hoe ze je woning comfortabel maken. We leiden je doorheen alle opties, van lucht-warmtepompen tot geothermische warmtepompen, zodat je met een gerust hart de juiste optie voor jou kiest.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt gratis energie uit de natuur. Zo zorgt ze voor milieuvriendelijke warmte. Afhankelijk van het type warmtepomp, haalt de installatie energie uit de lucht, de bodem en zetten die om in warmte. Dit werkt dankzij de zogenaamde koelcyclus.

In de koelcyclus wordt warmte van een energiebron - zoals lucht of water - via een koelvloeistof naar de woning getransporteerd. Dit koelmiddel circuleert door een verdamperbatterij en verdampt tot gas, dat op zijn beurt wordt 'samengeperst' door de compressor om de temperatuur verder te verhogen en die warmte af te geven aan de condensor zijde. De compressor verbruikt hiervoor een beetje elektriciteit. Hierdoor wordt het watercircuit in de warmtepomp opgewarmd. Dit watercircuit loopt door de waterleidingen in de woning om bijvoorbeeld radiatoren te verwarmen en sanitair warm water te leveren in de badkamer en de keuken

Je kunt de werking van een warmtepomp het best vergelijken met die van een koelkast. Bij koelkasten wordt er warmte onttrokken aan voedingswaren, waarna die vrijgegeven wordt aan de omgeving. Warmtepompen onttrekken warmte aan de omgeving en geven die af aan een warmteafgiftesysteem, zoals radiatoren, ventilo-convectoren of vloerverwarming.

Warmtepompen werken zelf op elektriciteit. In de regel haalt dit systeem tot drie kwart van zijn energie (gratis) uit de omgeving en heeft het daarnaast nog een kwart elektriciteit nodig.

Werkingsprincipe: de compressietechniek

De meeste warmtepompen werken op basis van de compressietechniek. Dat betekent dat de warmte uit de natuur gehaald wordt via een koelvloeistof of koelmiddel die de warmte transporteert. Die koelvloeistof bereikt al op lage temperatuur haar kookpunt en verdampt daarna.

Bij de werking onderscheiden we vier stappen:

  1. De koelvloeistof wordt naar een verdamper buiten de woning geleid. Door het temperatuurverschil neemt de vloeistof warmte op uit de omgeving. De koelvloeistof bereikt op lage druk haar kookpunt en verdampt.
  2. Een compressor perst deze damp samen, totdat die een hogere temperatuur bereikt dan de lucht of het water van de centrale verwarmingsinstallatie in de woning.
  3. Daarna komt de damp in de condensor terecht waar hij zijn warmte afgeeft aan de verwarmingsinstallatie.
  4. Het ontspanningsventiel verlaagt vervolgens de druk, zodat de damp weer afkoelt. De damp condenseert opnieuw tot een vloeistof. De kringloop kan nu opnieuw beginnen

Bepaalde warmtepompen kunnen behalve verwarmen ook koelen. De werking van de installatie keert dan om: er wordt warmte uit de woning onttrokken en buiten afgegeven.

Hoe werkt een warmtepomp met vloerverwarming?

Een warmtepomp met vloerverwarming onttrekt warmte aan de omgeving (afhankelijk van het type: de lucht, de aardbodem of het grondwater) en geeft die vervolgens af aan het water in kunststofleidingen die in de vloer zijn ingewerkt. Het vloeroppervlak geeft de warmte heel gelijkmatig af via straling. Deze stralingswarmte voelt bijzonder aangenaam en comfortabel aan.

Hoe werkt een warmtepomp in de winter?

Zelfs met temperaturen onder het vriespunt bevatten de buitenlucht, de aardbodem en het grondwater nog altijd thermische energie. Een warmtepomp kan deze energie onttrekken, omdat het koudemiddel in deze installatie kookt en verdampt op heel lage temperaturen. Deze vloeistof is dus altijd kouder dan de omgevingslucht, de aardbodem of het grondwater. Zo kan een warmtepomp toch werken in de winter. Wel heeft de koude een invloed op het rendement van de warmtepomp. Zeker bij een warmtepomp die energie onttrekt aan de buitenlucht, ligt dat een stuk lager dan wanneer het warmer is.