Quelle est la différence entre un climatiseur et une pompe à chaleur ?
Il existe heureusement des solutions pour refroidir votre logement à une température intérieure agréable, mais quel système utiliser : un climatiseur ou une pompe à chaleur ? Ou s’agit-il en réalité de deux systèmes identiques ? Nous vous expliquons la différence dans cet article.
En quoi la pompe à chaleur diffère-t-elle du climatiseur ?
Le climatiseur est en réalité une sorte de pompe à chaleur que l’on appelle plus précisément « pompe à chaleur air-air ». Non seulement son système est capable de refroidir votre logement, mais vous pouvez aussi l’utiliser en guise de chauffage. D’autres types de pompes à chaleur ne sont bien évidemment pas à exclure, mais la plupart d’entre elles servent à chauffer l’habitat. Les pompes à chaleur qui prennent aussi bien la forme d’un système de refroidissement que de chauffage s’inscrivent à juste titre dans la catégorie des pompes à chaleur réversibles.
Refroidir sa maison avec une pompe à chaleur
La pompe à chaleur est un système efficace, économique et durable, qui offre une solution globale pour réguler le climat intérieur de votre maison. Ce dispositif vous permet à la fois de chauffer vos différentes pièces et de produire de l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur représente donc une alternative moderne à la chaudière traditionnelle.
Mais en plus de chauffer, la pompe à chaleur peut aussi refroidir votre logement. Grâce à elle, vous bénéficiez ainsi d’une température optimale tout au long de l’année. Son fonctionnement repose sur la technologie de la compression, à l’instar du réfrigérateur.
Refroidissement actif et passif
En fonction du type de pompe à chaleur, le système rafraîchit votre logement de façon active ou passive.
Dans le cas du refroidissement actif, le cycle de la pompe à chaleur est inversé. Pour chauffer, le système puise de l’énergie thermique dans son environnement (dans l’air, les eaux souterraines ou le sol) et la restitue à votre logement ; pour refroidir, la pompe extrait la chaleur de votre logement et la rejette dans l’environnement. L’eau qui circule dans les canalisations est ainsi refroidie, plutôt que chauffée, par l’installation. Le refroidissement actif est proposé en option pour les pompes à chaleur air-eau de Daikin. Une pompe à chaleur qui peut aussi servir de système de refroidissement s’appelle une pompe à chaleur réversible.
Le refroidissement passif, quant à lui, est possible avec les pompes à chaleur eau-eau et les pompes à chaleur sol-eau (également appelées pompes à chaleur géothermiques). Ces systèmes utilisent la fraîcheur du sol ou des eaux souterraines pour refroidir l’eau dans leurs canalisations. C’est aussi par le biais de cette eau que la chaleur de votre logement est restituée à l’environnement. Le refroidissement passif est un peu plus écoénergétique que le principe actif, car il n’utilise pas le compresseur de la pompe à chaleur. Toutefois, le refroidissement passif n’est pas en mesure de vous garantir la puissance et le confort nécessaire étant donné que la température source augmente à nouveau au fil du temps. Enfin, notez que le refroidissement passif n’est pas possible avec les pompes à chaleur Daikin.
La climatisation « classique »
La plupart des gens n’associent pas spontanément la climatisation aux solutions que nous venons de décrire. Celles-ci recourent en effet à un dispositif d’émission (comme le chauffage au sol) pour refroidir la maison. Le principe de la climatisation classique, telle que vous la connaissez peut-être au bureau, repose quant à lui sur le déplacement d’air : le système assure un apport d’air frais, qui est ensuite diffusé au sein de la pièce.
Comme nous l’avons dit précédemment, le système de climatisation classique est en réalité une pompes à chaleur air-air. Pour chauffer, il puise de la chaleur dans l’air par le biais d’une unité extérieure. Celle-ci est reliée à une ou plusieurs unités intérieures, qui soufflent l’air chaud dans la pièce. Ces unités intérieures se présentent sous diverses formes. Il existe ainsi des unités murales, des consoles et des unités de type plafonnier.
Pour le refroidissement (la fonction de la climatisation), le cycle de la pompe à chaleur air-air est inversé : la pompe à chaleur transfère la chaleur de la pièce vers l’extérieur et le fluide frigorigène (ou réfrigérant) circule en sens inverse dans le circuit. L’évaporateur fait à présent office de condenseur, qui libère la chaleur de la maison dans l’air environnant. Ainsi, la pompe à chaleur air-air garantit, elle aussi, une température parfaite à à chaque saison.
Installer un climatiseur chez vous
Vous souhaitez un climatiseur efficace pour passer les mois chauds de l'été ?
Publié le :
17 mai 2022