Explication du chauffage aérothermique
Le principe de fonctionnement et la praticité de la technologie de pompe à chaleur aérothermique
Qu’est-ce qu'une pompe à chaleur aérothermique ?
Une pompe à chaleur aérothermique est un système de chauffage et de rafraîchissement qui extrait l’énergie thermique de l’air extérieur et la transfère à l’intérieur pour assurer le confort tout au long de l'année. Au lieu de brûler des combustibles pour générer de la chaleur, elle utilise l’électricité pour déplacer la chaleur existante d’un endroit à un autre.
Les pompes à chaleur aérothermiques peuvent assurer le chauffage en hiver et, en option, le rafraîchissement en été avec un système unique durable. Comme elles fonctionnent en utilisant l’air extérieur renouvelable au lieu de combustibles fossiles, elles sont considérées comme une alternative bas carbone aux chaudières gaz, mazout ou à GPL traditionnelles.
Même l’air froid contient de l’énergie thermique utilisable. L’énergie thermique est simplement l’énergie stockée dans les particules en mouvement – plus leur mouvement est rapide, plus elles se réchauffent. En capturant et en concentrant cette énergie, une pompe à chaleur aérothermique peut chauffer avec efficacité votre logement, même quand les températures extérieures sont basses.
Alors que les ménages européens subissent une hausse des coûts énergétiques et des pressions croissantes liées au climat, un plus grand nombre de propriétaires font installer des pompes à chaleur aérothermiques pour un confort fiable tout au long de l'année. Les systèmes de chauffage central traditionnels qui brûlent des combustibles fossiles peuvent être des systèmes à forte intensité de carbone à la fois coûteux et inefficaces. Dans beaucoup de cas, le remplacement ou la modernisation d’un système avec une pompe à chaleur aérothermique permet d’améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions.
Que vous vouliez remplacer votre système de chauffage, réduire votre consommation d’énergie ou maintenir un climat intérieur confortable en hiver et en été, vous devez d’abord comprendre le fonctionnement d’un système de chauffage aérothermique.
Comment fonctionnent les pompes à chaleur aérothermiques ?
Les pompes à chaleur aérothermiques fonctionnent en extrayant la chaleur de l’air extérieur, pour augmenter sa température par compression, et en transférant cette chaleur dans votre logement. Ce processus leur permet de fonctionner avec efficacité même par des températures négatives. Elles sont donc adaptées pour une utilisation tout au long de l’année.
Le principe de base est facile à comprendre avec cette analogie : quand vous gonflez un pneu de vélo, la valve chauffe à mesure que l’air se comprime. La compression augmente la température – c’est sur ce même principe que repose la technologie de pompe à chaleur.
Concrètement, le système fonctionne en trois étapes :
L’unité extérieure absorbe la chaleur dans l'air ambiant.
Un compresseur augmente la température de cette chaleur.
La chaleur est transférée à l’intérieur, soit sous forme d’air chaud (systèmes air-air), soit sous forme d’eau chauffée (systèmes air-eau).
Comme le système déplace la chaleur au lieu d’en générer par combustion, il peut fournir une quantité d’énergie thermique beaucoup plus importante que l’électricité qu’il consomme.
Si vous voulez une explication technique plus précise sur le cycle de réfrigération et les composants du système, lisez notre guide sur le fonctionnement des pompes à chaleur.
Types de pompes à chaleur aérothermiques
Il existe deux types de pompes à chaleur aérothermiques : air-air et air-eau.
Pompes à chaleur air-air
Les pompes à chaleur air-air sont également appelées climatiseurs. Elles assurent le chauffage en soufflant de l’air chaud dans votre habitation et peuvent aussi rafraîchir votre intérieur en inversant le processus.
Fonctionnement des pompes à chaleur air-air
Les systèmes air-air déplacent la chaleur entre l’air extérieur et l’air dans votre habitation. Une unité extérieure absorbe la chaleur, même en hiver, et un compresseur fait monter cette chaleur jusqu’à une température utilisable. À l’intérieur, un ventilateur souffle de l’air sur un serpentin chauffé pour distribuer la chaleur. En été, le cycle s'inverse, pour assurer la fonction de climatisation.
Pompes à chaleur air-eau
Les pompes à chaleur air-eau chauffent l’eau qui circule dans les radiateurs et le chauffage par le sol. Elles alimentent aussi vos robinets en eau chaude.
Fonctionnement des pompes à chaleur air-eau
Ces systèmes extraient la chaleur de l’air extérieur, mais la transfèrent dans l’eau et non dans l’air. L’eau chauffée alimente les radiateurs, le chauffage par le sol ou le ballon d’eau chaude sanitaire. Ils sont particulièrement efficaces avec les systèmes de chauffage à basse température tels que le chauffage par le sol et peuvent produire de l’eau chaude sanitaire (robinets, douche).
Quelle est l’efficacité des pompes à chaleur aérothermiques ?
Les systèmes air-air et air-eau utilisent de l’électricité, mais ils sont nettement plus efficaces que les chaudières traditionnelles. Leur efficacité est mesurée par le coefficient de performance saisonnier (SCOP). Les pompes à chaleur air-eau atteignent en général une valeur SCOP d’environ 4, ce qui signifie que quatre unités de chaleur sont générées pour chaque unité d’électricité utilisée. Même si la valeur SCOP diminue quand il fait plus froid, les pompes à chaleur fonctionnent bien tout au long de l’année et sont largement utilisées dans les climats froids comme en Scandinavie. Pour des performances optimales, les logements doivent être bien isolés et le système doit être de la bonne taille.
Coûts et avantages
Pompes à chaleur air-air
Les pompes à chaleur air-air (également appelées systèmes de climatisation) sont généralement moins coûteuses à installer que les systèmes air-eau, car elles ne doivent pas être intégrées à un circuit de chauffage à base d’eau.
Dans les bâtiments plus petits, les systèmes mono-split peuvent parfois être installés pour un coût compris entre 1 300 € - 3 500 €, selon la puissance du système et la complexité de l’installation.
Les coûts varient en fonction :
- De la puissance requise
- Du nombre d’unités intérieures
- De l’accessibilité de l’installation
En termes d’efficacité, les systèmes air-air peuvent atteindre des valeurs SCOP supérieures à 5 dans des conditions optimales, même si la plupart des modèles atteignent en moyenne une valeur de 3–4 selon la saison. Ils offrent un large choix de produits et tous les modèles peuvent assurer le rafraîchissement ainsi que le chauffage si nécessaire.
En surveillant la consommation d’énergie, les propriétaires peuvent déterminer le moment où le fonctionnement du système est le plus efficace par comparaison avec d’autres sources de chauffage.
Ces pompes à chaleur présentent une limite par rapport aux pompes à chaleur air-eau : un système d'eau chaude sanitaire séparé est généralement nécessaire. Cependant, certains fabricants proposent des configurations qui permettent le raccordement à un ballon d’eau chaude sanitaire. Il faut également de l’espace pour les unités intérieures, qu’elles soient fixées au mur ou au plafond.
Pompes à chaleur air-eau
Les pompes à chaleur air-eau sont conçues pour remplacer votre système de chauffage central entier. Parfois, il est possible d’utiliser vos radiateurs existants.
Les radiateurs traditionnels sont en général plus petits et conçus pour des températures de flux plus élevées, ce qui peut influer sur l’efficacité globale du système. Dans certains bâtiments, il peut être recommandé de remplacer les radiateurs pour optimiser les performances.
Le coût d’une installation typique est compris entre 8 460 € et 15 000 €, dépendant de la taille du bâtiment, du niveau d’isolation et des modifications à apporter au système.
Si l’installation est prévue pour une nouvelle construction ou une rénovation d’ampleur, l’intégration globale peut être plus simple et, par conséquent, la complexité de l’installation et les coûts associés peuvent diminuer.
Système air-air et système air-eau : différences principales
Caractéristique | Air-air | Air-eau |
Source de chauffage | Air chaud | Eau chauffée |
| Chauffage | Efficace | Très efficace (surtout avec le chauffage par le sol) |
| Rafraîchissement | Oui | Oui |
Eau chaude sanitaire | Dépend du fabricant | Oui |
Coût de l'installation | Moins élevé | Plus élevé |
Niveau de complexité de l’installation | Plus simple | Plus complexe (selon le système de distribution existant) |
Adéquation climatique | Climat doux à froid | Climat doux à très froid (avec la bonne unité) |
Avantages environnementaux des pompes à chaleur aérothermiques
Alors que les États européens fixent des objectifs plus stricts en matière de réduction des émissions de CO2, les technologies de chauffage à énergie renouvelable jouent désormais un rôle central dans la réalisation des objectifs « zéro carbone ». Les pompes à chaleur aérothermiques peuvent réduire les émissions de CO₂ des ménages de plus de 50 % par rapport aux chaudières gaz, grâce à l’utilisation de l’énergie ambiante renouvelable.
En utilisant l’air – une ressource naturelle en accès libre – et un minimum d’électricité, les systèmes aérothermiques diminuent considérablement notre dépendance aux combustibles fossiles. Beaucoup de ménages peuvent ainsi réduire les coûts de fonctionnement et contribuer de manière concrète aux objectifs climatiques nationaux.
Aspects à prendre en compte concernant l’installation et le fonctionnement
Installation des pompes à chaleur air-air
Les systèmes air-air sont généralement plus rapides et plus faciles à installer. En général, ils ne nécessitent qu’une unité extérieure et une ou de plusieurs unités de traitement de l’air intérieures, ce qui réduit au minimum les perturbations dans l’habitation. Comme le système chauffe et rafraîchit l’air directement, la tuyauterie ou le système de distribution du chauffage dans l’habitation ne nécessite aucune modification. Ainsi, les coûts d'installation tendent à être inférieurs à ceux des systèmes air-eau.
En termes d’efficacité, ils fonctionnent bien dans les climats doux à froids et assurent avec efficacité le chauffage et le rafraîchissement, mais leur efficacité en mode chauffage est en général légèrement inférieure à celle des systèmes air-eau bien conçus, surtout par temps très froid.
Installation des pompes à chaleur air-eau
Les systèmes air-eau impliquent une installation plus complexe parce qu’ils sont raccordés au système de chauffage à base d’eau du logement – les radiateurs, le chauffage par le sol ou les deux systèmes. Ils nécessitent généralement une unité extérieure et, en plus, un module hydraulique, un ballon d’eau chaude sanitaire et des composants pour la circulation. Par conséquent, les coûts d'installation sont généralement plus élevés.
Cependant, ils offrent une excellente efficacité opérationnelle globale, en particulier quand ils sont associés à des émetteurs à basse température tels que le chauffage par le sol. Ils sont bien adaptés aux climats plus froids et, en prime, ils produisent de l’eau chaude sanitaire, offrant ainsi une solution complète pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Chauffage aérothermique par rapport aux systèmes traditionnels
Au lieu de produire de brèves poussées de chaleur intense, les systèmes aérothermiques fournissent une chaleur constante à basse température sur de plus longues périodes, pour assurer un confort intérieur constant tout en utilisant globalement moins d’énergie. Ce sont donc des systèmes particulièrement bien adaptés aux habitations correctement isolées et équipées de radiateurs ou de systèmes modernes de chauffage par le sol.
Mais surtout, les pompes à chaleur aérothermiques éliminent les émissions directes de CO2 et réduisent considérablement la dépendance au gaz ou au mazout – un avantage de plus en plus décisif en raison de la fluctuation des prix de l’énergie et du durcissement des réglementations concernant les systèmes de chauffage à combustibles fossiles.
Même si leur installation nécessite un investissement initial, les pompes à chaleur sont une solution rentable compte tenu des économies d'énergie à long terme, des coûts d’entretien réduits et des primes potentielles de l’État. Alors que l’Europe opère une transition vers la neutralité carbone et supprime progressivement les nouvelles installations de chaudière gaz, l’installation d’un système aérothermique est un investissement durable qui profite aux propriétaires et à la planète.
Intégration intelligente : commandes et automatisation
Les pompes à chaleur modernes fonctionnent parfaitement avec les thermostats intelligents et les systèmes de programmation, ce qui permet aux propriétaires de surveiller et d’ajuster les températures à distance. Associées à des applications de suivi énergétique, elles fournissent des informations sur les tendances concernant la consommation, ce qui permet aux utilisateurs de régler avec précision le fonctionnement et d’économiser de l’énergie.
Les pompes à chaleur Daikin fonctionnent avec notre application Onecta qui peut, depuis tout lieu et à tout moment, contrôler et surveiller l’état de votre système de chauffage.
Configurations de systèmes de chauffage
Une pompe à chaleur air-air ne s’intègre pas aux radiateurs. Elle fonctionne en chauffant et en faisant circuler l’air directement dans une pièce, à l’instar d’un climatiseur qui fonctionne en sens inverse, et ne chauffe pas l’eau pour alimenter un système de chauffage central.
En revanche, les systèmes air-eau s’intègrent aux radiateurs, au chauffage par le sol. Grâce à cette flexibilité, ils sont particulièrement adaptés aux nouvelles constructions et aux bâtiments en rénovation, ce qui vous permet d’effectuer la transition vers le chauffage à énergie renouvelable à votre rythme.
Fonction de rafraîchissement en été
Étant donné que l’Europe connaît des étés plus chauds et des vagues de chaleur plus fréquentes, et que les habitations sont de mieux en mieux isolées, la fonction de rafraîchissement d'une pompe à chaleur aérothermique est de plus en plus utile. Le même système qui fournit de la chaleur en hiver peut fonctionner en mode inverse pour fournir de l’air ou de l’eau refroidie en été, offrant ainsi un rafraîchissement efficace, silencieux et fiable sans le coût et le bruit d’unités de climatisation mobiles.
Durée de vie et entretien d’une pompe à chaleur aérothermique
Les pompes à chaleur aérothermiques sont conçues pour la durabilité, car elles ont une durée de vie moyenne de 15-20 ans quand elles sont entretenues régulièrement. Leur conception efficace – avec peu de pièces mobiles et sans combustion – réduit l’usure et l’entretien par rapport aux chaudières traditionnelles.
Généralement, un seul entretien annuel est nécessaire pour contrôler les niveaux de réfrigérant, les filtres et les composants électriques. Entre deux entretiens, il suffit de quelques gestes simples comme l’enlèvement des débris autour de l’unité extérieure et le nettoyage des bouches d’aération pour maintenir le bon fonctionnement tout au long de l’année. L’ajustement des réglages du système au fil des saisons optimise également l’efficacité.
Grâce à la longue durée de vie combinée à l’entretien facile et la surveillance intelligente, les pompes à chaleur aérothermiques sont une solution fiable pour assurer avec efficacité le confort d'une habitation.
Intégration de la production d’eau chaude
Toutes les pompes à chaleur air-eau peuvent produire de l’eau chaude sanitaire, offrant une solution résidentielle complète pour le chauffage, le rafraîchissement et les besoins quotidiens. En capturant la chaleur dans l’air, elles chauffent efficacement l’eau que vous utilisez sous la douche et prélevez au robinet, tout en maintenant une consommation d’énergie faible.
Cette flexibilité fait des pompes à chaleur aérothermiques une option pratique et durable pour le confort tout au long de l'année et la réduction des émissions de CO2.
Aide de l’État et réglementations publiques
Partout en Europe, les États promeuvent les systèmes de chauffage à faible impact carbone par le biais des réglementations et du financement. Grâce aux mesures incitatives comme les subventions pour l’installation, aux réductions de TVA et aux normes relatives aux bâtiments à zéro émission nette, les propriétaires peuvent renoncer plus facilement aux systèmes à combustibles fossiles.
Préoccupations courantes concernant les pompes à chaleur aérothermiques
Préoccupation : « est-ce que les pompes à chaleur fonctionnent par temps très froid ? »
Explication : oui. Les pompes à chaleur aérothermiques modernes extraient la chaleur même à -28 °C et sont conçues spécifiquement pour les hivers européens.
Préoccupation : « est-ce que les pompes à chaleur conviennent uniquement aux bâtiments résidentiels ? »
Explication : non. Les systèmes aérothermiques sont très évolutifs et peuvent être utilisés dans les appartements, les maisons individuelles, les bâtiments commerciaux et même dans les applications industrielles.
Préoccupation : « l’entretien est-il coûteux ? »
Explication : dans la plupart des cas, les pompes à chaleur nécessitent peu d’entretien et l’entretien est généralement moins coûteux que celui d’une chaudière traditionnelle.
Choisir la bonne pompe à chaleur
Quand vous choisissez une pompe à chaleur, il faut tenir compte notamment des facteurs clés suivants :
- Efficacité saisonnière (SCOP)
- Niveau sonore
- Sélection de la bonne taille
1. Efficacité saisonnière (SCOP)
Le coefficient de performance saisonnier (SCOP) mesure l’efficacité d’une pompe à chaleur sur une saison de chauffage entière. Plus la valeur SCOP est élevée, moins il faut d’électricité pour produire la même quantité de chaleur – cela se traduit par une réduction des factures d’énergie et des émissions de CO2.
Par exemple, la pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H est classée A+++ pour le chauffage d’ambiance avec des températures d’eau en sortie de 35 °C et 55 °C. Elle fonctionne aussi de manière fiable à des températures extérieures atteignant -28 °C, démontrant d’excellentes performances en climat froid et une haute efficacité saisonnière.
2. Niveau sonore
Le bruit est un problème concret, surtout dans les environnements résidentiels. Les pompes à chaleur aérothermiques modernes sont conçues dans l’optique d’une optimisation sonore.
Par exemple, la pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H comporte une unité extérieure ayant un niveau sonore de seulement 28 dBA à 3 mètres. Elle est donc adaptée même pour les quartiers sensibles au bruit.
3. Sélection de la bonne taille
Il est également essentiel que la pompe à chaleur choisie soit de la bonne taille. Une unité trop petite ne répondra pas à vos besoins de chauffage au plus fort de l’hiver, tandis qu’une unité trop grande effectuera des cycles inefficaces et vous coûtera de l’argent.
En résumé, optez pour un système ayant une valeur SCOP élevée, un fonctionnement silencieux et une taille adaptée à votre logement. En choisissant un système de qualité, vous avez l’assurance que ces caractéristiques ne sont pas uniquement théoriques – elles sont intégrées dans de vrais systèmes commercialisables.
Remplacer une chaudière gaz
La transition d'une chaudière gaz vers une pompe à chaleur aérothermique implique plusieurs étapes clés :
- Désinstallation et évacuation sûre de l’ancien système
- Évaluation de l’isolation du logement
- Mise aux normes du câblage ou des gaines pour garantir la compatibilité
Un ingénieur certifié s’occupe de la sélection de la taille adéquate et de l’installation de la nouvelle unité extérieure. Cette modernisation réduit les émissions de CO2 et permet d’adapter durablement votre logement dans la perspective de la disparition progressive du chauffage à combustible fossile.
Une pompe à chaleur aérothermique est-elle adaptée dans votre cas ?
Les pompes à chaleur aérothermiques représentent une solution pratique tournée vers l’avenir pour le confort domestique moderne. En combinant la haute efficacité, le chauffage et le rafraîchissement tout au long de l’année, et l’importante réduction des émissions de CO2, elles permettent de faire face à la hausse des coûts énergétiques et aux responsabilités en matière environnementale.
Avec l’amélioration de la technologie, les politiques publiques de soutien et les performances avérées même dans les climats froids, les pompes à chaleur aérothermiques ne sont plus des produits de niche – c’est un choix durable et intelligent pour des logements prêts pour l’avenir.
Les principaux points à retenir
- Les pompes à chaleur aérothermiques assurent le chauffage, le rafraîchissement et – dans les systèmes air-eau – la production d'eau chaude avec une seule unité intégrée.
- Les pompes à chaleur aérothermiques fonctionnent avec efficacité, même dans les climats froids.
- Les systèmes air-air sont moins coûteux et plus faciles à installer ; les systèmes air-eau remplacent le chauffage central.
- La sélection d’une taille adéquate et une bonne isolation sont essentielles pour garantir les performances.
- La longue durée de vie et l’entretien réduit améliorent la valeur à long terme.