Skip to main content

Doe een slimme investering: installeer een warmtepompsysteem als je een nieuwe woning bouwt

Nu woningeigenaren afstappen van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen, met name in nieuwbouw, worden warmtepompen een steeds populairdere keuze. Ze hebben minder nadelige gevolgen voor het milieu, ze zijn duurzamer en bovendien voordeliger. Dit is wat je moet weten als je overweegt een warmtepomp te installeren voor je nieuwbouwwoning.

Warmtepompen zijn kostenbesparend en weinig belastend voor het milieu. Ze zijn een veelzijdige oplossing voor verwarmen, koelen en de voorziening van sanitair warm water. De warmte wordt overgedragen aan verwarmingselementen, zoals radiatoren en vloerverwarming, om ervoor te zorgen dat de temperatuur in je woning aan jouw wensen voldoet.

Er zijn verschillende typen warmtepompen, geschikt voor alle soorten huizen. Hiertoe behoren lucht-lucht (meestal airconditioners genoemd), lucht-water en geothermische modellen. In nieuwbouwwoningen is de ideale warmtepomp een lucht-water lagetemperatuurwarmtepomp.

Wat zijn lucht-waterwarmtepompen en geothermische warmtepompen?

Lucht-waterwarmtepompen maken gebruik van de buitentemperatuur om warmte te onttrekken. Dit zijn de meest voorkomende warmtepompen, geschikt voor gebruik in alle soorten huizen: vrijstaand, rijhuizen en appartementen. Er is een beetje elektriciteit nodig, maar slechts ongeveer 25% van de totale gebruikte energie.

Geothermische warmtepompen gebruiken een in de bodem ingegraven systeem om warmte te onttrekken. Dit maakt ze geschikt voor huizen met de beschikbare grondoppervlakte voor een bodem- of boorgatinstallatie. Ook hier is een beetje elektriciteit vereist.

Lees onze blog voor meer informatie over het verschil tussen lucht-waterwarmtepompen en geothermische warmtepompen.

Wat zijn de voordelen van het installeren van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning?

Als flexibele oplossing voor verwarming, koeling en sanitair warm water zijn warmtepompen bij uitstek geschikt voor een nieuwbouwwoning waar je kunt kiezen welke verwarmingselementen je wilt gebruiken, zoals vloerverwarming, convectoren of radiatoren. Al je woonwensen zijn gedekt met slechts één systeem.

Een warmtepomp voorziet je ook van sanitair warm water. Een binnenopstelling waarin een boiler voor sanitair warm water is geïntegreerd, is standaard. Je kunt warmtepompen combineren met aanvullende warmtebronnen, zoals warmteaccumulatoren en zonnepanelen voor de productie van sanitair warm water. Hierdoor krijg je nog meer rendement. Omdat warmtepompen voornamelijk duurzame energie gebruiken, kunnen ze je energierekening verlagen, en de installatie van een warmtepomp kan de waarde van je woning verhogen.

Hoewel ze minimaal onderhoud nodig hebben, hebben warmtepompen wel het juiste onderhoud nodig om hun levensduur te verlengen.

Naast al hun andere voordelen is een van de grootste voordelen van warmtepompen dat ze flexibiliteit bieden in vorm, grootte en regeling. Door te kiezen voor een warmtepomp ben je er zeker van dat je woning het hele jaar door energiezuinig, duurzaam en comfortabel is.

Wil je energie besparen met een warmtepomp voor je nieuwbouwwoning? Dan ben je bij Daikin aan het juiste adres.

Artikel gepublished op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency