Skip to main content

Welke soorten warmtepompen zijn er?

Naargelang de warmtebron en het gebruikte warmte-afgiftesysteem onderscheiden we vier types warmtepompen:

  1. Lucht-luchtwarmtepompen

  2. Lucht-waterwarmtepompen

  3. Geothermische warmtepompen of grond-waterwarmtepompen

  4. Water-waterwarmtepompen

Bij de lucht-waterwarmtepompen maken we nog een onderscheid tussen lagetemperatuurwarmtepompen en hogetemperatuurwarmtepompen. 

Meer over al deze types warmtepompen lees je in onze blog over de verschillende soorten warmtepompen.

 

Gerelateerde vragen & antwoorden

  • Welke warmtepomp kiezen ?

    Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Welke warmtepomp het meest geschikt is voor jouw situatie, hangt af van verschillende factoren. Wij maakten een overzicht van alles waarop je moet letten als je een warmtepomp kiest.
  • Hoeveel verbruikt een warmtepomp?

    Het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp hangt vooral af van het vermogen van de compressor, externe factoren mee, zoals je warmtebehoefte.
  • Hoe werkt een warmtepomp?

    De meeste warmtepompen werken op basis van de compressietechniek. Dat betekent dat de warmte uit de natuur gehaald wordt via een koelvloeistof die de warmte transporteert.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !