Skip to main content

Bank Nagelmackers

Namen, België

Een ideale oplossing voor kleine commerciële toepassingen

Aan het begin van dit jaar heeft Daikin het unieke VRV i-concept gelanceerd, namelijk een luchtgekoelde VRV-warmtepomp die volledig in een gebouw kan worden geïntegreerd. Dit is een ideale oplossing voor kleine commerciële toepassingen, zoals een bankkantoor of winkel die in het stadscentrum zijn gevestigd. Op deze locaties is het soms moeilijk om een buitenunit te plaatsen. Ondertussen zijn we zes maanden verder en werden de eerste units geïnstalleerd. Geert Demarie (teamleider bij Engie Cofely) was de eerste die VRV-i liet installeren, in een bankkantoor van Bank Nagelmackers te Namen, en deelt zijn ervaring met Lieven Verstaen (productmanager bij Daikin Belux).

Welke HVAC-technologieën werden door Engie Cofely gebruikt voor bankkantoren en kleine winkels?

Geert Demarie: “Engie Cofely is een gevestigde leider in integraal facilitymanagement, die technische oplossingen voor openbare en particuliere gebouwen in de industrie, op luchthavens en in datacenters aanbiedt. Het bedrijf maakt voornamelijk gebruik van directe expansietechnologie: In functie van de omvang van de toepassing, wordt er gekozen voor split, multi-split of VRV-units. Een typische moeilijkheid met dit type van toepassing is dat alles op straatniveau moet worden geïnstalleerd. De buitenunit kan, in dat geval, niet op het dak worden geïnstalleerd. Daarom is het nuttig om over apparatuur te beschikken die overweg kan met lange leidingen, zodat men een geschikte plaats kan vinden."

Waar waren de eisen van Bank Nagelmackers?

Geert Demarie: “We konden geen standaard buitenunit installeren, omdat de apparatuur niet zichtbaar mocht zijn. De enige mogelijk was om een VRV-warmtepomp in de garage te installeren. Daarnaast was het ook niet mogelijk om parkeer- of circulatieruimte te gebruiken. De enige oplossing was om de apparatuur aan het plafond te hangen, zodat het verkeer niet zou worden gehinderd.”

Wat waren de moeilijkheden en uitdagingen van dit project?

Geert Demarie: “We mochten de structuur van het gebouw niet aanraken. Door de vele steunbalken was de installatie van de binnenunits en ventilatie niet altijd vanzelfsprekend. De buitenunit moest op een semipublieke locatie worden geïnstalleerd, zonder enige hinderen te veroorzaken of vloeroppervlak in te nemen. Vervolgens kwamen we tot een akkoord gekomen met de bedrijfsjurist en kregen we de toelating om een VRV i-systeem in de ondergrondse garages en fietsenstalling te installeren.

Welke binnenunits werden er geïnstalleerd en wat was de precieze reden voor dit?

Geert Demarie: “Waar mogelijk hebben we compacte cassettes gebruikt, aangezien deze gemakkelijk in het plafond kunnen worden geïnstalleerd... Men moet niet vergeten dat bepaalde ruimtes een zeer beperkte totale hoogte hebben: In dergelijk geval hebben we voor een wandmodel gekozen. In het plafond van de ontvangstruimte werd een roundflow cassette geïnstalleerd, die een optimale luchtverdeling garandeert. In het auditorium van Bank Nagelmackers, waar meetings met een officieel karakter worden gehouden, werd een inbouw satellietmodel geïnstalleerd, waardoor de visuele impact tot een minimum kon worden beperkt.

Hoe verliep de opstart?

Geert Demarie: “De opstart duurde een halve dag en verliep zeer vlot, ondanks het feit dat dit een compleet nieuw systeem is.

Waarom werd voor Daikin gekozen?

Geert Demarie: “Daikin was de enige die ons een technische oplossing kon bieden, dankzij het nieuwe i-concept (onzichtbaar) VRV-systeem. Bovendien werken we al lang samen met Daikin en we hebben een uitstekende ervaring met de kwaliteit van de producten, en vooral met de klantenservice. Bovendien is de beschikbaarheid van wisseldelen een enorm pluspunt. Normaal gesproken krijgen we de onderdelen de dag na het plaatsen van onze bestelling, maar soms is levering op dezelfde dag ook mogelijk voor dringende gevallen."

Wat is de ervaring met deze installatie tot nu toe?

Geert Demarie: “De klant is zeer tevreden, en dat is het belangrijkste voor ons.”

VRV-i: De eerste echt onzichtbare VRV

De VRV IV-i-serie biedt een unieke oplossing, voor die situaties waarin een volledig onzichtbaar VRV-systeem nodig is. Het systeem wordt volledig binnenshuis geïnstalleerd en onttrekt warmte aan de buitenlucht via roosters die in de gevel van het gebouw zijn geïnstalleerd.

De VRV-i warmtepomp bestaat uit een aparte compressormodule en een warmtewisselaar. De compacte compressormodule kan worden afgedekt en eenvoudig op de vloer, in een berging, in een technische ruimte of in een keuken worden geïnstalleerd. De warmtewisselaar kan in een plafond worden gemonteerd. Hiermee wordt de warmtepomp geheel aan het zicht onttrokken en bezet dus geen duur commercieel vloeroppervlak.

 

Een voordelige oplossing

Zelfs wanneer het mogelijk is om een buitenunit te installeren, zijn er een voldoende voorbeelden waar een binnenunit een betere oplossing is, zoals in gebouwen met een mix van commerciële en residentiële ruimten. Er is geen visuele hinder en aangezien de units binnenshuis zijn geïnstalleerd, is er een dure geluidsisolatie nodig. Een kraan is evenmin nodig voor de installatie, omdat de unit in twee delen wordt geleverd.Deze lichte componenten kunnen door twee personen worden geïnstalleerd.

Dankzij de kortere lengtes van de leidingen van de binnenunits kost de installatie van koelleidingen ook een stuk minder. Een installatie kan ook aan de gevel of aan de achterzijde van het gebouw worden uitgevoerd, aangezien de de inverter ventilator van de warmtewisselaar het mogelijk maakt om de ESP-druk aan te passen aan de lengte van de buizen.

 

Oplossing in een notedop

Onze VRV IV i-reeks is in twee delen onderverdeeld en is zeer flexibel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de lichte warmtewisselaarunit (1) in uw vals plafond en installeer de compacte compressorunit (2) in de achterkamer van een kantoor, een opslagruimte of een keuken. Vermijd installaties op daken en in steegjes, zonder kostbare commerciële ruimte op te offeren.

Learn more

Andere referenties

  • Action reclaimed refrigerant allocation

    Action intensifies its partnership with Daikin for this new ground breaking project: reclaiming refrigerant from its refurbished stores and reusing it.
  • C&A

    Looking to renovate its entire HVAC system, the CA store wanted to achieve year-round comfort in the most cost-effective and efficient way.
  • Claerhout Office

    Advertising agency Claerhout Communication House opted for our VRV IV total solution for their new open landscape office building which provides office space for 45 employees and a conference room for 150 guests.
  • Coral betting office

    Discover how our auto-cleaning roundflow cassettes achieved 50 more energy savings for Coral betting offices.
  • Crédit Agricole

    Known as "the green bank" due to its agricultural history, Crédit Agricole wanted an energy efficient and low maintenance air conditioning solution for one of its branches.
  • Holcim cement plant

    The Holcim cement plant relies on state-of-the-art technology to achieve its ambitious environmental and energy-efficiency goals.
  • Immogra

    Daikin’s VRV IV system delivers modern aesthetics with invisible integration of HVAC.
  • K-Way

    When high-end clothing retailer K-Way opened a new store in Covet Garden, London, we worked with nation-wide D1 contractor Royale to devise and install the perfect energy-efficient solution for the property.
  • Naturkost Brinkman

    Organic specialist retailer Naturkost Brinkman uses Daikin retail refrigeration to deliver improved energy efficiency and in-store comfort.
  • Hotel Santos Porta Fira

    The Santos Group, the organisation in charge of building Porta Fira, selected Daikin as a trusted partner to deliver a unique, reliable and energy-efficient climate control system for the building.
  • Prezzemolo Vitale - Palermo

    For the new Prezzemolo Vitale store in the historical centre of Palermo, a system was installed consisting of Daikin Zeas and VRV units.
  • Radisson Blu and Proximus

    The new Radisson Blue hotel in Bruges is located near Bruges station, an area which has seen extensive redevelopment over the past few years. Built by Belgian property developer Group GL, the impressive new tower complex houses not only the new hotel but also a 6,000 square metre area of office space, currently occupied by GL tenant Proximus.
  • The Bloomsbury Hotel

    The VRVIII Heat Recovery System from Daikin was selected for its supremely low energy consumption and ability to off er massive savings in comparison with similar systems
  • Van der Valk Hotel

    From the lobby to the guest rooms to the kitchen, every space in the Van der Valk Hotel has its own unique climate needs. Our goal was to develop an integrated system to meet the needs of each of these locations and lower the total environmental impact of the system.
  • Venetian Arsenal

    An innovative climate control system that taps into the natural energy of the Venetian Lagoon is delivering high levels of comfort and energy efficiencies while preserving an historic industrial building in the heart of Venice.
  • ACTION

    As a discount retailer, cost has been a major factor in the choice of HVAC systems for Action, who sought an HVAC supplier that could also give HVAC design and support and offer local coordination in each expansion country.
  • Biocoop

    Daikin completes the installation and commissioning of the first transcritical CO2 refrigeration solution on the French market at a meat processing laboratory in the Dordogne.
  • City Centre Hotel

    Chiller change boosts comfort at central London hotel.
  • Courtyard Hotel Paris

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crystal Tower

    To help Crystal Tower maximise its energy efficiency, we planned to combine the power of air-cooled VRV, water-cooled VRV and chillers to deliver an all-in-one climate control solution.
  • Ibis Budget Hotel, Ghent

    In March 2018, the new IBIS budget hotel opened its doors at the Dampoort in Ghent, offering guests outstanding comfort in a modern attractive setting. For the building owner Viktor De Maertelaere, investment in an energy efficient and reliable climate control system was key to the budget hotel concept.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • Leon's restaurant

    M&E contractor, Synecore, installed its first ‘invisible’ HVAC system, the Daikin VRV IV i-Series at Leon Restaurant, central London, to overcome tight space restrictions and achieve maximum climate control efficiency.
  • Pomme d'Or Hotel

    Air conditioning has become the norm in most new and refurbished hotels. Today’s systems keep guests cool during summer – and additionally provide cost-efficient heating during winter periods. Daikin heat pumps use renewable energy to do this, cutting hotel operating costs. And there’s also a positive impact on indoor aesthetics.
  • The Post Hotel

    As climate control specialists, we chose our VRV system for the Post Hotel Ghent for its combination of energy-efficient technology and ability to provide more comfort.
  • Samrya 44

    With 44 floors of elegantly-designed luxury suites, Samrya 44 adheres only to the highest standards in construction and HVAC.
  • Sportisimo

    For this project, we chose to install an outdoor system that connects to a variety of indoor and ventilation units strategically placed in the shop.
  • Torre Serenissima

    Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.
  • Velocity office building

    Sustainability is at the forefront of Velocity's design. Each element of the design has been carefully considered to ensure an EPC rating of "B" and an "Excellent" BREEAM rating has been achieved.
  • VMD business centre

    A VRV IV system is providing all the heating and cooling for VMD Tower B, a 25-storey office building in Zagreb, helping it to meet the highest levels of efficiency and lowering energy consumption.
  • Sound enclosure case study in Flassy

    The acoustic effectiveness of Daikin’s new Sound Enclosure for its Sky Air and VRV 5 outdoor units has been validated by field trials undertaken at a residential installation in Burgundy, France, showing significant sound reductions equal to and even exceeding factory test room values.
  • Supplying a temperature control solution for a railway control system

    Daikin has recently supplied a total solution to maintain temperature in the train switching system control room of a French intercity high-speed rail service.
  • VRV 5 decarbonises Lincoln University

    The University of Lincoln is setting new standards in sustainable building management with the installation of a new R32-based VRV5 Heat Recovery heat pump, underlining the university’s commitment to environmental improvement and a significant move towards its net zero targets.
  • Las Arenas

    When it came to upgrading existing VRV systems to reduce maintenance costs and further improve comfort control, choosing a replacement solution with lower CO2 footprint was top of the agenda.
  • Supplying a complete HVAC system for an office building

    Daikin has recently supplied a complete solution for an office building of a Dutch company in the flower import/export business.
  • Providing a cooling solution for an office building in the UAE

    Daikin recently supplied four chillers for the Headquarters of the Emirates police force, in the UAE. The chillers will be used to provide cooling through air handling units through the large building and ensure the maximum level of comfort for occupants.
  • Supplying a hospital with an efficient, reliable, and compact solution

    Daikin recently supplied a chiller for a big hospital in Oman. The hospital’s capacity was extended with the opening of a new wing, which required the HVAC system to be integrated with a new chiller to meet the greater cooling needs of the building. For this project, it was essential to find a reliable solution with advanced technology that could perfectly meet the needs of the facility.
  • Providing cooling for the High-Luminosity LHC project at CERN

    Daikin recently supplied 8 water-cooled chiller units to CERN to provide cooling for the High-Luminosity LHC (Large Hadron Collider) project. The High-Luminosity LHC project aims to boost the performance of the LHC to increase the potential for discoveries after 2029. The goal of the project is to increase the integrated luminosity by a factor of 10 beyond the LHC’s design value. That will allow the gathering of a higher quantity of data and observations of rare processes as the increase in luminosity will make the LHC more powerful.
  • Caleido Tower, Madrid

    The Caleido Tower, also known as the Fifth Tower, is situated in the business district of Paseo de la Castellana in Madrid.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !