Passer au contenu principal

Concession BMW Meerschman

Alost, BE

BMW et Daikin, deux marques renommées qui font la part belle au confort, à l’écoresponsabilité et à la qualité de l’expérience

Une solution HVAC Daikin complète pour un garage BMW moderne situé à Alost

BMW compte désormais une concession supplémentaire, et pas n'importe laquelle ! À Erembodegem, près d’Alost, l’imposant garage BMW Meerschman a ouvert ses portes à la mi-avril. L’infrastructure moderne du bâtiment, signé Willy Naessens Industribouw, attire immédiatement le regard : il est non seulement esthétique, mais aussi écologique et adapté à l’avenir. Et bien sûr, il met le client à l’honneur ! Une attention toute particulière a été accordée à la qualité du traitement de l’air, raison pour laquelle BWM a spécialement fait appel à l’expertise de Daikin.

Stratégiquement située à proximité des axes majeurs, cette concession BMW deviendra le nouveau pôle de la Flandre-Orientale et Occidentale. Avec ses 2700 m² de showroom et d’espaces de bureaux, un atelier ultramoderne comprenant pas moins de 25 postes de travail et des ponts élévateurs spéciaux pour les voitures électriques, ainsi qu'un vaste parking souterrain, le bâtiment a tout pour plaire, tant aux clients qu’aux collaborateurs.

Une solution complète HVAC moderne

Pour sa nouvelle enseigne, la concession BMW-MINI Meerschman, une entreprise familiale possédant aussi des succursales à Ninove et à Zottegem, s'est mise à la recherche d'une solution globale de climatisation, qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et qui résiste à l'épreuve du temps. Un défi de taille, puisque les différents types de pièces du bâtiment bénéficient chacun d'une approche spécifique, tout en étant intégrés à l’ensemble du concept.

Un projet fait pour Daikin, en somme. C’est également la conclusion de Danny Meerschman, CEO de BMW Meerschman SA, qui a vu en Daikin un partenaire ayant énormément d’expertise technique et étant capable d'offrir une solution complète fiable et de qualité. Sans compter que Daikin est connu pour son excellent service après-vente.

 

 

Des directives écologiques ont été imposées par le client, une initiative largement encouragée par Daikin. C’est donc la solution VRV Loop avec réfrigérant recyclé qui a été choisie.

«  Avec ce produit, Daikin établit une fois de plus de nouvelles normes dans le paysage VRV. Daikin est le premier fabricant à s'engager pleinement à recycler le réfrigérant usagé, en plus des métaux de l'unité qui sont recyclés en fin de cycle. Nous évitons ainsi la production d’un nouveau réfrigérant, ce qui réduit considérablement notre consommation de nouveau réfrigérant R410A, au bénéfice de l'environnement. »

Thomas Cottem, Product Coordinateur AHU chez Daikin

Spécifications du projet

Climatisation
Rideau d'air
Purification de l'air
Gestion centralisée
Récupération d'énergie
Chauffage
Eau chaude
Réfrigération
Ventilation

Année d'installation

2020

Systèmes installés

  • Centrales de traitement d'air Plug & Play
  • VRV Loop by Daikin
  • Commandes murales Madoka
  • Intelligent Touch Manager

Un climat commercial agréable

On n'achète pas une voiture du jour au lendemain : il est donc essentiel de créer un climat agréable pour les visiteurs et les clients (potentiels). L’espace doit disposer en permanence d'une température confortable et d'une ventilation hors pair pour garantir un climat intérieur sain.

La façade du showroom est composée de grandes vitres qui laissent entrer à flots la lumière du soleil. Pour contrôler la température, en été comme en hiver, il fallait donc un système qui réagisse très rapidement à la demande de chauffage et de refroidissement.

« Nous avons besoin de grands débits dans notre showroom, raison pour laquelle nous avons porté notre choix sur les unités de traitement de l’air Daikin de 27.500 m³/h. Elles sont également équipées d'une roue thermique pour récupérer la chaleur et l'humidité. Le showroom en lui-même dispose aussi d'une batterie de chauffage et de refroidissement DX. En hiver, la chaleur provient donc du système de ventilation et, en été, toute le showroom est refroidi efficacement », explique Nicolas Van Isterdael, directeur du bureau d'études Vinco Engineering.

Un environnement de travail productif

Pour les espaces de bureaux, BMW a résolument opté pour les systèmes à 3 tubes de Daikin : ils sont rapides et peuvent être paramétrés individuellement. Les cassettes intégrées discrètes permettent de chauffer un bureau tandis qu’un autre est refroidi. « Un produit absolument génial pour les bureaux », confirme Van Isterdael.

Une bonne ventilation est cruciale pour assurer un environnement de travail sain. Dans cette optique, les espaces de travail ont donc été équipés d’unités de ventilation munies de capteurs CO2 qui veillent à ce que la pièce dispose de suffisamment d'air frais et que la qualité de l’air intérieur soit toujours excellente.

 

Une régulation centrale

Un bâtiment de cette taille, doté de diverses technologies, doit évidemment reposer sur un contrôle et une régulation centralisés. Pour la facilité d'utilisation, le client a donc sélectionné l'Intelligent Touch Manager de Daikin :  grâce à la gestion intelligente du bâtiment, sa consommation énergétique est gérée de manière efficace et optimale.

La solution complète proposée par Daikin en un coup d’oeil

11 unités VRV

130 kW de préchauffage ou de refroidissement intégré grâce au VRV Loop

4 VRV Loop de Daikin avec technologie de chauffage continu

 

 

Unité de traitement de l’air de 27.500m³/h pour le showroom

Unités Plug & Play montées sur la toiture 

 

 

10.655 m³/h d'air frais pour l'atelier

Autres références

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?