Passer au contenu principal

Choisir un climatiseur : voici quelques points d’attention

Besoin d’installer un bon climatiseur dans votre habitation ? Daikin est là pour vous servir ! Nos climatiseurs sont alimentés à 80 % par de l’énergie extraite de l’air et à 20 % seulement par de l’électricité. Nos aircos rafraîchissent votre maison avec une efficacité énergétique A+++, soit la meilleure sur le marché. Mais ce n’est pas tout ! Les climatiseurs Daikin sont aussi capables de chauffer votre maison. Pratique à la mi-saison, n’est-ce pas ?

Avant d’installer un climatiseur chez vous, il est normal de vouloir comparer les différents modèles existants. Ci-dessous, nous avons dressé la liste des critères importants qui devraient vous aider à faire le bon choix.

Peu importe votre appareil, vous avez vu juste en optant pour Daikin. Grâce à notre technologie Inverter, vous mettez complètement l’accent sur les énergies renouvelables et profitez ainsi d’une solution totale qui assure un confort exceptionnel sans que votre facture énergétique accuse le coup. Puisque nous sommes déterminés à développer des solutions écoénergétiques de conditionnement de l’air, nous vous garantissons des années d’avance pour nos solutions Daikin par rapport aux réformes législatives actuelles et à venir.

Comment fonctionne un climatiseur ?

Le climatiseur, également appelé pompe à chaleur air-air, se compose d’une unité extérieure et d’une ou plusieurs unité(s) intérieures. Le fonctionnement d’une pompe à chaleur repose sur la technique de la compression, comparable à celle d’un réfrigérateur ou d’un congélateur.

L’unité intérieure extrait la chaleur d’une pièce et la rejette à travers l’unité extérieure. C’est le compresseur et son liquide frigorigène qui sont au centre de ce principe. Le liquide frigorigène se transforme en gaz sous l’effet de la chaleur, pour ensuite être transporté au condenseur où il est comprimé jusqu’à redevenir liquide. La chaleur dégagée est libérée par l’unité extérieure dans l’air extérieur. Ce processus se répète tant que le climatiseur est allumé.

Un climatiseur utilise l’énergie gratuite de la nature, mais fonctionne aussi avec de l’électricité. Vous pouvez par exemple le connecter sur le réseau électrique, mais également la produire vous-même via des panneaux solaires.

Découvrez aussi : Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Les différents systèmes de climatisation

Il existe différents systèmes de climatisation, chacun ayant ses propriétés spécifiques. Selon ce que vous voulez et l’endroit que vous choisissez, il existe un système adapté à vos besoins. Mais comment faites-vous un choix mûrement réfléchi ? Vous trouverez ci-dessous les trois systèmes les plus utilisés chez les particuliers et/ou les petits bureaux. 

1. Un système Split

Le climatiseur split est le système le plus courant. Ce type de climatiseur se compose d’une unité intérieure et d’une unité extérieure et est parfaitement conçu pour refroidir une seule pièce. L’unité intérieure est alors raccordée à l’unité extérieure pour former une « paire ».

2.  Un système Multisplit

Le système de climatisation Multi Split permet de refroidir plusieurs pièces en même temps. Il est possible d’alimenter jusqu’à 5 unités intérieures pour une seule unité extérieure. En outre, vous pouvez aussi choisir des unités de tailles et de styles différents dans chaque pièce et créer ainsi la solution parfaite pour votre maison.

3. Les climatiseurs mobiles

Il existe deux systèmes mobiles : le monobloc mobile et le système mobile split.    Le monobloc est un climatiseur qui ne comporte pas d’unité extérieure. Grâce à ses roues, il est très facile à déplacer. Cet appareil est équipé d’un tuyau d’évacuation qui envoie l’air chaud vers l’extérieur.

Quant au système split, il est composé de deux unités : une unité extérieure et une unité intérieure qui sont reliées entre elles par un tuyau. La partie extérieure est accrochée à l’extérieur de la fenêtre avec des supports. La partie intérieure reste dans le bâtiment.

Nous aimons vous aider à choisir le meilleur système de climatisation pour votre habitation. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre magazine airco.

Un grand choix d'unités intérieures

Chaque habitation est unique, avec un style et une configuration qui lui sont propres. Grâce à l’élégance des unités intérieures de climatisation Daikin ainsi qu’au large éventail de modèles et dispositifs de commande, les climatiseurs Daikin offrent des solutions confortables et écoénergétiques pour chaque pièce de votre habitation.

1. Les modèles muraux

Les modèles muraux (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont la solution la plus compacte et s’intègrent parfaitement dans votre décor intérieur. Les climatiseurs muraux de Daikin profitent en outre d’un design particulièrement élégant, qui a même été primé pour certains de nos modèles.

2.  Les consoles

Les consoles (Classic ou Perfera Floor) sont des modèles compacts qui s’intègrent parfaitement dans un renfoncement ou dans une pièce où la hauteur est limitée. Ces unités sont suffisamment basses pour être installées sous une fenêtre. L’avantage des consoles est qu’elles soufflent toujours l’air vers le haut et, de ce fait, elles ne génèrent pas de courants d’air.

3. Modèles encastrés

Si vous préférez dissimuler entièrement l’unité intérieure, optez plutôt pour un modèle encastré. Ces modèles sont installés dans de faux plafonds ou de faux murs. Seules les grilles de ventilation sont alors apparentes sur le mur. Les modèles sont parfaits pour ceux qui apprécient la sobriété et la sérénité.

6 questions pour choisir le bon système

Comment choisir l’appareil idéal qui répond à vos besoins parmi la gamme complète de solutions de climatisation Daikin ? En répondant tout simplement aux six questions de notre checklist.

Le rendement d'un climatiseur?

Vous pouvez toujours trouver le rendement d’un climatiseur sur le label énergétique. Celui-ci vous permet de comparer les différentes marques et les différents modèles.

À cet égard, les rendements saisonniers sont les valeurs les plus importantes : le SEER pour le refroidissement et le SCOP pour le chauffage. 

Installation et maintenance d'une clim

Avant d’installer un climatiseur chez vous, il est préférable de faire appel à un installateur agréé. Si vous optez pour un système Split/Monosplit, sachez qu’en règle générale, l’installation se fait en un jour. Si vous choisissez en revanche un système Multisplit, il faudra compter deux à trois jours pour effectuer son installation. La durée de l’installation varie d’un cas à l’autre et dépend essentiellement du type de pompe à chaleur installée et de la structure de votre habitation.

En ce qui concerne l’entretien de votre climatiseur, vous pouvez également contacter votre installateur. D’ailleurs, pour s’assurer d’un entretien correct de votre système, la plupart des personnes signent un contrat d’entretien qui prévoit un contrôle de l’installation tous les ans.

Le prix d’un climatiseur fixe

Différents facteurs tels que le type d’installation et les différentes options disponibles déterminent le prix d’un climatiseur.

Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu des prix d’installation d’un système de climatisation. Notez toutefois que les gammes de prix repris dans le tableau n’incluent ni la TVA ni les frais d’installation.

Type d'unité extérieureGamme de prix
Unité extérieure splità partir de 600€
Unité extérieure multià partir de 1700€
Type d'unité intérieureGamme de prix
Unité muraleà partir de 350€
Consoleà partir de 700€
Modèle encastréà partir de 700€

Les prix dans ce tableau sont des prix indicatifs hors installation et hors TVA.

 

Afin de recevoir une offre détaillée et sur mesure pour votre projet (prix et installation inclus), vous pouvez contacter l’un de nos installateurs agréés.

Voir les produits dans un showroom Daikin Experience Center

À la recherche d’un climatiseur pour votre habitation ? Ces trois raisons vous motiveront sans doute à visiter nos Daikin Experience Center à Wavre ou à Gand.

  • Posez vos questions directement à nos experts.
  • Laissez-vous séduire par le confort que Daikin peut vous offrir.
  • Faites les premiers pas dans un monde plus vert avec Daikin.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?