Solution efficace qui purifie l’air et élimine :
Virus
Allergènes
Particules de poussière
Odeurs
Testé par
99,98 % du coronavirus éliminés en 2,5 minutes* Selon les essais de l’Institut Pasteur de Lille
Selon les essais effectués dans les laboratoires de l’Institut Pasteur de Lille, les purificateurs d'air Daikin éliminent plus de 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes*. Ce virus appartient à la même famille du virus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de COVID-19.
Ces dispositifs ont également été évalués comme étant efficaces à 99,93 % contre le virus H1N1 en 2,5 minutes*.
Le virus H1N1 est le virus responsable de la grippe commune. Les purificateurs d'air de Daikin constituent donc une mesure supplémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires. L'efficacité de ces purificateurs compacts prêts à l'emploi est obtenue par la combinaison d'un filtre HEPA électrostatique haute performance (qui piège le virus), et du dispositif Flash Streamer de technologie brevetée Daikin (qui élimine le virus). Cette technologie peut fortement contribuer à réduire le risque de transmission des virus respiratoires.
Efficacité contre les allergènes reconnue par la BAF (British Allergy Foundation)
La mention « Allergy UK Seal of Approval » garantit que le produit réduit efficacement le nombre de particules fines, qui peuvent inclure des allergènes, des bactéries et des virus.
La qualité adaptée aux personnes allergiques de ce produit/service est certifiée par l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)
Un comité consultatif indépendant regroupant 15 scientifiques et techniciens internationaux réputés a développé les critères utilisés par l’ECARF pour évaluer différents groupes de produits. Ils incluent des valeurs seuils et des critères d’exclusion qui réduisent considérablement le risque de réaction allergique. Les critères sont régulièrement actualisés pour intégrer les dernières découvertes scientifiques. Un produit obtient le label si, à l’issue d’audits ou d’études, il est prouvé qu’il respecte les critères. Les purificateurs d'air Daikin ont passé avec succès ces tests et peuvent être considérés comme des produits adaptés aux personnes allergiques.
*Le dispositif Daikin MCK55WVM (nom commercial MCK55W), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,996 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume interne de 0,47 m3, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille des coronavirus. | Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 1,4 m3, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille des coronavirus. | Le dispositif Daikin MCK55WVM (nom commercial MCK55W), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,986 % du virus A de la grippe, sous-type H1N1, en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 0,47 m3, sans renouvellement d'air). | Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,93 % du virus A de la grippe, sous-type H1N1, en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 0,47 m3, sans renouvellement d'air).
- Favorisez un système immunitaire sain
- Régulez votre taux d’humidité
- Protégez ceux que vous aimez
- Air frais
Respirez un air pur et sain.
Les purificateurs d’air Daikin minimisent les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant de l’air les particules de poussière et le pollen, et optimisent votre capital santé en filtrant les virus et les bactéries en suspension dans l’air.
L’humidité est cruciale pour une peau saine
Le ballon d'eau faible épaisseur du purificateur-humidificateur d’air injecte de l’humidité dans l’air lorsqu’il est trop sec, et vous évite les problèmes de mains sèches et les réveils avec la gorge qui pique.
Le maintien d’un air intérieur frais est vital pour votre santé
D’après Allergy UK, nous passons en moyenne 90 % de notre temps à l’intérieur. La bonne qualité de l’air intérieur est donc primordiale pour votre santé.
Un air intérieur pur est particulièrement important pour les groupes de personnes vulnérables, comme les très jeunes enfants et les personnes très âgées, ainsi que les personnes souffrant de maladies respiratoires et d’allergies.
Assurez le renouvellement de votre air
Nos purificateurs d’air suppriment les odeurs, si bien que votre logement sent le propre et le frais. Le purificateur d'air de Daikin est conçu pour capturer les particules nocives, ainsi que la poussière, les odeurs, les bactéries, les poils d’animaux, les moisissures, le pollen, les acariens et d’autres allergènes, pour obtenir un air intérieur propre et sain.
Découvrez nos purificateurs d’air
FAQ
Le purificateur d'air Daikin est doté d’un système de filtration avancé qui capture les virus, les bactéries et les allergènes, tandis que sa technologie brevetée Streamer les élimine pour laisser un air intérieur sain et les filtres propres. Le pré-filtre capture les particules plus volumineuses, les piégeant à l’intérieur. Grâce à sa capacité électrostatique, le filtre HEPA de Daikin capture les polluants sans obstruction de la maille. Ainsi, il a une durée de vie de 10 ans. Le filtre désodorisant capture et absorbe les odeurs sans être saturé, contrairement aux filtres à charbon actif traditionnels. Enfin, le filtre humidificateur (modèle de purificateur d'air à humidificateur exclusif de Daikin) élimine les bactéries dans le réservoir d’eau grâce au filtre à double couche doté d’une cartouche d’ions d’argent.
Oui, le purificateur d'air Daikin a été testé et certifié par le prestigieux institut ECARF comme produit adapté aux personnes allergiques. De plus, son efficacité est également reconnue par la BAF (British Allergy Foundation). Ce label garantit que le produit réduit efficacement le nombre de particules fines, qui peuvent inclure des allergènes, des bactéries et des virus.
Non, la gamme de purificateurs d'air Daikin est reconnue comme l’une des plus silencieuses du marché. Grâce au niveau sonore très réduit en mode de fonctionnement silencieux, ces purificateurs d’air vous apportent un air pur en toute discrétion.
Contrairement aux autres marques, il n’est pas nécessaire de remplacer les filtres du purificateur d'air Daikin pendant les 10 années qui suivent son achat. Vous pouvez ainsi profiter d’un air pur en toute sérénité pendant de nombreuses années.
Grâce à sa conception compacte, vous pouvez facilement transporter et déplacer votre purificateur d'air. Il y a une odeur désagréable dans la cuisine ? Installez-y votre purificateur d'air et laissez la magie opérer. Vous avez laissé la fenêtre ouverte pendant la saison des pollens ? Installez votre purificateur d'air dans la pièce pour éliminer ces polluants en quelques minutes.
Bien entendu. Parcourez nos différentes gammes de purificateurs d'air, qui sont toutes conçues pour une surface applicable différente.
Fonctionnement de nos purificateurs d'air
Approche « Catch & Clean » unique de Daikin pour la décomposition des substances nocives en 3 étapes
1 Puissante aspiration
Aspire l'air sur une large zone depuis 3 directions.
2 Capture efficace des polluants
Capture efficacement la poussière et les polluants avec un filtre HEPA électrostatique.
3 Décomposition
Met en œuvre la technologie Streamer de Daikin pour décomposer, par oxydation, les substances nocives capturées par le filtre.*
* Substances incluant des virus1, des bactéries2, du pollen3, des spores de moisissure 4
Puissante humidification pour assurer une protection contre la sécheresse de l'air et les virus
- Protège la peau, de la gorge et des narines contre la sécheresse.
- Protège contre les virus via le maintien d'un taux d'humidité approprié dans la pièce
- Maintient l'humidité ambiante à des niveaux confortables (HR de 40 à 60 %)
- Le Streamer élimine les bactéries sur le filtre humidificateur.
Filtre HEPA hautes performances pour capturer les fines particules de poussière
Supprime 99 % des particules de taille comprise entre 0,1 μm et 2,5 μm
Le filtre collecte efficacement la poussière avec des forces électrostatiques. Contrairement aux filtres HEPA qui collectent les particules uniquement via la finesse de leur maille, ce filtre n'est pas sujet au colmatage.
Filtre HEPA électrostatique
Supprime 99,97 % des particules fines de 0,3 μm La fibre même du filtre est chargée d'électricité statique et collecte efficacement les particules. Ne se colmate pas facilement, ce qui résulte en une faible perte de pression.
Un volume supérieur d'air peut par conséquent traverser le filtre.
contre
Le filtre peut purifier un grand volume d'air !
Filtre non électrostatique
La capture des particules reposant uniquement sur la taille de sa maille, une maille très fine est nécessaire, ce qui facilite son colmatage et est à l'origine d'une importante perte de pression.
Remarque :
1 Organisme d'essai : Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement ; Numéro de certificat du résultat du test 21_0026 (établi par le même organisme) ; Résultat de l'expérience : 99,9 % de suppression du virus A-H1N1 au bout de 1 heure.
2 Organisme d'essai : Japan Food Research Laboratories (Laboratoires japonais de recherche alimentaire). Numéro de l'essai : 15044988001-0201. Méthode d'essai : Fixation d'un échantillon d'essai inoculé avec une culture bactérienne liquide en amont d'un filtre de collecte de poussière installé sur un purificateur d'air, et fonctionnement dans une zone d'essai de 25 m³. Décompte du nombre de bactéries vivantes au bout de cinq heures. Résultat de l'essai : Plus de 99 % de réduction en cinq heures. Unité d'essai : Essai réalisé avec MCK70N (modèle japonais), un modèle équivalent à la série MCK55W (fonctionnement en mode turbo).
3 Différents allergènes irradiés par décharge Streamer et fragmentation des protéines des allergènes vérifiée par la méthode ELISA, par cataphorèse ou par microscope électronique. (Programme conjoint de recherche avec l'Université médicale Wakayama) Exemple d'essai : « Pollen de cèdre japonais Cryj-1 » ; Résultat de l'essai : 99,6 % ou plus décomposés et supprimés en 2 heures.
4 Organisme d'essai : Japan Food Research Laboratories (Laboratoires japonais de recherche alimentaire). Numéro de l'essai : 204041635-001. Résultat de l'essai : 99,9 % ou plus de spores de moisissures (Cladosporium) décomposés et supprimés en 24 heures.
Compact, efficace et silencieux grâce à la nouvelle structure innovante
SE SENTIR EN BIEN CHEZ SOI EST PRIMORDIAL
Laissez-nous purifier votre air intérieur et apaiser votre esprit.
Un air pur. Daikin prend soin de vous.