Passer au contenu principal

Décompose les poussières domestiques (excréments et carcasses d'acariens) responsables des allergies pérennes

Il est désormais confirmé que la technologie Streamer décompose les poussières domestiques (excréments et carcasses d'acariens), qui sont responsables des allergies pérennes. On a trouvé également que les symptômes allergiques, lorsque les allergies saisonnières s'ajoutent aux annuelles, peuvent s'aggraver ou augmenter car les substances qui en sont responsables se décomposent toutes en même temps.

Superviseur
Professeur Nobuyuki Shirasawa

Docteur en science et médecine
Département de réhabilitation,
Faculté des sciences médicales et du bien-être,
Université de Tohoku Bunka Gakuen

Atténue les symptômes allergiques causés par les acariens (excréments et carcasses)

Organisme chargé des essais

Démontré auprès de l’Université de Yamagata sous la supervision du Professeur Shirasawa, Université de Tohoku Bunka Gakuen

Méthode des essais

Les acariens de la poussière domestique (Dermatophagoides pteronyssinus), en tant qu'agent typique responsable des allergies pérennes, ont été irradiés par le Streamer à des moments différents. Le taux d'inactivation (taux de perte de potentiel allergique) a été mesuré par l'activité des allergènes avant et après l’irradiation avec la méthode ELISA (une méthode de détection et quantification de la capacité d’un allergène à se lier à un anticorps par le biais d'une réaction enzymatique).

Le résultat de l'expérience a permis de confirmer que 99 % minimum des symptômes allergiques causés par les acariens (excréments et carcasses) ont disparu dans les 48 heures suivant l'irradiation du Streamer.

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Atténue les symptômes allergiques causés par les acariens (excréments et carcasses) + pollens de cèdre

Organisme chargé des essais

Démontré auprès de l’Université de Yamagata sous la supervision du Professeur Shirasawa, Université de Tohoku Bunka Gakuen

Méthode des essais

Les acariens de la poussière domestique (Dermatophagoides pteronyssinus), agents typiques responsables des allergies pérennes, et l'antigène du pollen de cèdre, agent typique responsable des allergies saisonnières, ont été irradiés par le Streamer à des moments différents. Le taux d'inactivation (taux de la perte de capacité à causer des allergiques) a été mesuré par l'activité des allergènes avant et après l’irradiation avec la méthode ELISA (une méthode de détection et quantification de la capacité d’un allergène à se lier à un anticorps par le biais d'une réaction enzymatique).

L’expérience a pu confirmer que 99 % minimum des symptômes allergiques causés par les acariens (excréments et carcasses) et le pollen de cèdre ont disparu dans les 48 heures après l'irradiation du Streamer

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?