Palais 12 - stand 104

Le grand public pourra retrouver Daikin à Batibouw au Palais 12, stand 104. Les professionnels seront accueillis au stand Daikin d’InstallPro, le vendredi 6 mars au Palais 1.
Place à l’efficacité, au confort et au design
Comme chaque année, Daikin présente ses nombreuses nouveautés à l’occasion du salon Batibouw. Cette année, les principales innovations sont le convecteur pompe à chaleur Daikin, la Daikin Stylish Black Black, le nouveau design de pompe à chaleur air/air et enfin la pompe à chaleur haute température air/eau Daikin Altherma 3 H HT. Grâce à l’ajout de cette pompe à chaleur novatrice Altherma 3, Daikin dispose d’une solution de climat intérieur idéale pour chaque habitation. Que ce soit pour la rénovation ou la construction, et ce pour les systèmes d’évacuation à haute ou basse température.
Le convecteur pompe à chaleur Daikin Altherma, une nouvelle approche du confort domestique
Le Daikin Altherma convecteur pompe à chaleur peut être utilisé à la fois pour refroidir et pour chauffer.De plus, il est parfaitement possible de le combiner avec un chauffage par le sol. Ce convecteur pompe à chaleur convient parfaitement pour une utilisation dans les chambres et le salon grâce à son fonctionnement silencieux et son design élégant.
Grâce à ses propriétés innovantes, le convecteur pompe à chaleur Daikin a été sélectionnée pour le Batibouw Innovation Tour et l’Innovation Award, qui seront décernés pendant les Building Awards au salon Batibouw. Son fonctionnement efficace à faible consommation énergétique lui a également valu une place au Batibouw Eco Tour ainsi qu’une nomination pour l’Eco Award.
Daikin Altherma 3 H pompe à chaleur haute température : la quintessence de la pompe à chaleur
Daikin lance la Daikin Altherma 3 H HT, sa dernière pompe à chaleur air/eau haute température alliant chauffage, rafraichissement et eau chaude sanitaire. Grâce à son étiquette énergie A+++, il s’agit de l’un des systèmes de chauffage les plus économiques, idéal pour remplacer une chaudière traditionnelle et ainsi faire des économies sur la facture énergétique, en plus de préserver l’environnement.
La Daikin Altherma 3 H HT a été sélectionnée pour le Batibouw Eco Tour et l’Eco Award, notamment grâce à ses performances supérieures et à l’usage qu’elle fait de l’énergie renouvelable.
Daikin Stylish Black Black: nouveau design de pompe à chaleur air/air
Le dernier ajout de la gamme Stylish pompe à chaleur air/air, c’est le Stylish Black Black, un magnifique atout. Son noir profond lui permet de s’harmoniser avec la plupart des intérieurs. Avec une profondeur de 185 mm, les unités Stylish sont les plus fines du marché, dans le segment design pour les modèles muraux. Une véritable pièce maitresse, qui saura malgré tout se faire discrète sur le mur.
Une palette de solutions complète pour la construction neuve comme la rénovation
Grâce à sa vaste gamme existante de pompes à chaleur et à l’ajout de la nouvelle Daikin Altherma 3 H HT, Daikin dispose d’une palette de solutions complète. Et ce pour la rénovation comme la construction neuve, ainsi que pour les systèmes d’évacuation à haute et basse température. Les visiteurs trouveront sur le site www.daikin.be le système qui convient le mieux à leur situation via le Chatbot et le Product Wizard Tool. Daikin vous aide ainsi à sélectionner la solution idéale pour chaque habitation.