Passer au contenu principal

Comment puis-je synchroniser le mode de fonctionnement automatique de la télécommande BRC1E entre l'application Daikin Residential Controller et une unité Sky Air?

Pour le module BRC1E

Pour synchroniser le mode de fonctionnement automatique entre l'application Daikin Residential Controller et la télécommande câblée Sky Air, procédez comme suit :

​Installez et connectez la télécommande BRC1E53 (ou un modèle plus récent) à l'unité intérieure Sky Air. Pour les installations utilisant la télécommande BRC1H, reportez-vous à la rubrique « Comment puis-je synchroniser le mode de fonctionnement de la télécommande BRC1H entre l'application Daikin Residential Controller et une unité Sky Air ? » du FAQ.
Définissez la valeur différentielle minimale de consigne sur « Aucun » sur la télécommande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure ci-après.

Réglage de la valeur différentielle minimale de consigne sur la télécommande

1. Appuyez sur le bouton d'annulation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 4 secondes pour activer le mode de service.

2. Sélectionnez le menu « Différentiel de consigne minimum ».

3. Sélectionnez le réglage « Aucun ».

Pour synchroniser la température ambiante entre l'application Daikin Residential Controller et la télécommande câblée Sky Air, configurez les réglages sur site sur la télécommande câblée :

  1. Désactivez le thermostat de la télécommande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure ci-après.
  2. Activez le thermostat de l'unité intérieure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure ci-après.

Opérations à réaliser sur la télécommande

  1. Appuyez sur le bouton d'annulation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 4 secondes pour activer le mode de service.

2. Sélectionnez le menu « Réglages sur place ».

3. Désactivez le thermostat de la télécommande. Définissez « Mode » sur 10 et modifiez la valeur de « 2-* » en la définissant sur « 2-02 ».

4. Activez le thermostat de l'unité intérieure. Définissez « Mode » sur 1c et modifiez la valeur de « 1-* » en la définissant sur « 1-01 ».

5. Appuyez sur la touche Menu/OK pour enregistrer le réglage sur site modifié. Sélectionnez « Oui » pour confirmer.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?