Passer au contenu principal

Comment puis-je synchroniser le mode de fonctionnement automatique de la télécommande BRC1H entre l'application Daikin Residential Controller et une unité Sky Air?

Pour le modèle BRC1H

Pour synchroniser le mode de fonctionnement automatique entre l'application Daikin Residential Controller et la télécommande câblée Sky Air, procédez comme suit :

  1. ​Installez et connectez la télécommande BRC1H à l'unité intérieure Sky Air. Pour les installations utilisant la télécommande BRC1E, reportez-vous à la rubrique « Comment puis-je synchroniser le mode de fonctionnement automatique de la télécommande BRC1E entre l'application Daikin Residential Controller et une unité Sky Air ? » du FAQ.
  2. Définissez la logique de point de consigne sur « Unité intérieure » dans l'application Madoka Assistant.

Modification de la logique de point de consigne à l'aide de l'application Madoka Assistant

1. Ouvrez la version la plus récente de l'application Madoka Assistant.
2. Activez Réglages avancés :

1. Accédez au menu principal.
2. Sélectionnez « À propos ». Notez qu'à partir de la version 1.10 de Madoka Assistant, « Réglages avancés » sera disponible sous « Paramètres de l'appli » au lieu de sous « À propos ».

3. Sélectionnez « Réglages avancés ».

4. Activez « Réglages avancés ». Un message d'avertissement s'affiche.

5. Appuyez sur « Je comprends ». Le mode avancé est maintenant activé.

3. Accédez à « Réglages des unités ».

4. Sélectionnez « Logique de point de consigne ».

5. Sélectionnez l'option « Unité intérieure » et appuyez sur « Appliquer ».

Pour synchroniser la température ambiante entre l'application Daikin Residential Controller et la télécommande câblée Sky Air, configurez les réglages sur place pour la télécommande câblée soit à l'aide de l'application Madoka Assistant, soit directement sur la télécommande câblée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure ci-après.

Configuration des réglages sur site à l'aide de l'application Madoka Assistant

1. Ouvrez la version la plus récente de l'application Madoka Assistant.
2. Activez Réglages avancés :
1. Accédez au menu principal.
2. Sélectionnez « À propos ».

3. Tapotez 5 fois sur « Version » pour activer le mode installateur.

4. Définissez le mode Installateur sur « Provisoire ».

5. Revenez à l'écran d'accueil et sélectionnez la télécommande.
6. Accédez à « Réglages des unités » depuis le menu des réglages.

7. Accédez à « Réglages sur place ».

8. Sélectionnez l'élément 02 sous « Mode 10 » et définissez la valeur sur 02.

9. Sélectionnez l'élément « 01 Capteur de thermostat » sous « Mode 1c » et définissez la valeur sur « 01 - Thermistance de l'unité intérieure ».

10. Dans le coin supérieur droit, tapotez sur « Appliquer ». Confirmez en tapotant à nouveau sur « Appliquer » dans la fenêtre contextuelle de confirmation.

11. Sélectionnez « Appliquer au contrôleur à distance ».

12. Assurez-vous que la télécommande redémarre. Les nouveaux paramètres sont appliqués une fois la télécommande redémarrée.

Configuration des réglages sur site sur la télécommande câblée


Notez qu'il n'est pas nécessaire de configurer les réglages sur site sur la télécommande câblée si vous les avez déjà configurés à l'aide de l'application Madoka Assistant (voir ci-avant).

1. Appuyez sur le bouton central (cercle) et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'affichage de l'écran d'information.

2. Appuyez simultanément sur le bouton de gauche (moins) et le bouton central (cercle) et maintenez-les enfoncés jusqu'à l'activation du menu Installateur.

3. Naviguez jusqu'au menu « Réglages sur place » pour l'unité intérieure. L'icône de menu affiche un document avec une clé placée dessus.

4. Sélectionnez le Mode 10 et confirmez votre sélection.

5. Modifiez le réglage (SW) en sélectionnant 02 et définissez la valeur sur 02.

6. Confirmez votre sélection.

7. Sélectionnez le Mode 1c et confirmez votre sélection.

8. Modifiez le réglage (SW) en sélectionnant 01 et définissez la valeur sur 01. Confirmez votre sélection.

9. Dans le menu « Réglages sur place », sélectionnez « X » pour revenir au menu précédent.

10. Dans le menu Installateur, naviguez jusqu'à et sélectionnez l'icône de flèche pour redémarrer la télécommande câblée et appliquez les nouveaux réglages.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?