Niveau de pression sonore (Lp)
Mesure de l’énergie acoustique émise par une source sonore, exprimée en décibel ou dBA
Niveau de puissance sonore (Lw)
Comme ci-avant, mais avec réalisation de la mesure dans des conditions prédéfinies
Le niveau de puissance sonore est indépendant :
- de l'emplacement de l’équipement
- des conditions environnementales, et
- de la distance par rapport au point de mesure

Le niveau de puissance sonore peut être considéré comme le plus précis des deux niveaux. Ne vous laissez pas abuser par le fait que la valeur de puissance sonore soit supérieure à la valeur de pression sonore.
L’impact des décibels :
| Lp dB(A) | Force sonore perçue | Bruit |
| 0 | Seuil d'audition | - |
| 20 | Extrêmement faible | Bruissement de feuilles, pièce silencieuse |
| 40 | Très faible | Bourdonnement d’un réfrigérateur |
| 60 | Modérément fort | Conversation normale, restaurant |
| 80 | Très fort | Circulation urbaine, camion |
| 100 | Extrêmement fort | Orchestre symphonique, tracteur agricole |
| 120 | Seuil du supportable | Décollage d'un avion à réaction |