Passer au contenu principal

Lorsque je tente d'établir une connexion directe à l’adaptateur (mode [AP]), ce dernier n'est pas visible dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles du téléphone/de la tablette.

Essayez la procédure suivante :

  • Suivez le guide de configuration de l’application1.
  • Assurez-vous que vous vous trouvez suffisamment près de votre adaptateur WLAN (< 2 m ligne de vision). La portée de l’adaptateur WLAN peut être fortement réduite par des interférences sur le canal Wi-Fi.
  • Activez le mode [RUN] puis revenez en mode [AP] en appuyant sur le bouton [MODE]. De cette façon, l’adaptateur bascule vers un autre canal Wi-Fi (1-11). Recommencez l’opération si nécessaire.

1 Le guide de configuration (« Add adapter » - Ajouter adaptateur) est accessible via le menu principal.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?